Aktuelle Informationen
- Am 20.09.26 entfällt der Open Sunday.
Neues Sportprogramm
Das neue Sportprogramm Herbst/Winter startet am 01. Oktober. In folgenden Kursen sind noch Plätze frei.
Das neue Sportprogramm Herbst/Winter startet am 01. Oktober. In folgenden Kursen sind noch Plätze frei.

Health Promotion und der Ausbildungsleitung ist es ein besonderes Anliegen, die junge Generation von Anfang an zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Neben dem regelmäßigen und vielseitigen Sport- und Bewegungsprogramm können die Auszubildenden die Sport- und Freizeitanlage zusätzlich für sich nutzen. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit Medical Services, Social Counseling und der SBK Kenntnisse in Gesundheitslehre, sozialen Themen, Entspannung, Ergonomie und Ernährung vermittelt.
Die Sport- und Freizeitanlage bietet dir vielseitige Trainingsmöglichkeiten im Indoor- und Outdoorbereich. Die Nutzung der meisten Trainingsflächen ist in der Jahresgebühr enthalten. Auf den Belegungsplänen findest du die frei verfügbaren Zeiten.
Während der Kurszeiten stehen die Flächen nur den Kursteilnehmenden zur Verfügung. Sporträume sind ausschließlich im Rahmen des Kursbetriebs nutzbar.
Im Innenraum stehen dir unser Fitnessraum, Tischtennisraum, eine Kegelbahn sowie diverse Sporträume zur Verfügung.

Im Fitnessraum trainierst du an Technogym-Geräten und auf der multifunktionalen Trainingszone. Darüber hinaus steht dir ein Freihantel- und Cardiobereich zur Verfügung. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Der Tischtennisraum steht den Freizeitsportlerinnen und -sportlern täglich zu bestimmten Uhrzeiten zur Verfügung (Details siehe Freizeitsporttreffs). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Die Kegelbahn kann im Rahmen von Abteilungsveranstaltungen oder im Anschluss an Workshops oder Seminare inklusive Catering gebucht werden. Die Nutzung ist nicht in der Jahresgebühr enthalten.

In der Sporthalle und den Sporträumen finden ganzjährig Kurse statt. Die Nutzung der Sporträume ist nur im Rahmen einer Kursteilnahme möglich.
Im Außenbereich der Sport- und Freizeitanlage stehen dir eine Outdoor Cardio Zone, Laufstrecken, eine Kletterwand, Flächen für Beachvolleyball und -soccer, ein Outdoor Fitness Parcours, die Yin Yang Fläche mit Dehnzirkel und Wassertretbecken sowie ein Basketballplatz zur Verfügung.

Auf der Outdoor Cardio Zone kannst du an drei Fitnessgeräten ein gezieltes und gelenkschonendes Herz-Kreislauf-Training absolvieren. Die Crosstrainer und Ergometer sind speziell für den Außeneinsatz konzipiert. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Du hast die Möglichkeit, auf vier verschiedenen Laufbahnen (500 bis 870 Meter) mit 100-Meter-Markierungen sowie auf einer 1.100 Meter langen Rindenmulchbahn zu trainieren. Die Nutzung ist im Jahresbeitrag enthalten.

An der Outdoor Kletterwand bieten wir unterschiedliche Kletterkurse an. Außerdem kann die Kletterwand im Rahmen von Teamevents gebucht werden. In der Regel ist die Kletterwand von April bis Oktober geöffnet. Die Nutzung ist nicht in der Jahresgebühr enthalten.

Mitglieder können Beachvolleyball- oder soccerplätze am gleichen Tag am Empfang der Sportanlage kostenfrei buchen. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten. Möchtest du einen Platz im Vorfeld reservieren, wird eine Gebühr erhoben.

Die Trainingsgeräte im Outdoor Fitness Parcours ermöglichen ein effektives Krafttraining für jedes Trainingslevel, bei dem alle Hauptmuskelgruppen trainiert werden. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Wenn du im Outdoor Fitness Parcours unter fachlicher Anleitung trainieren möchtest, melde dich für einen Kurs aus dem Fitness- und Präventionsprogramm (kostenpflichtig) an.

An der Yin Yang Fläche findest du einen Dr. Wolff Dehnzirkel zur freien Nutzung sowie das Wassertretbecken und eine Schwalldusche. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Der Basketballplatz kann von allen Mitgliedern während der verfügbaren Zeiten genutzt werden. Im Rahmen der Freizeitsporttreffs kannst du auf andere Mitspieler*innen treffen. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.
Komotauer Straße 2-4
91052 Erlangen
Tel.: +49 (9131) 17-44010
sportzentrum.ehs@siemens.com
Team HP Erlangen
Bei Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Empfang
Tel.: +49 (9131) 17-44012