Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Die Bedeutung der Signalintegrität

Signalintegrität ist die analoge Analyse des Schaltverhaltens digitaler Hochgeschwindigkeitssignale. Was bestimmt, ob das Signal „schnell“ ist und aus Gründen der Signalintegrität in Betracht gezogen werden sollte, ist nicht die Datenrate, sondern die Flankenrate des Ausgangstreibers. Sobald die elektrische Länge (Verzögerung) eines Signals 1/4 der Anstiegszeit des Fahrers überschreitet, neigt das Signal zu Problemen mit Reflexionen und Klingeln, wenn die Impedanzen nicht sorgfältig gesteuert werden. Das ist der Schwellenwert, an dem Signalintegrität wichtig wird. Bei Signalen mit niedrigen Datenraten können immer noch Probleme mit Klingeln und Reflexionen auftreten, da es bei der Signalintegrität um die Flankenrate geht, nicht um die Datenrate.

Vor diesem Hintergrund steigen die Signaldatenraten weiterhin dramatisch an, wobei die Randraten sinken, um Schritt zu halten. In der Zwischenzeit werden Leiterplatten (PCBs) nicht kleiner, sodass Probleme mit der Signalintegrität allgegenwärtig werden. 250 ps ist eine typische Ausgangsflankenrate für moderne Geräte; zu diesem Zeitpunkt sollten Leiterbahnen, die länger als 0,375 Zoll sind, aus Gründen der Signalintegrität in Betracht gezogen werden. Die Notwendigkeit, die Signalintegrität zu berücksichtigen, ist im modernen Design allgegenwärtig.

Um die Aufgaben des Designers überschaubar zu halten, basieren viele Komponentenschnittstellen auf Standards, die definieren, wie Signale angeschlossen werden müssen und welche elektrischen Eigenschaften sie haben sollten. DDR-Speicher und serielle Verbindungsprotokolle wie Ethernet sind gute Beispiele. Wenn die Signalspuren diesen Spezifikationen entsprechen und die Komponenten die Spezifikationen erfüllen oder übertreffen, ist die Schnittstelle sollte Arbeit. Allerdings spezifizieren viele Schnittstellenstandards elektrische Eigenschaften wie Impedanz, Verlust, Übersprechen, Schräglage und Augenöffnungen, für deren Vorhersage eine detaillierte Modellierung und Simulation erforderlich ist. HyperLynx SI ist eine ideale Lösung für diese Probleme.

HyperLynx-Signalintegritätsanwendungen

HyperLynx bietet ein umfassendes Set an Signalintegritätstools, die die Analyse der Signalintegrität vereinfachen und automatisieren. Das macht komplexe Analysen für Systemdesigner leichter zugänglich, was wiederum dazu beiträgt, Ihren Designprozess zu optimieren und die Arbeitsbelastung engagierter SI-Experten zu reduzieren.

Select...

DDR-Schnittstellenanalyse

HyperLynx bietet eine vollständige Analyse auf Schnittstellenebene für DDR3-5- und LPDDR3-5-Speicher und simuliert und analysiert die Signalqualität und die Timing-Anforderungen zwischen Gruppen. Wir verstehen jede Version des Standards der Solid State Technology Association (JEDEC) und ändern den analytischen Ablauf und die Analysenmetriken entsprechend. HyperLynx modelliert Controller-spezifische Signalintegrität und Timing-Verhalten als Teil der Analyse.

DDRx-Designsimulation, die eine DDR4-Leiterplattensimulation zeigt.

Progressive Überprüfung

Die einzigartige progressive Verifizierungsmethode von HyperLynx ermöglicht es Ihnen, Probleme schneller und mit weniger Aufwand zu finden, sodass Sie Ihre wertvollen SI-Experten optimal nutzen können. Erfahren Sie, wie die Konformitätsanalyse es Ihnen ermöglicht, Analysen ohne Herstellersimulationsmodelle durchzuführen, und erkunden Sie unsere automatische Kanalmodellextraktion nach dem Layout, die sicherstellt, dass alle seriellen Kanäle im Design analysiert werden können.

Zusammenfassung der Signalintegritätsanalyse von HyperLynx Progressive Verification

Integrierter Stackup-Editor

Hyperlynx Allgemeiner PCB-Signalintegritäts-Stackup-Editor für die Signalintegritätsanalyse

Die korrekte Modellierung eines Leiterplattenaufbaus ist die Grundlage für genaue Simulationsergebnisse. Nicht alle Lagen sind gleich; die genauen Materialien, Eigenschaften und Abmessungen, die zur Herstellung der Platine verwendet wurden, müssen spezifiziert werden, damit die Simulationsergebnisse mit der tatsächlichen Leiterplatte übereinstimmen. Diese Informationen sind in der PCB-Datenbank, die wir von Layoutdesignern erhalten haben, in der Regel nicht korrekt, und sie ändern sich oft, wenn ein bestimmter Hersteller für den Bau der Platine ausgewählt wird.

Mit dem HyperLynx-Stackup-Editor können Designer die Stackup-Daten verwalten, um sicherzustellen, dass sie das Board so wiedergeben, wie es gebaut wird. Sie können die Eigenschaften für jede Ebene unabhängig ansehen und bearbeiten, die Rauheit der Leiterbahnoberfläche und Änderungen an den Leiterbahngeometrien als Ergebnis der Fertigung angeben. Der HyperLynx-Stackup-Editor kann Stackup-Daten direkt aus Z-Zero Z-Planner importieren, was es Designern ermöglicht, Materialien aus einer großen Materialdatenbank auszuwählen und die Auswirkungen verschiedener Leiterplattenbestückungsschemata zu modellieren.

Produkte

Analyse der Signalintegrität

Häufig gestellte Fragen zu HyperLynx SI