Sichere Zusammenarbeit aus der Ferne
Die sichere Zusammenarbeit ermöglicht die Teamausrichtung aus der Ferne und produktivere Entwurfsprüfungen.

Was ist neu in der sicheren Zusammenarbeit aus der Ferne
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, was in der Version 2409 von Xpedition im Bereich der sicheren Zusammenarbeit per Fernzugriff neu ist. Es wurden einige Funktionen hinzugefügt, um den Bereich Stücklisten (BoM) und die Sichtbarkeit der Lieferkette für Benutzer zu verbessern.
Wesentliche Funktionen
Effiziente Designüberprüfungen
Für Xpedition dient die Connect-Anwendung als zentraler Arbeitsbereich für interne und externe Stakeholder wie Designteams und Designservices von Drittanbietern und bietet eine sichere Plattform für den Austausch und die Anzeige von Kollaborationsdaten. Es verfügt über erweiterte 2D- und 3D-Viewer zur Visualisierung von eCAD-Kollaborationsdaten, unterstützt Markup-Anmerkungen und Cross-Probing und ermöglicht es Benutzern, detaillierte Notizen, Referenzlinks, Designobjektzuordnungen und Markup-Objekt-Tags hinzuzufügen, um den Feedback-Prozess zu vereinfachen.
Ein integriertes Kollaborationspanel zentralisiert alle Prozesse und verwaltet den Status des Feedbacks zur Entwurfsprüfung, indem es verschiedene Status zuweist, um den Fortschritt zu kommunizieren. Die Anwendung bietet eine integrierte Suchfunktion, die einen schnellen Zugriff auf alle Markup-Objekte basierend auf ihrem Status ermöglicht, was die Verwaltung und Nachverfolgung von Feedback zur Entwurfsprüfung zum Kinderspiel macht. Connect bietet ein umfassendes Toolset, um eine effiziente Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern zu ermöglichen.

Zuverlässige Projektbenachrichtigungen sorgen dafür, dass erweiterte Teams auf dem Laufenden bleiben
Die Connect-Anwendung verfügt über integrierte Tools, die helfen, Teams aufeinander abzustimmen. Wenn ein Design für die Zusammenarbeit aus der Ferne von Xpedition nach Connect exportiert wird, ist ein Dialogfeld verfügbar, in dem Sie Kommentare hinzufügen können, um dem exportierten Snapshot der Kollaborationsdaten mehr Kontext zu geben.
Wenn die Schaltfläche „Ihr Team per E-Mail benachrichtigen“ aktiviert ist, werden diese Kommentare mit Teammitgliedern geteilt, die zum Connect-Projekt hinzugefügt wurden. Endbenutzer, die zum Connect-Projekt hinzugefügt wurden, erhalten eine automatische E-Mail vom Autor des Kommentars.
Außerdem gibt es in der Connect-Anwendung ein Benachrichtigungsfeld. Hier sehen Benutzer, die Projektmitglieder sind, alle Kommentare in der Anwendung. Wenn Aktivitäten innerhalb der Anwendung ausgeführt werden, z. B. Markierungen an Designobjekten, können Benutzer Kommentare hinzufügen, die in Echtzeit für alle mit dem Projekt verbundenen Teammitglieder sichtbar sind. Diese zentralisierten Benachrichtigungen halten das gesamte Team auf dem Laufenden, ohne mühsam E-Mails abrufen oder auf physische Besprechungen warten zu müssen.
Stücklistenansicht mit integrierten Einblicken in die Beschaffung von Komponenten
Die Seite mit der Stückliste (BOM) in der Connect-Anwendung bietet sofortigen, organisierten Zugriff auf Daten zur Projektzusammenarbeit wie Artikeldaten, Komponenteneigenschaftswerte, Herstellerteilenummern und andere wichtige Informationen zum Leiterplattendesign (PCB), wodurch die Sichtbarkeit für alle Beteiligten verbessert wird.
Connect lässt sich in das Web-Asset von Siemens Supplyframe, FindChips.com, integrieren, eine vertikale Suchmaschine, die Daten zur Beschaffung von Komponenten von Lieferanten elektronischer Komponenten sammelt. Benutzer können direkt auf Lieferantennamen, Stückkosten, Spezifikationen und Komponentenverfügbarkeit zugreifen, indem sie den Mauszeiger über eine Zeile in der STL-Tabelle bewegen. Diese nützliche Funktion hilft bei der Früherkennung von Problemen bei der Beschaffung von Komponenten und betont die Rolle der Stücklistenseite als zentrale Anlaufstelle für kollektive Informationen für alle Projektbeteiligten.

Sicherheitsorientierter Kollaborationsprozess
Security ist Teil unserer DNA. Wir gehören zu einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen, die in der Lage sind, stark in Sicherheitsressourcen, -prozesse und -technologien zu investieren. Siemens Connect, eine in der Cloud gehostete Anwendung, folgt ISO 27001- und SOC2-zertifizierten Entwicklungsprozessen, ergänzt durch proaktive Penetrationstests und Schwachstellenscans.
Die Remote-Zusammenarbeit mithilfe des Cloud-Workspace von Connect basiert auf einem sorgfältigen Sicherheitsprozess, bei dem ein vom Kunden benannter Administrator einem authentifizierten Endbenutzer über die Siemens Xcelerator Admin Console eine Lizenz und Rolle (Editor oder Viewer) zuweisen muss.
Zusätzlich muss der Administrator Endbenutzer zu einem Projekt hinzufügen, um ihnen die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten zu ermöglichen. Die Designdaten, die von Desktop-Authoring-Tools in die Cloud übertragen werden, werden sorgfältig als „Kollaborationsdaten“ kuratiert, eine sichtbare Momentaufnahme von Schema- oder Layoutdaten, nicht als Design-IP. Diese Daten werden während der Übertragung und Speicherung in der Cloud sicher verschlüsselt.
Integriert in Xpedition Hybrid-Cloud-Produktabonnements
Connect ist eine sichere, in der Cloud gehostete Anwendung, die für die nahtlose Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern entwickelt wurde und in die Xpedition Enterprise-Produktsuite von Siemens Xcelerator integriert ist.
Connect wird nicht als eigenständiges Produkt verkauft. Stattdessen verwalten bestimmte Unternehmensvertreter einen Pool von Connect-Lizenzen, um den Prozess der Zusammenarbeit zu erleichtern. Externe Stakeholder erhalten eine Lizenz für die Zusammenarbeit und werden vom Unternehmensadministrator Rollen (Redakteur oder Zuschauer) zugewiesen.
Nach der Beauftragung erhalten die Beteiligten eine E-Mail-Benachrichtigung, aber ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit beginnt, wenn ein Administrator sie zu einem Projekt hinzufügt. Im Connect-Arbeitsbereich stehen mehrere Projekte für die Zusammenarbeit zur Verfügung, aber Beteiligte können nur auf die Projekte zugreifen, zu denen sie eingeladen wurden.