Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
CAD-Auszeichnungen

Auszeichnungen und Testimonials von Designcenter

Preisgekrönte Designcenter-Lösungen helfen Ingenieuren, Effizienz und Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Designcenter-Auszeichnungen von Siemens

Siemens Digital Industries Software teilt stolz unsere Liste der von Experten gewählten Auszeichnungen und Anerkennungen für unsere computergestützte Designsoftware Designcenter.

G2 zeichnet Designcenter als „Beste CAD-Software“ aus

G2 zeichnet Designcenter als beste CAD-Software aus im Rahmen der CAD Awards für mechanisches Design zusammen mit vielen anderen G2-Führungsabzeichen. Designcenter hat mehrere Quartale in Folge #1 G2 Awards in den Kategorien CAD, MCAD und 3D-Druck für Zielgruppen aus aller Welt, für kleine und mittlere Unternehmen sowie für große Unternehmen erhalten.

Allein im Herbst 2024 und Frühling 2025 Designcenter erhielt 51 Auszeichnungen bzw. 52 Auszeichnungen in den Bereichen CAD, MCAD und 3D-Druck.

G2 Awards werden von Gleichaltrigen vergeben Auszeichnungen, die von Softwarenutzern vergeben werden. In G2-Nutzerrezensionen hat Designcenter auch den höchsten Zufriedenheitswert.

Eine Grafik mit zwei G2-Award-Abzeichen, Frühling 2025

Designcenter gewinnt drei Peer Awards von TrustRadius

Drei Auszeichnungen von TrustRadius 2023 für

Bei den Awards 2023 gewann Designcenter drei Auszeichnungen von TrustRadius:

  • Bestes Feature-Set
  • Beste Beziehung [im Bereich Computergestütztes Design (CAD)]
  • Das beste Preis-/Leistungsverhältnis

Nachhaltiges Produkt des Jahres 2023

Designcenter Analyse der Auswirkungen auf Sustainability gewinnt eine Nachhaltiges Produkt des Jahres 2023 Auszeichnung in der Nachhaltigkeitspreise 2023 von der Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software fördert nachhaltiges Produktdesign. Mit der Designcenter-Software können Sie den umfassendsten digitalen Zwilling entwerfen. Designcenter Sustainability Impact Analysis stellt die Umweltverträglichkeitsprüfung in den Mittelpunkt des Produktdesignprozesses, indem Nachhaltigkeitsdaten früh in den gesamten Prozess integriert werden.

Trophäe mit grünem Blattdesign auf Holzsockel vor verschwommenem Hintergrund

Das Designcenter von Siemens gewinnt den SaaS-Preis

„The SaaS Awards Winner 2022

Das Designcenter von Siemens wurde zum Gewinner des Bestes SaaS-Produkt für Engineering Management, PLM oder CAD für 2022, international SaaS-Auszeichnungen Programm.

Die leitende Richterin Annabelle Whittall sagte über das Designcenter von Siemens: „Siemens hat sich bei den SaaS Awards 2022 hervorgetan, weil Siemens... das System bietet nahtlose Interoperabilität zwischen lokaler Desktop-CAD-Software und Cloud-nativer CAD-Software, was zu weniger Reibung im technischen Arbeitsbereich führt. Ein wohlverdienter Sieg für Siemens.“

Designcenter: AIconics Awards, Finalist für KI-Innovator

Die adaptive Benutzeroberflächentechnologie im Designcenter (Command Prediction Add-on) ist ein maschinelles Lernen (ML) und eine mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Benutzeroberfläche (UI), die Befehle auf der Grundlage erlernter Befehlsverwendungsmuster vorhersagen und an den Benutzer weitergeben kann. Es ermöglicht die Personalisierung der Designumgebung, indem es die Unterschiede in Bezug auf Wissen, Stil und Vorlieben berücksichtigt.

“Wir fühlen uns geehrt, als Innovator im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgewählt worden zu sein. Zu wissen, dass unser Fokus auf Branchensoftware und nicht unbedingt auf KI liegt, gibt uns die Gewissheit, dass wir in unserem Marktbereich führend sind. “ - Paul Brown, leitender Marketingdirektor, Designcenter Product Engineering

Trophäe mit

Unlimited Tomorrow

„Der von Designcenter betriebene Prozess der Steckdosenentwicklung hat wirklich einen Dominoeffekt im gesamten Unternehmen ausgelöst. Wir erweitern die Möglichkeiten, wie die Software unseren Betrieb weiter automatisieren und verbessern kann.“

Easton LaChapelle

Scuderia AlphaTauri

„Wenn Sie dieselbe Suite verwenden, die alles vom CAD-Teil bis zur Produktionslinie berechnet, erhalten Sie am Ende ein Qualitätsteil, das Leistung auf der Strecke bietet.“

Raffaele Boschetti

Bye Aerospace

„Der Grund, warum wir Designcenter anstelle eines anderen CAD-Systems verwenden, ist, dass es einen nahtloseren Übergang von der Konstruktion zur Analyse bietet, was uns mehr Zeit gibt, um mehr Iterationen an unserem Design durchzuführen.“

Parijaat Malik

Das Designcenter von Siemens und FORAN gewinnen den Naval Sector Award

Marineschiff auf See mit Bergen im Hintergrund

Die Jury der Awards der Association of Naval and Oceanic Engineers and Architects of Spain zeichnet Siemens Digital Industries als „Bestes Unternehmen für seine Aktivitäten im Marinesektor im Jahr 2021“ aus.

Diese Auszeichnung würdigt das Wachstum und die Bemühungen der Designcenter-Software und FORAN, im Marinesektor weltweit etwas zu bewegen. Die Bemühungen unseres Siemens-Programms CESENA (Center of Excellence for the Naval Sector in Galicien) wurden direkt vom Ausschuss für herausragendes Engagement für Innovation und digitale Transformation in der Schiffsindustrie hervorgehoben.

Designcenter wurde mit dem Silver Edison Award für MSE ausgezeichnet

Industrialisierung der additiven Fertigung mit HP und Siemens Ich habe Designcenter und CFD-gestützte Optimierung verwendet, um einen revolutionären Kühlkanal zu entwerfen, der 75% schneller ist als das herkömmliche Verfahren. Mit der neuen strategischen Allianz wird dies Herstellern ermöglichen, 3D-gedruckte Teile schneller, kostengünstiger, nachhaltiger und in höheren Stückzahlen als je zuvor auf den Markt zu bringen. Das führte zu einem Silberner Preis in der Kategorie Materialwissenschaft und Technik der Edison Awards.

Silbernes digitales Abzeichen mit einem E auf einem Glühbirnenlogo.

So profitieren Kunden von Designcenter:

Funktionen von Designcenter

„Siemens Designcenter bietet eine vollständig integrierte Suite, die CAD-, CAE- und CAM-Funktionen auf einer einzigen Plattform umfasst. Diese Integration ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Design-, Analyse- und Fertigungsprozessen...“

„Designcenter bietet alles in einer einzigen Umgebung“

„Leistungsstarke Tools für alle Arten von CAD-Aufträgen, die die Vorteile einer einzigen Umgebung mit parametrischen und synchronen Tools nutzen, um Designs schneller als mit jeder anderen Software zu erstellen und zu ändern.“

„Ausgezeichnetes Produkt für die Konstruktion von 3D-Druck-Prototypen“

„[Designcenter] hat eine hervorragende Oberfläche für die Erstellung von Modellen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sich leicht in unsere Arbeitsanforderungen integrieren lassen. Mir haben auch ihre CAD-Funktionen gefallen und dass wir Zeit gespart haben.“

Kundenfeedback und Support

„Siemens investiert viel Mühe in die Forschung und Entwicklung von [Designcenter] und aktualisiert die Software ständig auf der Grundlage von Kundenfeedback und IRs und ERs, die vom Servicepartner eingereicht werden können, um schnellen Support zu erhalten...“

Das ideale CAD-Paket für den täglichen Einsatz

„Ich habe Designcenter ausgiebig für die Neukonstruktion und Simulation von Bremsbaugruppen verwendet. Ich [könnte] jede Komponente mühelos entwerfen und habe mich an die gesamte Benutzeroberfläche gewöhnt. Es war so glatt und einfach anzupassen. Die Fähigkeit, Simulationen durchzuführen, war ein Plus.“

„Besser als andere 2D- und 3D-Konstruktionstools“

„Das Beste an Designcenter ist, dass Sie nicht zwei verschiedene Tools benötigen, um 2D- und 3D-Zeichnungen zu erstellen.“

Arbeiten mit großen Baugruppen in Designcenter

„Langjährige Nutzung von Designcenter. Ich habe immer mit großen Baugruppen und mit Designcenter gearbeitet, ich musste mir nie Sorgen machen, ob es damit umgehen kann.“