Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Sähkö — Electricity 26 Fair

Sähkö — Electricity 26 ist eine brandneue nordische Fachveranstaltung für die Elektroindustrie vom 15. bis 17. April 2026 in Helsinki. Kommen Sie und treffen Sie uns am Stand 6c50!

Sähkö — Elektrizität 26

Die Zukunft der Elektrizität an Ihren Fingerspitzen

Eine der größten Herausforderungen im Energiesektor ist neben der sauberen Umstellung die Widerstandsfähigkeit. Auf der Veranstaltung präsentieren wir innovative Innovationen und Lösungen für den gesamten Elektrifizierungsprozess von Planung und realisierend zu Optimierung.

Wir teilen Erkenntnisse darüber, wie Risiken vorhergesehen und der Betrieb in volatilen Zeiten abgesichert werden kann. Welche neuen Ansätze sollte der Elektrizitätssektor verfolgen — und welche Maßnahmen sollten oder könnten ergriffen werden?

Fachredner auf der Hauptbühne

Wir werden hochkarätige Redner auf die Hauptbühne bringen, um spannende Diskussionen über die Zukunft der Elektrifizierung, einschließlich Sicherheit und Cybersicherheit, anzuregen. Die Vorträge auf der Bühne sind auf Englisch.

Simulation als Grundlage für einen kontrollierten Übergang des Energiesystems

Dr. Kalle Rauma, Berater für Energiesysteme, Siemens
Mittwoch, 15. April 2026 um 14:30 — 15:00 Uhr | Power Stage

Ein sich schnell entwickelndes Energiesystem erfordert Entscheidungen, die auf soliden Daten basieren, nicht auf Vermutungen. Also, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Simulation zu investieren? Die Energiewende, der variable Strombedarf und die zunehmend dezentrale Erzeugung machen das Netz komplexer, als es herkömmliche Planungstools bewältigen können. Simulationen ermöglichen es uns, zukünftige Szenarien zu antizipieren, Alternativen zu bewerten und die Widerstandsfähigkeit sicherzustellen, wenn sich das System ändert.

Dr. Kalle Rauma, Power Systems Consultant bei Siemens, wird Sie durch dieses Thema führen. Er ist spezialisiert auf Energiesystemsimulationen und Lösungen, die die Netzzuverlässigkeit während der laufenden Energiewende erhöhen.

Digitale Zwillinge für elektrische Lösungen im Zeitalter von Resilienz und Nachhaltigkeit

Jussi Mäntynen, Leiter Electrification und Automatisierung in den nordischen und baltischen Ländern, Siemens
Mittwoch, 15. April 2026 um 15:00 — 15:30 Uhr | Power Stage

Zunehmende Zuverlässigkeitsprobleme, Versorgungsengpässe und der schnelle Anstieg erneuerbarer Energien erhöhen den Druck auf die Stromnetze. Digitale Zwillinge, fortschrittliche Automatisierung und interoperable Netztechnologien ermöglichen eine intelligentere Planung, Entscheidungen in Echtzeit und einen stabileren Betrieb. Zusammen helfen diese Fähigkeiten Versorgungsunternehmen und der Industrie, die Energiewende sicher und flexibel zu beschleunigen.

Das Thema wird von Jussi Mäntynen, einem leitenden Energiesystemleiter mit über 25 Jahren bei Siemens, behandelt, der sich auf Elektrifizierung, Schutz und Automatisierung sowie digitale Netztechnologien spezialisiert hat. Er hat große Transformationsprogramme und Smart-Grid-Initiativen in mehreren Ländern geleitet, wobei er sich auf widerstandsfähige, zukunftsfähige Energiesysteme konzentrierte, die die Energiewende unterstützen.

Energiesysteme an vorderster Front: Einblicke in die Cyberabwehr

Nathalie Gratzer, Leiterin Industriekooperationen, NATO CCDCOE
Donnerstag, 16. April 2026 um 14:00 — 14:30 Uhr | Power Stage

Da Energiesysteme in Cyberkonflikten zu einer operativen Frontlinie werden, kann ihre Verteidigung nicht mehr allein von Regierungen oder der Privatwirtschaft übernommen werden. In diesem Vortrag wird die entscheidende Rolle der Privatwirtschaft bei Cyberabwehrübungen untersucht und Erkenntnisse aus dem NATO-CCDCOE darüber ausgetauscht, wie groß angelegte Zusammenarbeit, realistische Trainingsumgebungen und öffentlich-private Integration die Widerstandsfähigkeit kritischer Energieinfrastrukturen stärken.

Nathalie Gratzer ist Leiterin der Abteilung Industriekooperation am NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) und Strategieforscherin, die sich auf den Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen spezialisiert hat. Bei CCDCOE fördert sie militärische Partnerschaften zwischen öffentlichem und privatem Sektor, um die kollektiven Cyberfähigkeiten zu stärken. Mit einem Master-Abschluss in Wirtschaftsinformatik und als Offizierin im Cyberbataillon 42 der Schweizer Armee verbindet sie Politik, Technologie und Betriebspraxis.

Die Zukunft der Stromnetze mit fortschrittlichen digitalen Lösungen gestalten

Magnus Törrönen, Vizepräsident, Leiter von Siemens Grid Software Nordics, Siemens
Donnerstag, 16. April 2026 um 14:30 — 15:00 Uhr | Power Stage

Globale Megatrends erhöhen den Bedarf an einer intelligenteren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Energieinfrastruktur, insbesondere Stromnetzen. Da die Stromnachfrage steigt — insbesondere aufgrund der raschen Expansion von Rechenzentren und dezentralen Energieressourcen — stehen viele Netze zunehmend unter Druck. Durch die Kombination von IoT-fähiger elektrischer Infrastruktur mit fortschrittlicher Software und KI können wir zusätzliche Netzkapazität ohne umfangreiche physische Erweiterung freischalten. Dieser integrierte, datengestützte Ansatz erhöht die Sichtbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz im gesamten Energiesystem. Es ermöglicht ein flexibleres und nachhaltigeres Energieökosystem, das den sich ändernden Bedürfnissen von Branchen und Gesellschaften weltweit gerecht werden kann.

Diese Keynote-Session wird von Magnus Törrönen, Vice President, Head of Sales, Siemens Grid Software Northern Europe, moderiert. Er leitet die Markteinführung von Siemens Grid Software in Nordeuropa und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Software in verschiedenen Sektoren, einschließlich Energie- und Industriesektoren.

Für wen?

Die Veranstaltung bringt die wichtigsten und einflussreichsten Akteure und Fachleute auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft sowie zukünftige Experten aus Finnland und dem Ausland zusammen. Egal, ob Sie ein Bauunternehmer, Elektrifizierungsfachmann, Designer, Immobilienbesitzer, Investor, Vertreter des öffentlichen Sektors, Architekt oder Berater sind — diese Veranstaltung ist für Sie.

Warum sollten Sie uns sehen?

Der Sähkö — Die Electricity 26 Fair ist ein zentraler Treffpunkt für die Elektrizitätsbranche und fördert neue Kooperationen und Partnerschaften. Indem Sie unseren Stand besuchen 6x50, Sie erhalten den aktuellsten Überblick über die heutigen und zukünftigen technologischen Möglichkeiten von Planung zu realisierend und optimieren.

Wann?

Mittwoch, 15. — Freitag, 17. April 2026

Wo?

Ausstellungs- und Kongresszentrum Helsinki (Sehen Sie sich den Standort auf der Karte an)

Ein Mann und eine Frau blicken nach oben, mit einer digitalen Grafik und verschiedenen überlagerten Symbolen wie einer Pflanze, einem Auto und einem Diamanten, die Wachstum und vielfältige Branchen symbolisieren.

Als Besucher registrieren

Melden Sie sich als Besucher an und treffen Sie uns an unserem Stand 6x50!