Skip to main content
Erlangen-Campus

Erlangen

Indoor- und Outdoortraining, individuell oder in der Gruppe, vielseitige Kursangebote, Freizeitsporttreffs, Teamevents, Veranstaltungen und vieles mehr – das ist die Sport- und Freizeitanlage Erlangen in der Komotauer Straße!

Aktuelle Informationen

Ostern geschlossen
Die Sport- und Freizeitanlage ist von Karfreitag, 03.04.26 bis einschließlich Ostermontag, 06.04.26 geschlossen.

Kursausfälle:

  • Mo., 30.03.2026, 17:15 – 18:00 Uhr: Qigong
  • Mo., 30.03.2026, 18:15 – 19:00 Uhr: Taiji
  • Di., 31.03.2026, 18:00 – 18:45 Uhr: Qigong
  • Di., 31.03.2026, 19:00 – 19:45 Uhr: Taiji
  • Open Sunday fällt am 26.04 aus
  • Mi., 01.04.2026 Nordic Walking

Hinweis zur Kegelbahn:
Unsere Kegelbahn ist wegen Baumaßnahmen bis auf weiteres gesperrt, wir informieren Sie, sobald die Kegelbahn wieder zur Verfügung steht.

Neues Sportprogramm

Das neue Sportprogramm Frühjahr/Sommer startet am 01. April. Mitarbeitende können sich ab sofort für die neuen Kurse anmelden.

Die Kursanmeldung für Familienangehörige, Pensionär*innen und Vereinsmitglieder ist ab Montag, den 23.03.26 möglich.
Link zur Anmeldung

Lerne hier die Sport- und Freizeitanlage und unsere Angebote kennen!

Sport- und Gesundheitsangebote

Select...
Programs for Apprentices, Children and Non-Members

Sport- und Gesundheitsprogramm für Auszubildende

Health Promotion und der Ausbildungsleitung ist es ein besonderes Anliegen, die junge Generation von Anfang an zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Neben dem regelmäßigen und vielseitigen Sport- und Bewegungsprogramm können die Auszubildenden die Sport- und Freizeitanlage zusätzlich für sich nutzen. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit Medical Services, Social Counseling und der SBK Kenntnisse in Gesundheitslehre, sozialen Themen, Entspannung, Ergonomie und Ernährung vermittelt.

Sport- und Trainingsflächen

Die Sport- und Freizeitanlage bietet dir vielseitige Trainingsmöglichkeiten im Indoor- und Outdoorbereich. Die Nutzung der meisten Trainingsflächen ist in der Jahresgebühr enthalten. Auf den Belegungsplänen findest du die frei verfügbaren Zeiten.
Während der Kurszeiten stehen die Flächen nur den Kursteilnehmenden zur Verfügung. Sporträume sind ausschließlich im Rahmen des Kursbetriebs nutzbar.

Indoor facilities

Indoor

Im Innenraum stehen dir unser Fitnessraum, Tischtennisraum, eine Kegelbahn sowie diverse Sporträume zur Verfügung.

Indoor facilities EHS Erlangen Fitnessraum

Fitnessraum

Im Fitnessraum trainierst du an Technogym-Geräten und auf der multifunktionalen Trainingszone. Darüber hinaus steht dir ein Freihantel- und Cardiobereich zur Verfügung. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Indoor facilities EHS Erlangen

Tischtennis

Der Tischtennisraum steht den Freizeitsportlerinnen und -sportlern täglich zu bestimmten Uhrzeiten zur Verfügung (Details siehe Freizeitsporttreffs). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Indoor facilities EHS Erlangen Kegelbahn

Kegelbahn

Die Kegelbahn kann im Rahmen von Abteilungsveranstaltungen oder im Anschluss an Workshops oder Seminare inklusive Catering gebucht werden. Die Nutzung ist nicht in der Jahresgebühr enthalten.

Indoor facilities EHS Erlangen sporträume

Sporträume

In der Sporthalle und den Sporträumen finden ganzjährig Kurse statt. Die Nutzung der Sporträume ist nur im Rahmen einer Kursteilnahme möglich.

Outdoor

Im Außenbereich der Sport- und Freizeitanlage stehen dir eine Outdoor Cardio Zone, Laufstrecken, ein Outdoor Gym, eine Kletterwand, Flächen für Beachvolleyball und -soccer, ein Outdoor Fitness Parcours, eine Yin Yang Fläche mit Dehnzirkel und Kneippbecken sowie ein Basketballplatz zur Verfügung.

Outdoor Gym EHS Erlangen

Outdoor Cardio Zone

Auf der Outdoor Cardio Zone kannst du an drei Fitnessgeräten ein gezieltes und gelenkschonendes Herz-Kreislauf-Training absolvieren. Die Crosstrainer und Ergometer sind speziell für den Außeneinsatz konzipiert. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Laufstrecke

Laufstrecke

You have the opportunity to train on four different running tracks (500 – 870 meters) with 100-meter markers, as well as a bark mulch track with 1,100 meters. Usage is included in the annual fee.

Kletterwand

Kletterwand

An der Outdoor Kletterwand bieten wir unterschiedliche Kletterkurse an. Außerdem kann die Kletterwand im Rahmen von Teamevents gebucht werden. In der Regel ist die Kletterwand von April bis Oktober geöffnet. Die Nutzung ist nicht in der Jahresgebühr enthalten.

Beachvolleyballfeld mit Spielern und Teams

Beachvolleyball und Soccerplätze

Mitglieder können Beachvolleyball- oder soccerplätze am gleichen Tag am Empfang der Sportanlage kostenfrei buchen. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten. Möchtest du einen Platz im Vorfeld reservieren, wird eine Gebühr erhoben.

Outdoor Trainingsparcour mit trainierender Person

Outdoor Fitness Parcours

Die Trainingsgeräte im Outdoor Fitness Parcours ermöglichen ein effektives Krafttraining für jedes Trainingslevel, bei dem alle Hauptmuskelgruppen trainiert werden. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Fitness-Parcour mit Sonnensegel

Mit fachlicher Anleitung

Wenn du im Outdoor Fitness Parcours unter fachlicher Anleitung trainieren möchtest, melde dich für einen Kurs aus dem Fitness- und Präventionsprogramm (kostenpflichtig) an.

Yin-Yang-Trainingsbereich

Yin Yang Fläche

Auf der Yin Yang Fläche findest du einen Dr. Wolff Dehnzirkel mit sechs funktionalen Geräten sowie das Wassertretbecken, eine Schwalldusche und eine Outdoor-Umkleidekabine. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Basketballplatz mit Körben und Markierungen

Basketball court

Der Basketballplatz kann von allen Mitgliedern während der verfügbaren Zeiten genutzt werden. Im Rahmen der Freizeitsporttreffs kannst du auf andere Mitspieler*innen treffen. Die Nutzung ist in der Jahresgebühr enthalten.

Veranstaltungsbuchung und Vermietungen

Kontakt und Öffnungszeiten

Select...

Komotauer Straße 2-4
91052 Erlangen
Tel.: +49 (9131) 17-44010
sportzentrum.ehs@siemens.com
Team HP Erlangen

Bei Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Empfang
Tel.: +49 (9131) 17-44012