Direkt zum Hauptinhalt

Dipu & WinCC V8: Infrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren

Durch die Verbindung von Dipus Rechenzentrumsexpertise mit SIMATIC WinCC V8 schafft die Partnerschaft die Grundlage für Infrastrukturmanagement im industriellen Maßstab. Das Ergebnis ist eine vernetzte und resiliente Plattform für moderne und KI-fähige Rechenzentren.

Vom Siemens-Reseller zum Pionier für Rechenzentrum-Infrastruktur

Als Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. im Jahr 2003 gegründet wurde, startete das Unternehmen als reiner Siemens-Produktdistributor ohne eigenes technisches Team. Heute betreibt Dipu eines der größten BMS-Engineering-Teams in China und hat sich zu einem führenden Anbieter von Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen mit strategischem Fokus auf Rechenzentrums-Infrastruktur entwickelt.

Der Wendepunkt kam 2012 mit einem großen HVAC-Projekt für RT-Mart, das rund 300 Supermärkte umfasste. Dieses Projekt veranlasste Dipu dazu, eigene Engineering-Kompetenzen aufzubauen und sich auf Gebäudeautomation zu spezialisieren. Da Dipu das enorme Wachstumspotenzial des Rechenzentrumsmarkts erkannte, richtete das Unternehmen seine Expertise auf diesen anspruchsvollen Sektor aus. Eine Entscheidung, die sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen hat.

DIPUONE: Eine umfassende Managementplattform für Rechenzentren mit WinCC V8

DIPUONE ist Dipus Lösung für Rechenzentrumsinfrastruktur: eine umfassende Managementplattform, die Building Management (BMS), Energy Management (EMS), IT-Monitoring, Umwelt- und Sicherheitsüberwachung sowie zentrale Visualisierung und Alarmierung integriert. Im Zentrum dieser Plattform steht Siemens WinCC V8. Das System bildet die Grundlage für das Erfassen, Visualisieren und Weiterleiten von Operational-Technology-Daten (OT).

WinCC ist seit Beginn Dipus bevorzugtes SCADA-System. Das Unternehmen nutzte frühere WinCC-Versionen, bevor es auf die WinCC-V8-Generation wechselte und WinCC 8.1 nach dessen Veröffentlichung im Oktober 2024 einführte. Innerhalb der aktuellen WinCC-V8-Generation hat Dipu bereits rund 10 Projekte umgesetzt; etwa 20 weitere befinden sich derzeit in China, Malaysia, Indonesien und Thailand in der Implementierung.

Eine Gruppe von Männern in einheitlichen schwarzen Hemden, die vor einer großen Industriebau-Baustelle posieren und den Daumen hochhalten.

Warum Rechenzentren SCADA-Systeme im Industriemaßstab benötigen

„Rechenzentren sind nicht einfach Gebäude, sie sind industrielle Anlagen“, erklärt Yi, Head of Marketing bei Dipu. Jedes von Dipu betreute Rechenzentrumsgebäude verfügt über eine Leistung von 24 MW bis 96 MW und umfasst 200.000 bis 400.000 I/O-Punkte pro Gebäude. Die Infrastruktur beinhaltet Stromversorgungssysteme mit Batteriespeichern und unterbrechungsfreien Stromversorgungen, redundante Kühlsysteme sowie umfassende Sicherheitstechnik. All diese Systeme laufen rund um die Uhr und erfüllen dieselben Zuverlässigkeitsanforderungen wie komplexe Industrieanlagen.

Dipus Projekte erstrecken sich über mehrere Länder, darunter Malaysia, Indonesien, Thailand und China. Die Expansion in die USA und nach Finnland läuft bereits, die Ausrüstung für Finnland wurde bestellt. Gleichzeitig baut Dipu lokale Engineering-Teams in Südostasien auf und setzt in der Übergangsphase weiterhin auf rund 80% Ingenieurinnen und Ingenieure aus China.

60 – 70% schnellere Implementierung durch die Weiterentwicklung von WinCC

ie Zusammenarbeit zwischen Dipu und Siemens hat messbare Effizienzgewinne hervorgebracht. Dipu berichtet von 60 – 70% Zeitersparnis bei der Implementierung im Vergleich zu früheren Projektphasen als Ergebnis der weiterentwickelten Zusammenarbeit und umfassender Schulungen des Personals.

Obwohl DIPUONE individuell an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Kunden angepasst wird, behält die Plattform einen Kern wiederverwendbarer Komponenten bei, insbesondere Dashboards und standardisierte Workflows. Dieser Ansatz ermöglicht es Dipu, sich als Pionier für innovative Rechenzentrumslösungen zu positionieren und zugleich die Flexibilität zu erhalten, die jedes Projekt erfordert.

WinCC als Datenbrücke von OT zu IT

Über klassische SCADA-Visualisierung und -Steuerung hinaus spielt WinCC V8 eine entscheidende Rolle bei der OT/IT-Integration für Dipus Kunden. Die Plattform zeigt aktuelle Betriebsdaten nicht nur in Kontrollräumen an. Sie leitet die erfassten Daten auch an übergeordnete IT-Systeme des Endkunden weiter.

Genau hier entfaltet WinCC seinen vollen Wert. Als Teil einer spezialisierten Lösung, die Siemens gemeinsam mit und für Dipu entwickelt hat, kann das System bis zu 40.000 Datenpunkte pro Sekunde nahtlos per HTTP POST an die übergeordneten IT-Systeme des Kunden streamen. WinCC dient damit nicht nur als Leitsystem, sondern auch als Datenbrücke zwischen der Operational-Technology-Ebene und der IT-Ebene. In Rechenzentrumsumgebungen ist diese Integration entscheidend für umfassendes Management und Optimierung.

Ingenieure in Sicherheitswesten arbeiten an Laptops und beobachten Systembildschirme in einem Kontrollraum.

Vorbereitung auf die Ära der KI-Rechenzentren

Der Markt entwickelt sich weiterhin rasant. „KI-Rechenzentren werden mindestens in den nächsten drei Jahren deutlich wachsen“, bestätigt Yi. Der Wandel von traditionellen Rechenzentren hin zu KI-Rechenzentren (AIDC) bringt neue Anforderungen mit sich: Flüssigkeitskühlsysteme mit deutlich mehr I/O-Punkten, steigende Computing-Anforderungen mit höherem Performance-Bedarf, leistungsfähigere Software für Datenvolumen im Gigabit-Bereich sowie die Integration von CCTV- und Alarmsystemen für mehr Sicherheit.

Dipu hat sein Engineering-Team vergrößert, um sich auf dieses Wachstum vorzubereiten, und arbeitet eng mit Siemens zusammen, um WinCC für zukünftige Rechenzentrumsszenarien zu optimieren. Die Partnerschaft konzentriert sich darauf, diese technischen Herausforderungen durch kontinuierliche Produktentwicklung zu adressieren. Gleichzeitig greift WinCC Innovationen auf und wird AI-ready. Das kommende WinCC V8.2 wird AI-ready Connectivity mit MCP einführen und damit die Integration mit Advanced Analytics und KI-Anwendungen ermöglichen.

Standardisierter Workflow vom Angebot bis zur Inbetriebnahme

Dipus bewährter Projektworkflow zeigt, wie WinCC in groß angelegte Rechenzentrumsinfrastrukturprojekte integriert wird. Nach dem Gewinn einer Ausschreibung stattet Dipu den Standort mit Sensoren, Siemens SIMATIC PLCs, Servern und Siemens SIMATIC HMI Panels aus. Anschließend nimmt Dipu das komplette System in Betrieb und testet es gegen die Anforderungen des Rechenzentrums.

Siemens unterstützt diesen Workflow durch Pre- und After-Sales-Produktsupport, Zusammenarbeit bei der Optimierung von WinCC für Rechenzentrumsanwendungen und gelegentliche Teilnahme an Kick-off-Meetings mit Kunden. Bei Standardprojekten ist eine regelmäßige Beteiligung von Siemens jedoch nicht erforderlich. Das zeigt sowohl die Reife und Zuverlässigkeit von WinCC als auch Dipus umfassende technische Expertise.

30 Jahre SCADA-Expertise für moderne Infrastrukturanforderungen

WinCC blickt auf 30 Jahre Geschichte als etabliertes, großskaliges SCADA-System zurück. Die Erfolgsgeschichte mit Dipu zeigt, wie diese ausgereifte Plattform ihre Relevanz weiterhin in modernen, zukunftsweisenden Projekten beweist: nicht nur in klassischen Industrieanlagen, sondern auch in der hochmodernen Infrastruktur, die die digitale Wirtschaft trägt.

Während die Zahl der Rechenzentren in Asien und darüber hinaus weiter wächst, positioniert die Partnerschaft zwischen Dipu und Siemens WinCC V8 beide Unternehmen an der Spitze einer industriellen Transformation. Die Kombination aus industrieller Zuverlässigkeit, OT/IT-Integrationsfähigkeit und skalierbarer Architektur macht WinCC V8 zu einer idealen Grundlage für das Infrastrukturmanagement von Rechenzentren, dort, wo jede Sekunde Verfügbarkeit zählt und jeder Datenpunkt relevant ist.

Beginnen Sie Ihre Reise