Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Alarmüberwachung für einen optimierten Gebäudebetrieb

Um die Leistung, Sicherheit und Betriebseffizienz seiner Gebäude weiter zu verbessern, vertraut WONIK HOLDINGS mit Sitz in Korea auf die Cloud-basierte Gebäudeplattform Building X und den Building X Application Operations Manager.

Ein technologisches Rückgrat für intelligente Gebäude

WONIK HOLDINGS Co., Ltd, Teil der weltweit tätigen WONIK Group, verwaltet komplexe Industrieumgebungen, in denen ein sicherer und unterbrechungsfreier Betrieb unerlässlich ist. Mit mehr als 400 Mitarbeitern in Gyeonggi-do, Südkorea, ist das Unternehmen auf Gasversorgungssysteme, Gasreiniger, Systemleitungen und Gaswäscher spezialisiert und bedient Kunden in der anspruchsvollen Halbleiter- und Displayindustrie.

Um diese Hochleistungsgebäude zu kontrollieren und zu überwachen, verwendet WONIK Desigo CC als das Rückgrat der zentralen Gebäudeverwaltung. Als die betrieblichen Anforderungen zunahmen, versuchte das Unternehmen, diese etablierte Infrastruktur zu verbessern, indem es Fernalarmüberwachung, ermöglicht einen flexibleren, mobileren und reaktionsschnelleren Gebäudebetrieb ohne Abhängigkeit von PC-basierten Workstations.

Mann schaut auf das Tablet

Die Vorteile des Unternehmens

Ein Symbol, das ein WiFi-Signal mit einer Stärkeanzeige darstellt.

Keine Überholung erforderlich

Daten können in Echtzeit erfasst und verwaltet werden, während das aktuelle System beibehalten wird, wodurch die Betriebseffizienz verbessert wird, ohne dass eine komplette Systemüberholung erforderlich ist.

Eine Ikone, die für die skalierbaren, flexiblen Förderlösungen von Siemens steht.

Zukunftssichere Skalierbarkeit

Für eine effiziente Überwachung und Verwaltung jedes Standorts können mehrere Standorte von WONIK HOLDINGS gleichzeitig verwaltet werden, und das Unternehmen kann die Building X platform in Zukunft kostengünstig um Energy Manager erweitern.

Ein Symbol, das den Umgang mit Daten mit einer stilisierten Darstellung von Datenfluss und -verarbeitung darstellt.

Vorteile für Betreiber

Betreiber können Probleme in Echtzeit überwachen und per Fernzugriff auf das Gebäudemanagementsystem zugreifen, um sofort reagieren zu können.

Wir hatten eine sehr produktive Zusammenarbeit mit Siemens, die für beide Seiten Vorteile bietet und die Qualität und Effizienz unserer Projekte erhöht. Durch die Einführung der neuesten digitalen Technologien halten wir mit den globalen Trends Schritt und verbessern unsere betriebliche Effizienz erheblich.
Hyunmin Park, Geschäftsbereich System, Fertigungsteam, Abteilung für Gerätetechnik bei WONIK HOLDINGS

Umweltsicherheit bei WONIK HOLDINGS

Das Team beaufsichtigt alle Gebäudesysteme und sorgt für Sicherheit am Arbeitsplatz. Getreu dem Motto „Umweltsicherheit ist das erste Prinzip des Managements“ identifizieren sie proaktiv Risiken, mindern Gefahren und arbeiten kontinuierlich daran, das Wohlbefinden aller Mitarbeiter zu schützen.

Überwachen Sie 300 Alarmpunkte — in Echtzeit, von überall

Es wurde schnell klar, dass die Erweiterung des bestehenden Gebäudemanagementsystems Desigo CC durch die Integration in die Cloud-basierte Building X platform und die Verwendung der Building X-Anwendung Operations Manager die Überwachungsfunktionen verbessern würde. Dies würde WONIK HOLDINGS eine effektive und umfassende Lösung bieten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Das Unternehmen überwacht derzeit etwa 300 Alarmanlagen im Gebäudemanagementsystem. Dazu gehören Punkte im Zusammenhang mit mechanischer Ausrüstung, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus werden 42 verschiedene Alarme aktiv überwacht, um eine optimale Systemleistung und sofortige Problemlösung sicherzustellen. Building X ermöglicht WONIK HOLDINGS, den Gebäudebetrieb mit der Operations Manager-Anwendung von einer einzigen Plattform aus zu verwalten. Die Anwendung ermöglicht es dem Unternehmen, eine Vielzahl von Gebäudeanlagen in Echtzeit von überall aus fernzusteuern und zu überwachen.

Drei Mitarbeiter von WONIK HOLDINGS schauen auf den digitalen Bildschirm
WONIK HOLDINGS verwendet Siemens-Technologie

Enge Zusammenarbeit, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Die Implementierung der Lösung war mit mehreren spezifischen Herausforderungen verbunden. Eine davon bestand darin, sicherzustellen, dass die robusten Sicherheitsmaßnahmen während der Implementierung der neuen Lösung weiterhin zuverlässig funktionieren. Dies wurde durch sorgfältige Planung und enge Zusammenarbeit und Koordination mit dem Sicherheitsteam erreicht.

Darüber hinaus erforderte die Implementierung die Installation des Building X Connectors, der Konnektivität von Desigo CC CC-Installationen zu Building X applications wie dem Operations Manager bietet. Die Installation und das notwendige Datenbank-Update vor Ort haben anfangs einige Zeit in Anspruch genommen, zahlen sich aber auf lange Sicht aus.

Um die Nutzung der mobilen App zu ermöglichen, war es auch notwendig, Desigo CC zu aktualisieren, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen und die gewünschten Funktionen bereitzustellen. Diese Faktoren mussten sorgfältig verwaltet werden, um eine reibungslose und effiziente Umsetzung zu gewährleisten.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Angesichts des früheren Erfolgs von Siemens bei der Integration der Desigo CC-Plattform lag es auf der Hand, erneut zusammenzuarbeiten, um das bestehende Gebäudemanagementsystem zu erweitern und die cloudbasierte Building X platform zu integrieren. Das umfangreiche Portfolio und die bewährten Fähigkeiten zur Lösungsentwicklung von Siemens waren Schlüsselfaktoren bei der Entscheidung. Die maßgeschneiderte Lösungsberatung des Unternehmens, die das erste Design und den technischen Support umfasst, war ebenfalls ein erheblicher Vorteil. Darüber hinaus waren die hochmodernen technischen Fähigkeiten und Technologien von Siemens, die auf langjähriger Erfahrung basieren, ein großer Vorteil. Die Stabilität des Bauzeitenmanagements, gepaart mit unerschütterlichem Kundenservice und technischem Support, festigten Siemens als vertrauenswürdigen Partner für WONIK HOLDINGS weiter.

Zwei Mitarbeiter von WONIK HOLDINGS schauen sich die Kabelbox an
Um unsere Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern, erwägen wir die Implementierung eines Energieüberwachungs- und Energiesparsystems. Siemens hat in den ersten Phasen unserer Zusammenarbeit eine außergewöhnliche Genauigkeit bei der Erfüllung der Kundenanforderungen bewiesen. Wir freuen uns darauf, diesen kooperativen und produktiven Ansatz und eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft fortzusetzen.
Hyunmin Park, Geschäftsbereich System, Fertigungsteam, Abteilung für Gerätetechnik bei WONIK HOLDINGS
WONIK-Schild an einem Gebäude

Ein Einblick in das, was die Zukunft bereithält

Durch die Implementierung der neuen Lösung erreichte WONIK HOLDINGS sein primäres Ziel: eine effektive Alarmfernüberwachung. Betreiber können jetzt Probleme in Echtzeit überwachen und per Fernzugriff auf das Gebäudemanagementsystem zugreifen, um sofort reagieren zu können. Diese Funktion erhöht die betriebliche Effizienz und ermöglicht es WONIK HOLDINGS, die Lösung auf andere Niederlassungen in Südkorea auszudehnen, was die Skalierbarkeit und Effektivität des Systems unter Beweis stellt.

Die verbesserten Überwachungsfunktionen können indirekt zu einem besseren Energiemanagement beitragen, indem sie sicherstellen, dass die Systeme optimal funktionieren und Probleme umgehend gelöst werden. Da die Ergebnisse noch nicht messbar sind, evaluiert WONIK HOLDINGS derzeit die Implementierung eines Energiemanagementsystems zur Überwachung der CO2-Emissionen. Die Integration eines Fabrikmanagementsystems und die Erweiterung der Building X platform mit der Energy Manager Manager-Anwendung könnten ein möglicher Teil dieser Lösung sein.