Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Patientenversorgung ohne Kompromisse

Das St. Joseph-Krankenhaus in Berlin vertraute bei der Implementierung modernster Gebäudeleittechnik und intelligenter Lösungen für die Energieverteilung auf die Krankenhaussysteme von Siemens, um eine sichere und umfassende Versorgung all seiner Patienten zu gewährleisten — einschließlich der mehr als 4.500 Babys, die jedes Jahr hier geboren werden.

Ein Bekenntnis zur Energieeffizienz

Eine zuverlässige Energieversorgung ermöglicht eine sichere Patientenversorgung, aber Zuverlässigkeit reicht nicht aus. Um kosteneffizient zu arbeiten, müssen Krankenhäuser auch der Energieeffizienz Priorität einräumen. 2011 startete das St. Joseph Hospital ein umfassendes Modernisierungsprojekt und schloss eine Energievertragsvereinbarung mit Siemens ab, die darauf abzielte, den Energieverbrauch, die Kosten und die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren.

Für unser Krankenhaus bedeutet Versorgungssicherheit Sicherheit für die Zukunft.
Chris Kotriens, CTO, St. Joseph-Krankenhaus

Nutzung der Digitalisierung für einen zuverlässigen Betrieb

Das St. Joseph Hospital und Siemens haben die Gebäudesteuerung und Stromversorgung des Krankenhauses aktualisiert. Die Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 gewährleistet in Kombination mit intelligenten Komponenten und dem Gebäudemanagementsystem Desigo CC einen sicheren und effizienten Betrieb.

Einzelne Kachel — EINS — Gebäude X — St. Joseph-Krankenhaus in Berlin — Zeile 4 — viersäuliges Einzelbild b202cc4a-1665-4dfc-98fb-fcf6d71ff41c__IMG-1216-rgb-72dpi_original.jpg

Nachhaltige Versorgungssicherheit

Die Gebäudesteuerung ist ein wichtiges Instrument für einen zuverlässigen Betrieb. Die Statusmeldungen aller Disziplinen, einschließlich Brandschutz und Lüftungssystem eines Drittanbieters, sind in Desigo CC integriert.

Einzelne Kachel — EINS — Gebäude X — St.-Josef-Krankenhaus in Berlin — Linie 4 — vier Spalten, einzeln — dd25360f-579f-4565-a308-51f4afc2e966__IMG-1881-rgb-300dpi_original.jpg

Sichere und effiziente Stromverteilung

St. Joseph digitalisiert die Stromverteilung. Ein 8DJH-Mittelspannungssystem und SIVACON S8-Niederspannungsschaltanlagen wurden installiert, unterstützt von den Kompaktleistungsschaltern SENTRON 3VA und SENTRON 3WL Luftschutzschaltern.

Einzelne Kachel — EINS — Gebäude X — St.-Josef-Krankenhaus in Berlin — Linie 4 — vier Spalten, einzeln — 1819cdd0-9084-4d77-81b2-a1e4b2b75fe5__IMG-1401-rgb-300dpi_original.jpg

Energieoptimierung

Energieoptimierung ist genauso wichtig wie Sicherheit: SENTRON-Messgeräte, SENTRON Powercenter 3000 und die Integration der Stromverteilung in Desigo CC machen den Stromverbrauch im Krankenhaus transparent.

Einzelne Kachel — EINS — Gebäude X — St. Joseph-Krankenhaus in — Berlin — Linie 4 — vier Spalten, einzeln — b7a79fc9-2a39-470d-a0da-d28cad86b745__IMG-1749-rgb-72dpi_original.jpg

24-Stunden-Überwachung

Die Überwachung der Gebäudesteuerung rund um die Uhr stellt sicher, dass Störungen sofort behoben werden, auch außerhalb der Arbeitszeiten des technischen Personals von St. Joseph's. Der Siemens-Bereitschaftsdienst hilft mit Fachwissen und Fernsupport.

Ein umgebautes Krankenhaus

Als Kinderkrankenhaus mit der höchsten Geburtenrate in Deutschland sind die Strom- und Energieversorgung von St. Joseph für die Patientensicherheit unerlässlich. Heute bietet das integrierte Gebäudemanagementsystem des Krankenhauses einen umfassenden Überblick über seinen Betrieb, während die Sicherheit der Energieversorgung die Zukunftsfähigkeit ermöglicht.

Vertrauen ist der Schlüssel zu optimierter Versorgungssicherheit

Das St. Joseph Hospital und Siemens verbindet eine langjährige Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert. Bei der Modernisierung von Energieverteilungs- und Gebäudeleitsystemen bei laufendem Betrieb ist es besonders wichtig, dass der Partner genau weiß, wie ein Krankenhaus funktioniert. Weil im schlimmsten Fall ein Fehler die Patientensicherheit gefährden kann.

Article Block right - ONE - Buliding X -  St. Joseph Hospital in Berlin - Line 6 -  90369fac-732b-480f-a5b0-babe224f0120 IMG-2139-rgb-300dpi original

Andreas Franke, Siemens AG und Sebastian Wiedenhaupt, St. Joseph-Krankenhaus, Berlin

- Infographic-showing-that-St-Joseph-hospital-comes-along-with-more-than-300000-EUR-energy-cost-savings-per-year-as-well-as-more-than-1300-t-CO2-savings-per-year.

Nachhaltigkeitsengagement wird fortgesetzt

Die Ziele für eine zuverlässige, effiziente Energieversorgung, die zu Beginn des Projekts festgelegt wurden, wurden in den Jahren 2012 bis 2021 deutlich übertroffen, mit durchschnittlichen Einsparungen von etwa 340.000€ pro Jahr. Gleichzeitig ermöglichten die ergriffenen Maßnahmen eine Reduzierung der CO2-Emissionen am Standort im prognostizierten Bereich von 1.300 t/a; weitere Reduktionen von ca. 400 t/a wurden durch die Umstellung auf reinen Gasbetrieb und die Installation einer Blockheizkraftanlage (KWK) erreicht.