Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Digitalisierung der Gebäudeleistung

Ein autonomes Gebäude ermöglichen: Nuvola Lavazza

Nuvola Lavazza ist der Hauptsitz der Gruppe in Turin, ein multifunktionales Gebäude, das Mitarbeitern, Besuchern und der Stadt offen steht. Siemens unterstützt seine digitale Entwicklung hin zu einem autonomen Gebäudemodell, das sich auf Effizienz, Nachhaltigkeit und menschenorientierte Erlebnisse konzentriert.

Bewältigung der Komplexität durch eine integrierte digitale Lösung

Die architektonische und funktionale Komplexität von Nuvola Lavazza erforderte einen integrierten Ansatz für das Gebäudemanagement. Siemens implementierte eine Komplettlösung für Gebäude, um die Steuerung von Komfort-, Sicherheits-, Energie- und Sicherheitssystemen auf einer einzigen, offenen Plattform zu zentralisieren. Dies ermöglichte transparente Abläufe, optimierte Prozesse und eine skalierbare Grundlage für eine langfristige digitale Transformation.

Eine digitale Grundlage für ein autonomes Gebäude

Icon-Building-Site-Neues Original

Zentrales Gebäudemanagement

Desigo CC integriert HLK, Beleuchtung, Brandschutz, Videoüberwachung und Einbruchserkennung in einem einzigen BMS und ermöglicht so eine einheitliche Überwachung, schnellere Reaktion auf Ereignisse und eine konsistente Betriebskontrolle in der gesamten Anlage.

Ein Symbol, das Infrastrukturpläne mit einem stilisierten Bild eines Gebäudes und einer Straße darstellt.

Fortschrittliche Überwachung und Transparenz

Mit Building X verbessern wir die Sichtbarkeit des gesamten Gebäudebetriebs. Operations Manager erkennt Anomalien und verwaltet Arbeitsabläufe, während Data Visualizer komplexe Daten in intuitive Dashboards für fundierte Entscheidungen in Echtzeit umwandelt.

Symbole für Windturbinen und Sonnenkollektoren auf grünem Hintergrund

Effizienz- und Leistungsoptimierung

Tools zur Energieüberwachung und Systemleistung bieten Echtzeit-Einblicke in das Verhalten und den Verbrauch von Anlagen und ermöglichen so eine kontinuierliche Optimierung, frühzeitige Fehlererkennung und eine stärkere Betriebskontinuität im Laufe der Zeit.

Vom intelligenten Gebäude zum autonomen Betrieb

Ein integriertes und offenes digitales ecosystem

Bei Nuvola Lavazza lieferte Siemens ein vollständig integriertes Gebäudeökosystem, das auf offenen und zukunftsfähigen Plattformen basiert. Alle Gebäudesysteme sind miteinander verbunden und werden verwaltet über Desigo CC, um Interoperabilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Gebäude, sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln, neue Technologien und Dienstleistungen zu unterstützen und gleichzeitig die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten.

Bild der Gebäudesymbole mit Desigo CC und Gebäude X
1e2acf64-df3c-4eb9-adf9-352d82ad7757 - Lavazza - shooting internal 2

Datengestützter Betrieb für kontinuierliche Verbesserung

Die Einführung von Building X markierte einen neuen Schritt auf der digitalen Reise von Nuvola Lavazza. Cloud-basierte Anwendungen ermöglichen erweiterte Überwachung, intelligente Berichterstattung und proaktive Wartung. Durch die Umwandlung von Betriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse unterstützt Siemens den Übergang vom reaktiven zum prädiktiven Gebäudemanagement.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in großem Maßstab

Durch kontinuierliche Überwachung und Systemoptimierung hat Nuvola Lavazza eine ungefähre Reduzierung des Energieverbrauchs um 30% seit Beginn des Projekts, vollständig auf die Nachhaltigkeitsziele der Gruppe abgestimmt und hat die Erreichung von unterstützt LEED Platin-Zertifizierung.

54e5ce29-c853-4c12-adeb-21f59e6281aa - Lavazza internal shooting
Nuvola ist viel mehr als ein Hauptsitz: Es ist ein Raum, der auf Menschen, Innovation und Umweltverantwortung ausgerichtet ist. Dank der fortschrittlichen Technologien, die zusammen mit Siemens entwickelt wurden, waren wir in der Lage, Komfort und Energieeffizienz zu maximieren, was Nuvola zu einem wahrhaft zukunftsweisenden Arbeitsplatz gemacht hat.
Antonio Curlante, Direktor für Immobilien und Einrichtungen, Lavazza-Gruppe