Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Ein gesünderes Krankenhaus für Patienten und die Gemeinschaft

Das Heywood Hospital hatte eine klare Vision: bessere Versorgung, reibungsloserer Betrieb und weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Die guten Neuigkeiten? Mit Energieleistungsverträgen amortisieren sich die Upgrades von selbst — und mit Siemens hat das Krankenhaus den richtigen Partner gefunden, um all das zu ermöglichen.

Bessere Pflege. Geringerer Fußabdruck

Für das Heywood Hospital geht die Fürsorge für die Gemeinschaft über die Behandlung von Patienten hinaus. Dieses gemeindeeigene Krankenhaus mit 134 Betten in Gardner, MA, versorgt fast 60.000 Menschen pro Jahr und arbeitet nun daran, seinen Betrieb so gesund zu gestalten wie die Versorgung, die es bietet, wobei der Schwerpunkt auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit liegt.

Für das Heywood Hospital, dieses gemeindeeigene Krankenhaus mit 134 Betten in Gardner, MA, versorgt fast 60.000 Menschen pro Jahr.
Vorderansicht des Heywood Hospital mit amerikanischer Flagge und Backsteingebäude

Steigerung der Effizienz und der Pflege in der Gemeinde

Das Heywood Hospital fördert Nachhaltigkeit mit energieeffizienten Modernisierungen, senkt die Kosten und verbessert gleichzeitig die Patientenversorgung.

In nachhaltige Krankenhausmodernisierungen investieren

Eine stilisierte Illustration auf dunkelblauem Hintergrund, die das digitale Gebäudemanagement darstellt. Ein Mann in einem leuchtend blaugrünen Hemd sitzt an einem Laptop, der über grüne Datenleitungen mit einem vereinfachten Krankenhausgebäude verbunden ist. Rechts stehen drei bunte quadratische Symbole für Überwachungskategorien: Temperatur (Thermometer), Belüftung (Ventilator) und Strom (elektrischer Stecker). Die Szene ist mit abstrakten lila Formen und blaugrünen Punkten akzentuiert.

Die Leitung des Heywood Hospital wollte die Einrichtung intelligenter, energieeffizienter und nachhaltiger machen. Der größte Hebel: die Bekämpfung der veralteten Infrastruktur und die Sicherung der Finanzierung wichtiger Energieverbesserungen. Im Jahr 2020 genehmigten sie eine Investition von 14 Millionen $ in wichtige Infrastrukturen und Energieeinsparungsmaßnahmen, einschließlich einer neuen zentralen Versorgungsanlage. Dadurch werden in zehn Jahren voraussichtlich 6,5 Millionen $ eingespart, sodass Heywood weiterhin die hochwertige Versorgung anbieten kann, auf die die Gemeinde angewiesen ist.

Ein effizienteres Krankenhaus, das aus eigenen Ersparnissen finanziert wird

Um seine Vision in die Realität umzusetzen, ging das Heywood Hospital eine Partnerschaft mit Siemens ein, um zuerst die größte Herausforderung anzugehen: den Austausch seiner 50 Jahre alten zentralen Versorgungsanlage. Das 14-Millionen-Dollar-Projekt begann mit grundlegenden Infrastrukturverbesserungen als Grundlage für neue Systeme, die die Leistung in jeder Ecke des Krankenhauses verbessern, von energieeffizienter Beleuchtung und intelligenteren Steuerungen bis hin zu Wassersparmaßnahmen und besseren Energiepraktiken. Dank eines Energieleistungsvertrags amortisiert sich die Investition von selbst, da die Einsparungen die Kosten decken, während sich das Krankenhaus auf die Patienten und die Gemeinschaft konzentriert.

Eine stilisierte Illustration, die eine nachhaltige Gesundheitsversorgung auf dunkelblauem Hintergrund darstellt. Ein weißes Krankenhausgebäude mit einem roten Kreuz steht im Vordergrund, umgeben von blaugrünen Bäumen. Im Hintergrund ist eine lila Erdkugel sichtbar, überlagert mit grünen Symbolen, die Umweltinitiativen repräsentieren: ein Spross (Natur), ein Wassertröpfchen (Naturschutz) und ein Recyclingsymbol. Violette geometrische Akzente und grüne Punkte zieren den Raum rund um die Symbole.

Ein Modell für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung

Im Heywood Hospital bedeutet die Pflege von Patienten auch, sich um die Welt zu kümmern, in der sie leben. Zusammen mit Siemens hat das Krankenhaus diese Vision zum Leben erweckt — eine außergewöhnliche Versorgung bei gleichzeitig effizientem Betrieb mit geringeren betrieblichen Emissionen. Die Modernisierungen werden über einen Zeitraum von zehn Jahren voraussichtlich 6,5 Millionen $ an Energiekosten einsparen und so Effizienz und Nachhaltigkeit steigern — was Heywood zu einem Vorbild für kommunale Krankenhäuser mit begrenzten Budgets macht, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

2,25 M Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten in USD

4,25 M Einsparungen bei Betriebs- und Wartungskosten in USD

49,9 M Gesamtverschuldung von Krankenhäusern in USD, refinanziert mit Siemens