Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Auf der Überholspur zum Netzausbau

In den Niederlanden erfordern der steigende Energiebedarf und die Netzüberlastung einen massiven Netzausbau. Die Limited Kapazität verlangsamt die Verbindungen für Haushalte, Unternehmen und erneuerbare Projekte. Enexis und Siemens standardisieren den Einsatz von Umspannwerken, um die Kapazität zu erhöhen, die Komplexität zu verringern und den Netzausbau zu beschleunigen.

Ehrgeizige Ziele

Für Enexis bestand die Herausforderung nicht nur darin, mehr Umspannwerke zu bauen, sondern dies mit kürzeren Vorlaufzeiten, geringerer Projektkomplexität und kompromissloser Zuverlässigkeit zu tun. Ein standardisierter Ansatz wurde zum Schlüssel für die Skalierung des Rollouts im gesamten niederländischen Stromnetz.

Keyvisual — blue GIS GIS-Produktfamilie

Zuverlässige Energieverteilung mit F-Gasfreier Isolierung

Energietechniker und Netzbetreiber verlassen sich auf Blue GIS für F-Gasfreie Schaltanlagen und digitale Netzüberwachung.

Höhepunkte des Projekts

800 Umspannwerke

über acht Jahre geplant.

10x erhöhen

in der Einsatzkapazität.

1 Woche

von der Installation bis zum Betrieb.

0 F-Gas

dank der Blue-GIS-Technologie.

Die Energiewende erfordert ein Stromnetz, das schneller wachsen kann als die Nachfrage. Mit dieser standardisierten Lösung helfen wir Enexis, Kapazitäten schneller bereitzustellen und gleichzeitig F-Gas-freie Isolationstechnologie zu verwenden und eine hohe Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten. „— Joanne Meijboom Kemhout, Managing Director, Siemens Netherlands
Joanne Meyboom-Fernhout, Managing Director, Siemens Niederlande
Enexis NXPLUS C 24

Ein standardisiertes Modell, maßstabsgetreu gebaut

Enexis führte ein standardisiertes Konzept ein, das auf vollständig vormontierten und getesteten Schaltanlagenkufen basiert. Durch die Reduzierung der technischen und Installationskomplexität ermöglicht dieser Ansatz eine schnellere, wiederholbarere Bereitstellung im gesamten Stromnetz bei gleichbleibender Zuverlässigkeit. Das Herzstück der Lösung ist das NXPLUS C 24 — Blue GIS von Siemens, konzipiert für primäre Verteilnetze bis 24 kV. Als Teil des blue GIS GIS-Portfolios von Siemens kombiniert es bewährte Vakuumschalttechnik mit den Vorteilen gasisolierter Schaltanlagen und unterstützt ein robustes und skalierbares Einsatzmodell.

Die richtige Leistung für den Netzausbau

Das System bietet eine starke Leistung für anspruchsvolle Netzanwendungen mit Nennwerten von 25 kA/3 s, 2500 A Sammelschienenstrom und 2000 A Einspeisestrom. Es ist in diese Kompaktlösungen integriert und hilft Enexis, die Installation und Inbetriebnahme zu beschleunigen und gleichzeitig eine wiederholbare Grundlage für den Netzausbau zu schaffen. NXPLUS C 24 — Blue GIS verwendet die F-Gas-freie Clean-Air-Isolationstechnologie, die eine F-Gasfreie Mittelspannungsverteilung ermöglicht, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Die Geräte können innerhalb eines einzigen Tages installiert und in Betrieb genommen werden. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein kompaktes, wartungsfreies Design und integrierte digitale Steuerungen, wodurch sich die Lösung gut für den Rollout in großen Mengen eignet.

Enexis Crane 1280 x 720 px
Durch die Zusammenarbeit mit Siemens und die Verwendung eines standardisierten Ansatzes können wir schneller bauen und mehr Kunden verbinden. Dies ist unerlässlich für die Erweiterung der Netzkapazität, die für den Anschluss von Haushalten, Unternehmen und Projekten für erneuerbare Energien erforderlich ist.
Han Slootweg, COO, Enexis

Operative Vorteile auf einen Blick

Router-Symbol

Schnellere Expansion

Beschleunigt den Netzausbau durch ein standardisiertes Bereitstellungsmodell.

Ikonenveranstaltung

Kürzere Zeitpläne

Verkürzt die Projektdauer von der Lieferung bis zur Inbetriebnahme.

Symbol Effizienz und Leistung

Höhere Effizienz

Verbessert die Kosteneffizienz durch wiederholbares Design und Installation.

Skalierbares Symbol

Mehr Kapazität

Erhöht die Fähigkeit, Kunden und erneuerbare Projekte miteinander zu verbinden.

Ingenieur von Enexis

Skalierung der Kapazität dort, wo es am wichtigsten ist

Das erste Skid wurde im Oktober 2024 installiert und zeigt, wie Standardisierung aus einem komplexen Infrastrukturprojekt ein besser messbares Einsatzmodell machen kann. Dieser neue Ansatz ermöglicht es Enexis, die Einsatzkapazität von etwa 10 auf 100 Umspannwerke pro Jahr zu skalieren, bis zu 800 Umspannwerke sind geplant. Dieses Modell hilft, Netzengpässe zu reduzieren, den Netzausbau zu beschleunigen und zusätzliche Netzkapazität für den Anschluss neuer Kunden und Projekte für erneuerbare Energien zu schaffen. Standardisierung ist daher nicht nur ein Designprinzip, sondern ein praktischer Hebel, um kritische Infrastrukturen schneller zu skalieren.