Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
USA

Internationaler Flughafen Chicago O'Hare

Erfahren Sie, wie Siemens Desigo CC Gebäudeautomationssysteme am Chicago O'Hare Terminal 3 integriert, um den Passagierkomfort zu verbessern, die HLK-Leistung zu optimieren und die Energie- und Betriebskosten zu senken.

Chicago O'Hare International Airport, Vereinigte Staaten

Mit 70 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Chicago O'Hare International Airport einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt — und mit sieben Start- und Landebahnen und insgesamt 178 Gates auch einer der größten. Der Flughafen gehört zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in Nordamerika und ist ein wichtiger Knotenpunkt für viele internationale Fluggesellschaften.

Herausforderung

Die komplexe Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) von Terminal 3 umfasst eine Mischung aus verschiedenen Gebäudeautomationssystemen verschiedener Hersteller. Der Flughafen wollte diese Systeme in ein einheitliches System integrieren, um maximalen Gebäudekomfort und minimale Energiekosten zu gewährleisten. Siemens war jahrelang in anderen Teilen des Flughafens mit Total Building Solutions aktiv, zum Beispiel für die Zutrittskontrolle, also war es nur sinnvoll, dass die Betreiber Siemens kontaktierten.

Lösung

Desigo CC von Siemens passte auf die Rechnung, und das Terminal 3 in O'Hare war daraufhin das erste Gebäude in den Vereinigten Staaten, das von der Lösung profitierte. Desigo CC basiert auf Software und dient als Hauptschnittstelle für die Steuerung aller Gebäudeautomationsaufgaben und Subsysteme in Terminal 3. Vor allem sorgen durchgehend optimierte Klimabedingungen für echten Komfort für die Passagiere — ohne dass sie sich der Technologie bewusst sind, die im Hintergrund läuft. Darüber hinaus sorgt Desigo CC für einen gleichbleibend niedrigen Energieverbrauch.

Leistungen

Desigo CC ist einfach zu bedienen und die webbasierte Oberfläche ermöglicht jederzeit einen schnellen Zugriff auf alle erforderlichen Informationen. Wenn sich ein Mieter beispielsweise über die Temperatur in einem bestimmten Teil des Gebäudes beschwert, kann das Servicepersonal mit Desigo CC auf Daten für den betreffenden Bereich zugreifen und die Ursache des Problems ermitteln. Es dauert nur ein paar Minuten und ist mit minimalem Aufwand zu korrigieren. Desigo CC hilft auch dabei, die Gebäudeleistung mithilfe der patentierten Funktion „Vergleichende Trendansicht“ zu optimieren. Es vergleicht Trends über zwei verschiedene Zeiträume auf der Grundlage der gespeicherten Daten und optimiert den Energieverbrauch des Gebäudes. Desigo CC garantiert nicht nur einen praktisch störungsfreien Betrieb, es senkt auch drastisch die Energie- und Betriebskosten des Terminals. Dank Desigo CC müssen sich die Flughafenbetreiber keine Sorgen um die Zukunft machen; sie können das System skalieren und bei Bedarf neue Funktionen hinzufügen. Zum Beispiel wurden die Brandmelde- und Sicherheitssysteme in Terminal 3 bereits mit Desigo CC verbunden.

Feldschlösschen Brauerei, Schweiz, Brandschutzsystem

Das Gebäude ist das Bier

  • Vor über 140 Jahren wurde Feldschlösschen mit einer Vision gegründet. Um das beste Bier der Schweiz herzustellen.
  • Da Hitze eine alltägliche Realität ist, müssen die Brandmeldeanlagen erkennen, was gefährlich ist und was einfach der normale Betrieb der Brauerei ist.
  • Die beste Art, Tradition am Leben zu erhalten, ist, sie mit dem modernsten Brandschutzsystem zu schützen.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Verwandte Produkte und Lösungen