Direkt zum Hauptinhalt
Monte-Rosa-Hütte, Schweiz

Energie- und Betriebseffizienz in einer neuen Dimension

Erfahren Sie, wie die Monte-Rosa-Hütte dank innovativer Siemens-Technologie selbst unter extremen alpinen Bedingungen eine außergewöhnliche Energie- und Betriebseffizienz erreicht.

Creating a smart building in the middle of the alps

Der Betrieb einer Hütte auf fast 3.000 Metern über dem Meeresspiegel hat seine eigenen Herausforderungen: Wie schafft man ein komfortables Umfeld für Gäste und Mitarbeiter, das die Umwelt so wenig wie möglich belastet? Und wie löst man Probleme in den Wintermonaten, wenn starker Schneefall die Hütte noch schlechter erreichbar macht? Die Antwort: Man braucht erneuerbare Energien, um den CO₂ - Ausstoss zu verringern, und ein intelligentes, von überall bedien- und regelbares Gebäude. Genau das ermöglichen das integrierte Gebäudemanagementsystem Desigo CC und die digitale Gebäudeplattform Building X in der Monte Rosa Hütte.

Kennzahlen

Projektübersicht

Monte Rosa Hut
  • Building X Fernsteuerung und -überwachung mit den Cloud-Anwendungen Energy Manager, Operations Manager und Comfort AI
  • Lokaler Betrieb und Überwachung mit dem Gebäudemanagementsystem Desigo CC
  • Building X verbindet jedes Gewerk und jedes Gerät
  • Photovoltaikzellen: 84 m² auf dem Gebäude plus 70 m² auf dem Gestell zur Stromerzeugung
  • 60 m² thermische Solarkollektoren zur Warmwassererzeugung
  • Batterie
  • Schmelzwasser aus der Umgebung
  • Mini-Blockheizkraftwerk zur Notversorgung mit Strom und Wärme
  • Heizung
  • Wärmespeicherung
  • Desinfektion
  • Ventilation mit Wärmerückgewinnung
  • Abwasserbehandlung
  • Grauwassernutzung
Projektverlauf

Höchstleistung unter extremen Bedingungen

Select...

2010

  • Eröffnung
  • Hohes Mass an Autonomie durch PV
  • Verarbeitung aller Gebäudedaten in Navigator
Building X

Einfacher Zugang zu entlegenen Orten

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Seit 2024 fungiert die offene und flexible IoT-Plattform Building X als „Betriebssystem“ der Monte Rosa Hütte. Sie stellt alle Daten von Feldgeräten und dem Gebäudemanagement Desigo CC bereit und ermöglicht damit die Überwachung und Steuerung des gesamten Gebäudes durch Apps.

Building X ist eine offene herstellerunabhängige Plattform. Mit unseren direkt einsetzbaren Apps kann der Hüttenbetreiber jederzeit auf die Systeme zugreifen, auch aus der Ferne und unter extremen Bedingungen, wenn die Hütte nicht physisch erreichbar ist.

BUILDING X APPLICATIONS

Solutions used in the Monte Rosa Hut

Building X - Energy Manager App Icon

Energy Manager

Der Energy Manager ist das wichtigste Instrument, um die Monte Rosa Hütte so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Alle 15 Minuten sendet das Gebäudemanagementsystem Desigo CC Daten von Heizung, Wasser, Photovoltaikzellen und Lüftung an die Cloud. Dort analysiert die Energy Manager-App die Daten, erfasst den Energieverbrauch, überwacht die Nachhaltigkeits-KPIs und identifiziert Ineffizienzen.

Building X - Operations Manager App Icon

Operations Manager

Der Operations Manager verwendet Daten von Controllern und Gateways, um die Monte Rosa Hütte aus der Ferne zu überwachen und Fehler zu beheben. Dies unterstützt den Hüttenbetreiber dabei, das Gebäude zu betreiben, auch wenn der physische Zugang während der Wintermonate nicht möglich ist.