Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Klimaneutral zu werden ist keine Frage des Alters

Das Riverside Centre von Ashbridge Capital in Adelaide wurde 1987 erbaut. Heute ist es eines der wenigen Bürogebäude in Australien, das vollständig klimaneutral geworden ist — dokumentiert durch eine Energiebewertung des National Australian Built Environment Rating System (NABERS) mit 5,5 Sternen.

Ein veralteter Vermögenswert wird zu einem Leuchtturm der Nachhaltigkeit

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und Gebäude spielen eine große Rolle bei den globalen CO2-Emissionen. Der australische Investmentmanager Ashbridge Capital begann 2020 im Namen des deutschen Investors Atlantic Funds seine Nachhaltigkeitsreise. Ihr Ziel: den CO2-Fußabdruck des 22.000 m2 großen Gebäudes durch Energieeffizienzverbesserungen deutlich zu reduzieren, unterstützt durch eine Investition von 24 Millionen AUD. Die Lösung: ein Energieleistungsvertrag mit uns.

Erbaut im Jahr 1987, funktioniert, als ob es gerade eröffnet wurde

67,5% reduzierte Emissionen

Ein nachhaltiges Upgrade: Das Riverside Center setzt auf intelligente Technologie für einen kleineren CO2-Fußabdruck.

50% reduzierte Stromkosten

Effizienz zahlt sich aus: Deutlich niedrigere Betriebskosten im Riverside Center.

40% reduzierter Energieverbrauch

Kein Spielraum für Kompromisse: Riverside Centre spart Energie, ohne Abstriche beim Komfort der Mieter zu machen.

Das Upgrade, das 1987 auf den neuesten Stand bringt

Modernisierung erfordert intelligente Steuerung

Das Herzstück der Modernisierung des Riverside Centers ist das Desigo CC Building Management System (BMS), das das Gebäude steuert, überwacht und verwaltet. Es verbindet Zähler und Beleuchtung in einem System, sodass Ashbridge Capital volle Sicht hat. Als Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios gewährleistet Desigo CC die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Anforderungen.

Lobby des Riverside Buildings.
Riverside Adelaide Peter Halliday und Vishant Narayan.

Effizienzsteigerungen, die sich summieren

Der Energieleistungsvertrag beinhaltete eine Investition in Höhe von 24 Millionen AUD, die Aufzugsmotoren, intelligente Zähler, LED-Beleuchtung und eine Solaranlage auf dem Dach umfasste. Zusammen senkten sie den Energieverbrauch des Riverside Centre um 40%, die Stromkosten um die Hälfte und ermöglichten es dem Gebäude, seine Energieeffizienz um 250% zu übertreffen.

Überwachung in Echtzeit für Spitzenleistung

Um sicherzustellen, dass das Riverside Center, das 40 Jahre alt ist, auch weiterhin hohe Leistungen erbringt, überwacht unser digitales Remote-Servicecenter in Melbourne das Gebäude rund um die Uhr. Datengestützte Wartung hilft Ashbridge Capital, Probleme zu lösen, bevor sie sich auf die Mieter oder die Gebäudeleistung auswirken.

Geteilte Ansicht eines Bürogebäudes mit einem echten Foto und einem digitalen Drahtmodell mit neongrünen, schaltkreisähnlichen Verbindungen.
Siemens war ein großartiger Technologiepartner auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit. Wir haben praktisch jedes Ziel erreicht, das wir wollten, und bei der Energieleistung um 250% übertroffen.
Vishant Narayan, Managing Director, Ashbridge Capital