Bis August 2026 hatten Pharmaunternehmen angekündigt ungefähr 500 Milliarden USD in US-Investitionen in Forschung, Entwicklung und Fertigung. Aber eine Anlage zu bauen ist nicht dasselbe wie bereit zu sein, zu produzieren. Um neue Kapazitäten in zuverlässige Produktionskapazitäten umzuwandeln, müssen Therapie- und Prozessentwicklung mit Geräten, unterstützender Infrastruktur und Betrieb in Einklang gebracht werden. Ziel ist es, qualitativ hochwertige Medikamente in der erforderlichen Größenordnung dort herzustellen, wo die Patienten sie benötigen.
Die Hersteller müssen auch auf Schwachstellen in der Lieferkette, Kostendruck und Einschränkungen bei qualifiziertem Personal reagieren und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen erfüllen. Das Hinzufügen von Kapazität allein löst diesen Druck nicht. Immer komplexere Therapien, unsichere klinische Ergebnisse und eine steigende Nachfrage machen es schwieriger, wissenschaftliche Innovationen in ein zuverlässiges Angebot umzusetzen. Hersteller müssen diese Ungewissheit von der klinischen Entwicklung bis zur Vermarktung bewältigen.
Diese Fähigkeit beginnt vor der ersten kommerziellen Charge. Ein Verfahren, das frühe klinische Studien ermöglicht, muss weiterentwickelt werden, um Studien in späteren Stadien und die kommerzielle Nachfrage zu unterstützen. Hersteller müssen die Betriebsbedingungen für verschiedene Volumen, Gerätekonfigurationen und Chargengrößen optimieren und gleichzeitig die beabsichtigten Qualitätsmerkmale der Therapie beibehalten. Die Teams müssen die Therapie und ihren Prozess gemeinsam entwickeln und Unsicherheiten frühzeitig lösen. Sie müssen auch das Wissen behalten, das erforderlich ist, um den Prozess zu übertragen und zu reproduzieren, wenn sich die Anforderungen ändern.
Ein früheres Erreichen einer stabilen Produktion hilft Herstellern, klinische Programme und Produkteinführungen zu unterstützen und den von ihren Investitionen erwarteten Nutzen zu erzielen. Um dies kostengünstig zu tun, ist eine Koordination über zwei sich ergänzende Lebenszyklen hinweg erforderlich. Eine behandelt die Entwicklung der Therapie und ihren Produktionsprozess. Die andere deckt die für die Herstellung erforderlichen Fertigungskapazitäten ab, vom Entwurf bis zum Betrieb. Die Anforderungen an die Produktqualität leiten das Prozessdesign. Das Prozessverständnis bildet die Grundlage für die Technik, und Produktionserfahrung stärkt spätere Entwicklungsentscheidungen.
Erkunden Sie Möglichkeiten, die Produktionsbereitschaft zu verbessern
Beurteilen Sie die Bereitschaft zur pharmazeutischen Herstellung über den Bau hinaus
Die Arbeit beginnt damit, wie die Hersteller den Produktionsfortschritt beurteilen. Ein Projekt-Dashboard könnte zeigen, dass eine Website „zu 85 Prozent abgeschlossen“ ist, aber dieser Prozentsatz allein stellt noch keine Betriebsbereitschaft dar. Eine ungelöste Frage zu Prozesssteuerungen oder der Leistung von Versorgungseinrichtungen kann für die Inbetriebnahme wichtiger sein, als der Prozentsatz vermuten lässt.
Die Frage ist, wie viel Unsicherheit noch besteht und ob dies die klinische Versorgung oder eine Produkteinführung verzögern könnte. Eine Erweiterung oder ein Transfer auf eine andere Website erfordert dieselbe Prüfung. Der Prozess muss innerhalb der Möglichkeiten und Einschränkungen des Empfangsvorgangs funktionieren. Die Folgen sind sowohl kommerzieller als auch technischer Natur. Ungelöste Unsicherheiten können die Lieferung verzögern, den Arbeitsaufwand für die Qualifizierung des Prozesses erhöhen und dazu führen, dass teure Produktionsanlagen nicht ausreichend genutzt werden.
Die Behebung einer Prozessstörung erfordert die Zusammenarbeit zwischen den Teams in den Bereichen Fertigungswissenschaft und Technologie, Prozessentwicklung, Qualität, Technik und Einrichtung. Diese Beziehungen sind während der Entwicklung und vor Produktionsbeginn gleichermaßen wichtig. Wissenschaftliche Beweise, Prozessdefinitionen und technische Informationen können durch getrennte Dokumente und Systeme übertragen werden. Die Gründe für die Wahl einer Rezeptur oder eines Prozessparameters können dabei verloren gehen. Ein Technologietransferpaket könnte beschreiben, was zu tun ist, ohne zu bewahren, warum es wichtig ist oder welche Qualitätsmerkmale es schützt. Es kann auch dazu führen, dass die Empfangsteams unsicher sind, wie ihre Ausrüstung die geforderten Bedingungen reproduzieren kann.
Digitale Zwillinge können Teams dabei helfen, Prozessverhalten und Geräteannahmen zu bewerten, bevor sie ein physisches System bauen oder modifizieren. Ein kontinuierlicher digitaler Thread kann Beziehungen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Materialeigenschaften, Prozessparametern, Ausrüstungskapazitäten und Qualitätsergebnissen aufrechterhalten. Teams können diese Beziehungen durch Entwicklung, Technologietransfer und Produktion verfolgen. Modelle, experimentelle Daten und die Gründe für Entwicklungsentscheidungen können mit dem Prozess von Laborstudien über die klinische Lieferung bis hin zur kommerziellen Produktion übergehen. Die Empfangsteams können beurteilen, welche Bedingungen konstant bleiben müssen und welche sich ändern können, wodurch wiederholte Experimente und der vermeidbare Aufwand für Technologietransfer reduziert werden. Die Betriebsergebnisse können dann in die weitere Entwicklung und Technik einfließen. Das frühzeitige Erkennen von Lücken kann die Neugestaltung, wiederholte Tests und den Arbeitsaufwand zur Qualifizierung des Prozesses reduzieren, während Entscheidungen immer noch einfacher zu ändern sind.
Beseitigen Sie Prozessunsicherheiten in der klinischen Entwicklung und Skalierung
Scale-Up stellt das Prozessverständnis während der gesamten Entwicklung auf die Probe. Ein Mischschema, das in einem kleinen Gefäß funktioniert, kann im Pilotmaßstab oder im kommerziellen Maßstab unterschiedlich funktionieren. Flüssigkeitsfluss, Wärmeübertragung und Stoffübertragung ändern sich je nach Maßstab und Geometrie der Ausrüstung. Die Teams müssen diese Auswirkungen verstehen, wenn die Chargengrößen zwischen den klinischen Phasen zunehmen. Das Gleiche gilt, wenn unterschiedliche Geräte oder Standorte benötigt werden, um den Versorgungsbedarf zu decken.
Das Timing ist wichtig. Die Evaluierung alternativer Volumen, Betriebsbedingungen und Gerätekonfigurationen während der Entwicklung gibt den Teams mehr Spielraum für Anpassungen. Wenn nach der Installation eine Diskrepanz festgestellt wird, können Änderungen an der Ausrüstung, Software, Test- und Qualifizierungsdokumentation erforderlich sein. Das technische Problem mag dasselbe sein, aber verfehlte Qualitäts- oder Ertragsziele haben jetzt größere geschäftliche Konsequenzen. Späte Entdeckungen können knappe technische Ressourcen verbrauchen, die klinische Versorgung stören und die Produktion im kommerziellen Maßstab verzögern.
Modellierung und Simulation bringen konsequentes Lernen zu einem früheren Zeitpunkt im Lebenszyklus voran. Prozessmodelle befassen sich mit chemischen und biologischen Fragen, während die Fluiddynamik hilft, das Verhalten im Gerätemaßstab zu erklären. Bei der virtuellen Inbetriebnahme wird die Automatisierungslogik anhand simulierter Geräte oder Prozesse getestet, bevor das physische System verfügbar ist. Diese Ansätze ermöglichen es Teams, Produktionsoptionen zu vergleichen und Betriebsbedingungen bei unterschiedlichen Volumina zu untersuchen. Ihr Nutzen hängt davon ab, ob jedes Modell seine beabsichtigte Anwendung angemessen wiedergibt. Wenn Experimente und Produktionsläufe Beweise liefern, können die Teams die Modelle verfeinern. Das hilft ihnen, sich auf physische Tests zu konzentrieren, den Prozess zu optimieren und in Richtung einer maßstabsgetreuen Produktion voranzukommen.
Die chemischen Entwicklungsteams von J&J Innovative Medicine in Belgien hat einen digitalen Prozesszwilling verwendet, um einen neuen Prozess vor der Skalierung zu evaluieren. Der Ansatz funktionierte im Labormaßstab, aber die relevanten Parameter änderten sich, als das Team den industriellen Maßstab in Betracht zog. Das Modell sagte voraus, dass die vorgeschlagene Konfiguration in dieser Größenordnung nicht funktionieren würde. Das Team könnte weitere physische Tests dieser Konfiguration vermeiden und die Entwicklungsressourcen auf vielversprechendere Alternativen konzentrieren. Digitale Beweise ersetzen nicht die Qualifizierung und Prozessvalidierung im kommerziellen Maßstab.
Die PreCheck-Pilotprogramm von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) spiegelt den Wert früherer Interaktionen wider. Es beauftragt ausgewählte Hersteller bei der Anlagenentwicklung und Vorproduktion in neuen Anlagen in den USA; Erweiterungen bestehender Anlagen sind ausgeschlossen. Im Rahmen von Überprüfungen vor der Inbetriebnahme bewertet die FDA die Informationen zur Planung und Einsatzbereitschaft der Anlage und gibt frühzeitig technische Beratung. Ziel ist es, Probleme mit der Anlage und der Fertigungsbereitschaft frühzeitig zu erkennen und das Risiko nachgelagerter Verzögerungen zu reduzieren. Das Programm zielt auch darauf ab, die rechtzeitige Bewertung und Inspektion von Einrichtungen im Rahmen des Antragsprüfungsprozesses zu unterstützen. Die Teilnahme garantiert zwar keine Genehmigungs- oder Inspektionsergebnisse, aber eine frühzeitige Einbindung kann helfen, Erwartungen zu klären, einen effizienteren Überprüfungsprozess zu unterstützen und vermeidbare Verzögerungen zu reduzieren.
Erfahren Sie, wie die Simulation die Skalierung unterstützt
Passen Sie die Fertigungsinfrastruktur an die Prozess- und Lieferanforderungen an
Den Prozess zu verstehen ist ein Teil der Vorbereitung. Die Lieferung der erforderlichen Menge und Qualität hängt auch davon ab, wie Produktionsausrüstung, Materialflüsse und unterstützende Infrastruktur zusammenarbeiten. Diese Fähigkeiten sollten dem Therapieprozess und den Versorgungsbedarf entsprechen. Dazu gehören die Chargengrößen, Produktionsstandorte und glaubwürdige zukünftige Nutzungen, die der Betrieb unterstützen muss.
Apollo 11 Greenfield-Projekt zur pharmazeutischen Herstellung von Pharmazeutika von Roche in North Carolina veranschaulicht diesen Ansatz. In Zusammenarbeit mit uns und anderen Technologiepartnern verwendet Roche digitale Zwillinge und Fertigungssimulationen, um Konstruktionsentscheidungen zu bewerten. Das Team begann damit, zwei Layouts zu vergleichen und Material- und Personalflüsse zu simulieren, bevor eines der beiden Layouts implementiert wurde. Der Vergleich dieser Alternativen ermöglichte es dem Team, Designänderungen vorzunehmen, bevor sie teurer und störender wurden. Die tatsächliche Leistung muss zwar noch während der Inbetriebnahme überprüft werden, aber die digitale Bewertung dieser Alternativen gibt den Teams eine bessere Grundlage für Konstruktionsentscheidungen und hilft, potenzielle Einschränkungen zu erkennen, bevor Bau und Installation die Änderungen teurer machen.
Kapazitätsgespräche konzentrieren sich oft auf die Produktionslinie, vorausgesetzt, die umliegende Anlage erfüllt ihre Anforderungen. Erweiterungen können diese Annahme testen. Je nach Prozess erhöht eine neue Leitung den Bedarf an gereinigtem Wasser, Dampf, Kühlung und elektrischer Kapazität. Diese Anforderungen müssen zusammen mit dem Produktionsplan bewertet werden. Die Teams müssen festlegen, ob verschiedene Unternehmen zur gleichen Zeit um dasselbe Versorgungsunternehmen konkurrieren. Die installierte Ausrüstung stellt eine potenzielle Kapazität dar, aber nur die nutzbare Kapazität schafft Wert. Versorgungsengpässe oder eine unzureichende Infrastruktur können die Leistung einschränken, selbst wenn die Produktionsausrüstung selbst verfügbar ist.
Die Anlage muss auch die für den Prozess erforderlichen Umgebungsbedingungen einhalten. Abweichungen bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Druck können sich auf die Produktion auswirken und eine Untersuchung auslösen. Kritische Umgebungen, einschließlich Reinräume und Labore, erfordern Überwachung, Kontrollen und Aufzeichnungen, die ihrem Verwendungszweck entsprechen. Die Infrastruktur ist Teil der Produktionsumgebung, und ihre Leistung muss in Bezug auf den Prozess verstanden werden, den sie unterstützt.
Das macht die Energieeffizienz sowohl zu einem betrieblichen als auch zu einem ökologischen Problem. Die Überwachung des Verbrauchs im Vergleich zur Produktionsnachfrage kann Teams dabei helfen, ineffiziente Geräte oder vermeidbare Nutzungen von Versorgungseinrichtungen zu erkennen. Die Reduzierung des vermeidbaren Energie- und Versorgungsverbrauchs kann die Betriebskosten senken, vorausgesetzt, dass die Verbesserungen die für die Produktqualität erforderlichen Bedingungen aufrechterhalten.
Erkunden Sie die Infrastruktur für eine zuverlässige Produktion
Verwenden Sie Produktionsdaten, um die pharmazeutische Herstellung zu verbessern
Sobald die Produktion beginnt, können Betriebsdaten den Teams helfen, Entwicklungsannahmen mit der tatsächlichen Leistung des Prozesses und der Anlage zu vergleichen. Bei Batch 100 sollte das Unternehmen seinen Prozess besser verstehen als nach dem ersten Batch. Dieses Lernen sollte sich in einer konsistenteren Leistung, einem verbesserten Ertrag und einem geringeren Aufwand für die Untersuchung und Überprüfung von Abweichungen niederschlagen. Jeder Durchlauf sollte zu dem beitragen, was die Organisation über den Prozess weiß.
Ein Temperaturmesswert oder Drucksollwert benötigt einen Link zu seiner Charge, seinem Prozessschritt, seinem Material und der entsprechenden Prozessdefinition. Dieser Kontext hilft Teams, Qualitätsergebnisse mit Entwicklungsannahmen zu vergleichen und die Auswirkungen von Materialschwankungen, Geräteverschleiß und Umweltveränderungen zu verstehen. Es unterstützt auch Industrial AI: künstliche Intelligenz, die für Aufgaben wie die Analyse von Prozessschwankungen oder die Erkennung von Geräteanomalien eingesetzt wird. Durch die Beibehaltung dieser Beziehungen ist Produktionserfahrung für nachfolgende Prozessoptimierungen, Technologietransfer und Scale-up-Entscheidungen nützlich.
Bei Standort für pharmazeutische Wirkstoffe von AGC Pharma Chemicals in Barcelona, die Teams integrierten das Steuerungssystem mit der Fertigungsausführung und den elektronischen Chargenprotokollen. Dadurch wurden mehr als 530 manuelle Bedienereinträge entfernt. Das Ergebnis war eine vollständigere digitale Dokumentation der Produktionsschritte und weniger Informationen, die die Mitarbeiter transkribieren mussten. Für Hersteller, die mit Personalengpässen konfrontiert sind, kann dies repetitive Arbeiten reduzieren und gleichzeitig die Verantwortung qualifizierter Mitarbeiter für Prozess- und Qualitätsentscheidungen behalten.
Eine vollständigere Aufzeichnung schafft auch eine bessere Grundlage für Analysen. Eine Überprüfung durch Ausnahme kann die Aufmerksamkeit auf Abweichungen von definierten Anforderungen lenken. Prozessanalytische Technologie kann Messungen und Modelle kombinieren, um relevante Qualitätsmerkmale während der Produktion zu bewerten. Durch die Zustandsüberwachung der Ausrüstung können sich entwickelnde Probleme erkannt werden, die Wartungsteams untersuchen können. Diese Anwendungen verwenden Informationen unterschiedlich. Durch das Verbinden von Systemen wird nicht jeder Einblick zu einer Anweisung, einen Prozess zu ändern oder einen Stapel freizugeben. Diese Anwendungen können den Prüfungsaufwand reduzieren und technische Ressourcen auf tatsächliche Ausnahmen lenken. Sie können auch helfen, Probleme mit sich entwickelnden Geräten zu erkennen, bevor sie zu kostspieligeren Störungen führen.
GSKs Zusammenarbeit mit Siemens und Atos veranschaulicht die zusätzlichen Schritte zwischen Messung und Aktion. In einem Machbarkeitsnachweis für die Herstellung von Impfstoffen verwendete ein digitaler Zwilling Prozessdaten und Modelle, um die Partikelgröße abzuschätzen und Anpassungen der Durchflussrate zu berechnen. Labortests zeigten eine direkte Kontrolle als Reaktion auf eingeführte Störungen. In einem nachfolgenden kleinen technischen Durchlauf in einer GMP-Anlage (Good Manufacturing Practice) empfahlen die beiden einem Bediener Anpassungen. Es hat sie nicht direkt umgesetzt.
Die Anwendung eines solchen Ansatzes in der kommerziellen Fertigung erfordert Modelle und Steuerungen, die für den vorgesehenen Gebrauch geeignet sind. Eine angemessene Validierung und Änderungskontrolle sind weiterhin erforderlich. Ihr Wert sollte sich in Ergebnissen wie weniger Abweichungen, zuverlässigeren Ergebnissen, weniger Prüfaufwand, geringeren Ausfallzeiten und geringeren qualitätsbedingten Verlusten bemerkbar machen.
Industrial AI benötigt dieselbe Disziplin. Kontextualisierte, rückverfolgbare Daten können Teams helfen, Abweichungen zu untersuchen, die Prozessleistung zu analysieren oder Geräteprobleme früher zu erkennen. Ein gemeinsamer, kontrollierter Kontext verbindet relevante wissenschaftliche und betriebliche Erkenntnisse, während jede Disziplin ihre Fachsysteme und Verantwortlichkeiten behält. Jede Anwendung benötigt einen definierten Zweck und den Nachweis, dass ihre Ergebnisse zuverlässig genug für die Entscheidungen sind, die sie unterstützen. Ihr Wert sollte an ein messbares Ergebnis gebunden sein, wie z. B. die Verkürzung der Ermittlungen oder die Verhinderung von Störungen.
Sehen Sie, wie Produktionsdaten den Betrieb verbessern können
Prozesswissen wiederverwenden, wenn sich die Herstellungsanforderungen ändern
Das während der Entwicklung und Produktion gesammelte Wissen bietet auch einen Ausgangspunkt, wenn sich Anforderungen ändern. Ein Hersteller benötigt möglicherweise eine andere klinische Chargengröße oder ein neues Produkt. Möglicherweise muss es an einen anderen Standort oder einen anderen Produktionspartner verlegt werden oder die Produktion muss erhöht werden, während das bestehende Angebot aufrechterhalten wird. Eine geregelte Prozessdefinition, unterstützt durch die Entwicklungsgeschichte und Qualitätsanforderungen, hilft Teams zu beurteilen, was wiederverwendet werden kann und was geändert werden muss. Dies kann den Aufwand reduzieren, der erforderlich ist, um Prozesswissen nachzubilden und jede Übertragung oder Änderung zu einer fundierteren technischen Aufgabe zu machen.
Bei Bayers Aspirin-Anlage in Bitterfeld-Wolfen, Deutschland, die Teams führten schrittweise neue Fertigungsleitungs- und Automatisierungssysteme ein, während die Produktion am Standort fortgesetzt wurde. Durch die Verbindung von Fertigungsausführung und Prozessautomatisierung konnten Teilprozesse konfiguriert werden, ohne die Modellierungsarbeit in separaten Systemen zu duplizieren. Für dieses Projekt berichtet Siemens Reduzierung des technischen Aufwands um bis zu 80 Prozent für die Subprozessmodellierung. Der Vergleich erfolgte mit der getrennten Modellierung der Fertigungsausführungs- und Kontrollsysteme. Der neue Ansatz unterstützte die papierlose Fertigung, die elektronische Chargendokumentation und die schnellere Umsetzung von Rezept- oder Automatisierungsänderungen.
Das ist eine praktische Bedeutung von Anpassungsfähigkeit: Reduzierung der Zeit, der Kosten und des Betriebsrisikos, die mit einer definierten Änderung verbunden sind. Standardisierte Geräteschnittstellen und wiederverwendbare Automatisierungsstrukturen können auch die kundenspezifische Integration reduzieren, wenn kompatible Module hinzugefügt oder ersetzt werden. Sie machen eine Einrichtung nicht für jede Modalität geeignet. Verschiedene Therapien können unterschiedliche Eindämmungs-, Reinigungs-, Umgebungsbedingungen oder Prozessausrüstung erfordern. Flexibilität muss im Hinblick auf glaubwürdige zukünftige Nutzungen konzipiert werden. Qualifikations- und Validierungsanforderungen müssen von Anfang an berücksichtigt werden. Das hilft Herstellern, unnötige Komplexität zu vermeiden und gleichzeitig in die Anpassungsfähigkeit zu investieren, die am ehesten zukünftige Produkte unterstützt.
Sehen Sie, wie modulare Automatisierung Veränderungen vereinfacht
Verbinden Sie die Therapieentwicklung mit den Fertigungskapazitäten
Um diese Änderungen beherrschbar zu machen, ist Kontinuität in den Bereichen Forschung, Rezeptur, Prozessentwicklung, Technologietransfer, Qualität, Angebotsplanung, Konstruktion und Produktion erforderlich. Eine Änderung der Qualitätsanforderungen oder der Rezeptur der Therapie kann sich auf Prozessparameter, Geräteauswahl, Automatisierung und Versorgungsbedarf auswirken. Die gemeinsame Bewertung dieser Konsequenzen hilft Teams, frühere Kompromisse einzugehen, um die klinische Versorgung, die Markteinführungspläne und die erwartete Produktionsleistung zu schützen. Fertigungsnachweise müssen auch in das Prozessverständnis einfließen, sodass sich das Wissen über beide Lebenszyklen hinweg verbessert.
Hersteller sollten nach Technologiepartnern suchen, die diese Übergaben in allen Entwicklungsphasen, Produktionsstätten und Spezialsystemen unterstützen. Pharmazeutische Unternehmen verwenden verschiedene Technologien, daher müssen die Partner in der Lage sein, mit vorhandenen Geräten und anderen Technologieanbietern zusammenzuarbeiten. Offene Standards und Interoperabilität sollten den sicheren Informationsaustausch unterstützen. Die Verantwortlichkeiten für Schnittstellen, Datenqualität und den Kontext, der für die Interpretation von Informationen erforderlich ist, müssen klar sein. Die Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderungen, Prozessdefinitionen und Ausführung hilft Teams, Änderungen einzuschätzen und etabliertes Wissen ohne unnötige benutzerdefinierte Integration wiederzuverwenden.
Wir arbeiten an mehreren Stellen, an denen diese Entscheidungen getroffen werden. Unsere Arbeit umfasst Prozess- und Produktionssimulation, Konstruktion, Qualität, Automatisierung, Fertigungsausführung und unterstützende Infrastruktur. Die Gelegenheit besteht darin, den Kontext zu bewahren, während Entscheidungen vom Prozessverständnis in die Entwicklung und Produktion übergehen, und dann Betriebsnachweise als Grundlage für die weitere Entwicklung zu verwenden. Dies kann den Aufwand reduzieren, der erforderlich ist, um Informationen in allen Lebenszyklusphasen neu zu erstellen, und zukünftige Änderungen einfacher umzusetzen machen. Die Verknüpfung von wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung, Prozessmodellierung, Unternehmensrezeptmanagement und Fertigungsausführung kann Teams dabei helfen, kontrollierte Prozessdefinitionen in die Produktion zu übertragen. Ihre Belege können dann verfügbar bleiben, während die Teams dieses Wissen skalenübergreifend und standortübergreifend wiederverwenden.
Bei aktuellen Anlageentscheidungen verdienen vier Maßnahmen Beachtung:
- Entwickeln Sie die Therapie und ihren Prozess gemeinsam und testen Sie, wie sich die Betriebsbedingungen im klinischen und kommerziellen Maßstab ändern.
- Beurteilen Sie Geräte, Versorgungseinrichtungen und Umweltkontrollen anhand der Produktionsanforderungen, die sie erfüllen müssen.
- Bewahren Sie Prozessdefinitionen und Belege auf, damit die Empfangsteams Änderungen standortübergreifend und skalenübergreifend beurteilen können.
- Verbinden Sie Produktionsdaten mit ihrem Chargen- und Prozesskontext und verwenden Sie dann Betriebsergebnisse, um Entwicklungs- und Konstruktionsentscheidungen zu verbessern.
Industrial AI kann dieses Lernen erweitern, indem sie Teams hilft, Prozessschwankungen zu analysieren und Geräteprobleme früher zu erkennen. Der nächste Schritt besteht darin, ein definiertes Fertigungsproblem auszuwählen, die erforderlichen Daten zu ermitteln und zu testen, ob eine Anwendung ein messbares Ergebnis verbessert. Diese Entscheidungen gehören in die heutigen Investitionspläne, während Teams immer noch die Systeme und Arbeitsabläufe gestalten können, von denen sie abhängen werden.
Entdecken Sie Siemens-Lösungen für die Pharmaindustrie
Veröffentlicht: 30. Oktober 2026