Künstliche Intelligenz (KI) hat bereits bewiesen, dass sie Informationen analysieren, Muster aufdecken und Empfehlungen aussprechen kann. Industrial AI steht vor einer härteren Prüfung: Kann sie diese Erkenntnisse in messbare Verbesserungen in der Fabrik umsetzen?
Das Nationale Institut für Standards und TechnologieDie Arbeit von (NIST) im Jahr 2026 an KI für die Fertigung spiegelt diese Herausforderung wider. Neben dem Potenzial der KI für mehr Produktivität und Widerstandsfähigkeit identifiziert es technische Komplexität, ROI-Unsicherheit, Interoperabilität und zuverlässige Bereitstellung als einige der Herausforderungen, die zwischen Experimenten und weit verbreitetem Einsatz in der Fertigung stehen.
Bei Siemens kombinieren wir KI-Fähigkeiten mit fundiertem Wissen über Industrieanlagen, Automatisierung und Technik. Dies ermöglicht es uns, Kunden dabei zu helfen, KI in realen Produktions-, Wartungs- und Konstruktionsabläufen einzusetzen.
Für US-Hersteller schafft KI einen Mehrwert, wenn sie ein messbares Betriebsproblem löst, in Umgebungen mit gemischten Technologien funktioniert und genug Vertrauen verdient, um den physischen Betrieb zu beeinflussen. Der Betrieb muss deswegen besser laufen.
Wo sollten Hersteller Industrial AI zuerst einsetzen, um einen messbaren Mehrwert zu erzielen?
Hersteller sollten damit beginnen, die Herausforderungen zu identifizieren, die sie lösen müssen, und dann entscheiden, welche KI-Lösungen helfen können.
Ein beeindruckendes Modell und eine wertvolle Herstellungsanwendung sind nicht dasselbe. Identifizieren Sie, wo es Ausfallzeiten, Qualitätsverluste, Wartungsanforderungen, Durchsatzbeschränkungen oder technische Engpässe gibt, die messbare Folgen haben. Gehen Sie dann von dem Problem zurück, um festzustellen, welche Daten, Workflows und Informationen das Ergebnis beeinflussen könnten.
Laut Chris Stevens, Präsident von Siemens U.S. Digital Industries, erfolgreiche Implementierungen beginnen mit dem Geschäftsproblem und der Festlegung, wie die Daten, der Workflow und die Benutzererfahrung zu messbaren Ergebnissen führen können.
Prädiktive Wartung ist ein nützliches Beispiel. BlueScope begann mit dem Einsatz von Siemens Senseye Predictive Maintenance, um Auffälligkeiten zu erkennen, bevor es zu Geräteausfällen kam. Siemens berichtet, dass durch die Initiative mehr als 1.950 Stunden an Maschinenausfällen an allen Standorten weltweit vermieden und 53 komplette Prozessstopps verhindert wurden. Das ist eine viel aussagekräftigere Kennzahl für Industrial AI als die Anzahl der eingesetzten Modelle.
Die Lektion gilt über die Wartung hinaus. Qualität, Durchsatz oder Entwicklungszeit können ebenso wichtige Ausgangspunkte sein, wenn sie die Leistung einschränken. Der gemeinsame Nenner ist eine operative Basislinie, die mit einem messbaren Ergebnis verbunden ist. Industrial AI verdient das Recht auf Skalierung, wenn der Hersteller nicht nur darauf hinweisen kann, was die Technologie produziert hat, sondern auch darauf, was sich dadurch am Betrieb geändert hat.
Was ändert sich, wenn Industrial AI beginnt, den Betrieb zu beeinflussen?
Die Risikogleichung ändert sich, wenn KI von der Bereitstellung von Informationen zur Beeinflussung von Konstruktions-, Wartungs- oder Produktionsentscheidungen übergeht.
Eine Empfehlung in einem Büroablauf kann überprüft, geändert oder verworfen werden, ohne dass dies Auswirkungen auf einen physischen Prozess hat. Eine Empfehlung, die einen Maschinenparameter, eine Steuersequenz oder eine Wartungsmaßnahme ändert, kann betriebliche Folgen haben. Je näher die KI der physischen Ausführung kommt, desto wichtiger werden Kontext, Validierung, Genehmigungen und menschliche Aufsicht.
Wir sehen bereits, dass sich diese Grenze bewegt. IMA-Gruppe arbeitet mit Siemens zusammen, um Industrial AI in die Steuerung von Verpackungsmaschinen einzuführen. Produktionsszenarien werden in einem digitalen Zwilling simuliert, um synthetische Trainingsdaten zu generieren, bevor ein neuronales Netzwerk für Bewegungssteuerung und adaptives Maschinenverhalten in Echtzeit in eine SPS eingebettet wird. Der Ansatz ermöglicht es, Modelle vor der physischen Inbetriebnahme zu trainieren und zu validieren.
NIST untersucht dieselbe neue Herausforderung aus der Sicht der Standards. Sein Fertigungsworkshop 2026 konzentrierte sich auf die Entwicklung und Validierung von KI-gesteuerten Betriebs-, Wartungs- und Kontrollstrategien sowie auf Vertrauen, Sicherheit und Bewertung der Auswirkungen von KI auf physische Prozesse und Anlagen.
Größere KI-Fähigkeiten sollten also nicht schwächere Kontrollen bedeuten. Es sollte einen bewussteren Weg von Erkenntnissen über Empfehlungen bis hin zu validierten Maßnahmen bedeuten. Je bedeutsamer die Entscheidung ist, desto stärker muss dieser Weg werden.
Wie kann Industrial AI in der Brownfield-Fertigung funktionieren?
Die Integration Industrial AI in bestehende Fabriken bringt besondere Herausforderungen mit sich: Geräte, Automatisierungssysteme und Sensoren unterscheiden sich in Alter und Leistungsfähigkeit, und die verfügbaren Daten wurden möglicherweise nicht mit Blick auf KI erfasst.
Deshalb sind Interoperabilität und Bereitstellungsarchitektur genauso wichtig wie die Modellleistung.
Die globale Einführung von BlueScope mit vorausschauender Wartung veranschaulicht die praktische Realität. Das Programm stieß auf ältere Geräte, veraltete Sensoren und eine begrenzte Infrastruktur sowie auf Daten, die von Systemen wie HMIs und SPS mit unterschiedlichen Aktualisierungsraten und Formaten stammen. Anstatt auf perfekte Daten zu warten, bewerteten die Teams die verfügbaren Informationen und ergänzten sie bei Bedarf. Als BlueScope das Gelernte standardisierte, ging der Betrieb von Western Port von der Einrichtung bis zum ersten Erfolg der vorausschauenden Wartung innerhalb von drei Monaten voran, im Vergleich zu 18 Monaten während des ersten Pilotprojekts.
Audi zeigt eine weitere Dimension der Herausforderung. In Zusammenarbeit mit Siemens, Der Autohersteller nutzt die Industrial Edge Edge-Infrastruktur das unterstützt virtuelle SPS und KI-Lösungen. Ihre KI-Modelle identifizieren Defekte wie Risse und Schweißspritzer, während die standardisierte Infrastruktur eine Möglichkeit bietet, KI in die Automatisierungsumgebung zu integrieren und breiter einzusetzen.
Für US-Hersteller ist die Implikation wichtig. Industrial AI erfordert nicht, dass jede bestehende Anlage neu wird. Die Skalierung hängt stattdessen davon ab, verfügbare Daten und Automatisierung in einer wiederholbaren Architektur zu verbinden, die der Heterogenität Rechnung trägt, die bereits in der Fabrik herrscht.