Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Effektive Optimierung durch Maschinentransparenz

Ein System, das die „Visualisierung und Optimierung von Wärmebehandlungsanlagen“ fördert und von der Produktionsstätte geleitet wird, als Linienüberwachung, die ein übergeordnetes Host-System und die Produktionsstätte verbindet.

Als führender Hersteller von Anlagen zur Vakuum-Wärmebehandlung hat IHI Machinery and Furnace Co., Ltd. großes Lob und Anerkennung von Kunden für seine Leistung und Zuverlässigkeit erhalten. In einem sich schnell verändernden sozialen Umfeld bietet IHI einen beispiellosen Mehrwert durch den Einsatz digitaler Lösungen wie SIMATIC WinCC Unified unabhängig vom konventionellen Denken.

IHI Machinery and Furnace Co., Ltd. will eine „Basis“ für die Förderung der Digital transformation bei Kunden vor Ort sein. „FURNACE EYE®“ wurde als erster Schritt in diesem Prozess entwickelt. „Bei dieser Produktentwicklung glauben wir, dass es unerlässlich ist, die IT-Fähigkeiten von Ingenieuren mit OT-Technologie zu entwickeln und zu stärken, was ein Problem bei der Förderung der Digital transformation in der gesamten Branche ist. Wir waren auf der Suche nach einem Produkt mit einem hohen Maß an Freiheit, das es uns ermöglicht, eine digitale Lösung zu entwickeln, die die OT-Technologie und das Know-how, das wir entwickelt haben, kombiniert. Dieses Produkt visualisiert das Know-how, das beim Kunden vor Ort erworben wurde, und ermöglicht die weitere Förderung der Digital transformation durch gemeinsame Kreation mit dem Kunden.“ Herr Masahiko Takebayashi, Direktor von IHI Machinery and Furnace Co., Ltd., erzählte, warum sie sich für SIMATIC WinCC Unified entschieden haben.

Vorteile

Liniensteuerung mit modernem UX-Design und Fernzugriff

Kombinieren Sie modernes Design mit äußerst intuitiver Bedienbarkeit und optimaler Benutzererfahrung für Bediener, sowohl vor Ort als auch aus der Ferne.

OT/IT-Integration und Optimierung von Ofenmaschinen

Zentrale Datenspeicherung und Offenheit sind entscheidend für die zukünftige MES-Integration und zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen auf der Grundlage von KPIs.

Reibungslose Integration der Mitsubishi-SPS der Q-Serie

Die nahtlose Integration von Controllern von Drittanbietern reduziert die Komplexität in heterogenen Umgebungen.

WinCC-Unified-RT-Google-Chrome-2022-03-01-11-32-13

Moderne HMI-Lösung mit exzellentem Bildschirmdesign

Für die Entwicklung eines Visualisierungssystems bei IHI Machinery and Furnace Co., Ltd benötigten sie ein Produkt, das die Visualisierung auf der Grundlage des gemeinsam mit einer Designfirma erstellten Screendesigns umsetzen konnte. SIMATIC WinCC Unified ist ein Produkt, das die neueste Webtechnologie verwendet, mit der Bildschirmdesign flexibel realisiert werden kann. Sie haben ein wunderbares Visualisierungssystem gebaut und detaillierte Ausdrücke mit JavaScript realisiert. SVG wurde für Gerätebilder verwendet, bei denen es speziell um das Konzept von Schattenbildern ging, um Informationen detailliert darzustellen.

Als Entwicklungsumgebung hat SIMATIC WinCC Unified die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie ein herkömmliches HMI-System, daher ist es das beste Produkt für Ingenieure, die neu in der Webtechnologie sind.
Masayoshi Hamamoto, Stellvertretender Manager, IoT-Entwicklungszentrum, IHI Machinery and Furnace Co., Ltd

Herr Hamamoto sagt, dass er in der Lage war, die eigenen technischen Fähigkeiten des Benutzers unter Beweis zu stellen, ohne an konventionelle Konzepte und Denkweisen gebunden zu sein, und dass er in der Lage war, mit der Entwicklung fortzufahren, die ein funktionales Design beinhaltet, das auf der realen Fabrikfläche basiert.

Screenshot eines Dashboards im Visualisierungssystem.
Ein Arbeiter interagiert mit einem Bildschirm, auf dem das Bedienfeld des Ofenüberwachungssystems zu sehen ist.

Überwachung von Ofenmaschinen

Das SCADA-System SIMATIC WinCC Unified PC Runtime läuft auf einem SIMATIC IPC627E, was für industrielle Standortumgebungen geeignet ist.

Als eine der Anforderungen für dieses Projekt war es für mich als Gerätehersteller wichtig, Daten von angeschlossenen Geräten in einem System an einem Ort sammeln zu können, um Mehrwerte wie die Visualisierung von KPIs realisieren zu können.

Weltweit gibt es viele Konfigurationen, die eine Verbindung herstellen zu SIMATIC S7-1500, aber aufgrund der Besonderheiten des japanischen Marktes sammelten und zeigten sie Daten an, indem sie eine Verbindung zu den SPS anderer Unternehmen herstellten. Man kann sagen, dass die reibungslose Verbindung es uns ermöglichte, die für die Visualisierung erforderliche Konnektivität ohne Probleme zu erreichen.

„Aufgrund dieser Funktionen und Merkmale können Kunden, die es tatsächlich genutzt haben, jetzt damit beginnen, die Fabrik zu visualisieren, indem sie FURNACE EYE® einfach in die IT- und digitale Transformationsförderung der Produktionsstätte einführen, was schwierig ist. Es wurde mit dem erwarteten Feedback gut aufgenommen.“ Herr Hamamoto sagt.

Webtechnologie für Fernzugriff

Zuvor wurde die Maschine als eigenständige Einheit betrieben, aber jetzt, als neue Initiative für die Produktion von FURNACE EYE®, gab es ein Visualisierungskonzept, das sogar aus der Ferne erreicht werden kann. Durch die Verbindung mit dem eingebauten Netzwerk konnten wir diese Anforderung problemlos erfüllen, indem wir das Gerät mit einem Webbrowser auf dem Tablet überwachen konnten. IHI Machinery and Furnace Co., Ltd. möchte seinen Kunden mit diesem auf WinCC Unified basierenden Produkt, das aus der neuesten Web-Technologie einschließlich dieser Funktionen besteht, neue Werte und Lösungen bieten.

Eine Person, die ein Tablet in der Hand hält und über einen Webbrowser auf das Dashboard schaut.

Über IHI Machinery and Furnace Co., Ltd

IHI Machinery and Furnace Co., Ltd ist ein führender Hersteller von Vakuumwärmebehandlungsanlagen. 1973 gegründet. Sie entwickeln, produzieren und verkaufen Vakuumwärmebehandlungsanlagen, die die Qualität von Maschinenteilen verbessern, wie Vakuumwärmebehandlungsöfen, Vakuumaufkohlanlagen, Heißpressen und Anlagen zur Herstellung neuer Materialien.