Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

10 Arten, wie Industrial AI die Arbeitsweise von Ingenieuren verändert

Der Eigen Engineering Agent zeigt, was passiert, wenn Industrial AI aufhört zu beraten und mit der Arbeit beginnt. So sieht das in der Praxis aus.

1. Es schreibt Automatisierungscode — und testet ihn, bevor Sie es tun.

Wir wissen, dass erfahrene Automatisierungsingenieure rar sind. Der Eigen Engineering Agent hilft dem Team, das Sie bereits haben, mehr mit weniger Fehlern zu liefern. Es generiert Programmable Logic Controller (PLC) -Code in Structured Control Language (SCL) und Ladder Logic (LAD), passt bestehende Logik an, erstellt Testroutinen und behebt Kompilierungsfehler. Es reicht auch nicht aus, nur Code zu liefern, der Eigen Engineering Agent validiert seine eigene Arbeit durch mehrstufiges Denken und Selbstkorrektur. Das bedeutet, dass Ingenieure die Leistung überprüfen, anstatt von Grund auf neu zu bauen.

2. Es versteht Ihr Projekt, nicht nur Ihre Aufforderung

Inzwischen wissen die meisten Leute, die ein Large Language Model (LLM) wie ChatGPT verwendet haben, wie lange es dauern kann, bis die Eingabeaufforderung überhaupt richtig ist. Das liegt daran, dass die meisten KI-Tools auf der Grundlage von Allgemeinwissen funktionieren. Der Eigen Engineering Agent tut das nicht. Es basiert auf spezifischen Kenntnissen direkt in Ihrem TIA Portal Projekt (Funktionsblöcke, benutzerdefinierte Datentypen, HMI-Bildschirme und ihre Beziehungen) und generiert eine Ausgabe, die auf diesem spezifischen Kontext basiert. Sie werden feststellen, dass Sie weniger Zeit mit Aufforderungen, Nacharbeiten und weniger Diskrepanzen verbringen werden.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Es überbrückt die Lücke zwischen Elektrodesign und Automatisierungscode

Elektro- und Automatisierungstechniker haben immer nacheinander gearbeitet, verschiedene Werkzeuge verwendet und dieselbe Maschine auf unterschiedliche Weise beschrieben. Das Übersetzen zwischen den beiden — Gerätelisten erneut eingeben, nicht übereinstimmende Namen korrigieren, verspätete Hardwareänderungen nachverfolgen — ist derzeit manuell, langsam und fehleranfällig. Der Eigen Engineering Agent liest jetzt Elektrokonstruktionsdateien in weit verbreiteten Formaten, einschließlich XML und AML. Es erkennt Inkonsistenzen, löst oder kennzeichnet sie, fügt Geräte zum TIA Portal Portal-Projekt hinzu, konfiguriert die Verbindungen und generiert PLC-Tags, die auf der tatsächlichen Hardwaretopologie basieren.

4. Es macht aus einer einfachen Maschinenbeschreibung ein gebrauchsfertiges Projekt

Ein neues Automatisierungsprojekt beginnt mit den gleichen Einrichtungsarbeiten: die Maschine in Teile zerlegen, die Module benennen, Daten organisieren, Zustandsmaschinen definieren. Sogar erfahrene Teams verbringen Tage damit, bevor sie eine einzige Zeile Steuerungssoftware schreiben. Der Eigen Engineering Agent wandelt Maschinenbeschreibungen innerhalb von Minuten in standardkonforme Projekte um. Ingenieure beschreiben die Maschine im Klartext: ihre Stationen, Geräte und wie sie sich verhalten sollte, und der Agent generiert dann ein vollständiges Projekt, das dem Siemens Automation Framework, der Best-Practice-Referenz von Siemens für die Strukturierung von TIA-Portal-Projekten, folgt. Das Projekt wird direkt im TIA Portal geöffnet und kann darauf aufgebaut werden.

5. Es kümmert sich um die HMI-Entwicklung — einschließlich Legacy-Migration

Bei der HMI-Arbeit kann es vorkommen, dass Projekte hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Dies ist einer der zeitaufwändigsten Teile der Automatisierungstechnik und einer der sich am meisten wiederholenden. Es zu automatisieren spart diese Zeit. Der Eigen Engineering Agent generiert und integriert JavaScript für dynamisches HMI-Verhalten in WinCC Unified, unterstützt den Übergang zu klassischen VB-Skripten und ermöglicht eine schnelle, konsistente Einrichtung des dynamischen Tag-Verhaltens.

6. Es konfiguriert Laufwerke, Hardware und Netzwerke anhand einer Tabelle

Die Hardwarekonfiguration ist fehleranfällig, weil sie sich wiederholt. Mit The Eigen Engineering Agent können die Laufwerkskonfiguration, die Geräteeinrichtung und die PROFINET-Topologie vom Agenten übernommen werden — einschließlich Massenimporten aus Tabellenkalkulationen. Anstatt die Gerätelisten einzeln manuell einzugeben, laden die Techniker eine Datei hoch und lassen den Agenten alles einheitlich konfigurieren.

7. Es liefert bereits messbare Ergebnisse in mehr als 100 Unternehmen

Industrial AI KI-Lösungen können sich eher wie ein Machbarkeitsnachweis anfühlen als wie Auswirkungen auf die reale Welt. Aber unsere industrietaugliche Industrial AI liefert bereits messbare Renditen auf globaler Ebene. Mehr als 100 Unternehmen in 19 Ländern nutzen den Eigen Engineering Agent. In diesen Projekten sehen wir bereits eine zwei- bis fünfmal schnellere Ausführung als bei manuellen Arbeitsabläufen, bis zu 50 Prozent Effizienzsteigerungen im Engineering und eine Verbesserung der allgemeinen Lösungsqualität um bis zu 80 Prozent. Lesen Sie, wie CASMT den Eigen Engineering Agent verwendet.

8. Es erklärt, was es findet — nicht nur, was es baut

Ein Projekt zu verstehen ist manchmal schwieriger, als eines aufzubauen. Der Eigen Engineering Agent ist so konzipiert, dass er den Kontext erklärt und jeden Ingenieur im Team beschleunigt, nicht nur diejenigen, die das System ursprünglich gebaut haben: Der Eigen Engineering Agent bietet einen Überblick über Geräte und Logik in unbekannten oder komplexen TIA-Portal-Projekten, übersetzt SPS- und HMI-Texte innerhalb von Sekunden und bietet schrittweise Unterstützung bei der Fehlerbehebung. Für Ingenieure, die ältere Projekte übernehmen oder teamübergreifend arbeiten, spart das allein Stunden.

CASMT Hero-Bild

9. Neue Funktionen sind enthalten, nicht als Add-Ons

Der Eigen Engineering Agent ist darauf ausgelegt, den Zugang zu skalieren, nicht um ihn zu sperren. Techniker erhalten bessere Tools, ohne jedes Mal, wenn eine Funktion ausgeliefert wird, ein neues Beschaffungsgespräch führen zu müssen. Die beiden neuesten Funktionen — ECAD-Integration und standardkonforme Projektgenerierung — sind im Standardabonnement von Eigen Engineering Agent ohne zusätzliche Kosten enthalten. Es gibt auch eine kostenlose einmonatige Testversion für den Einstieg.

10. So sieht Industrial AI aus, wenn sie den Bildschirm verlässt

Die meisten Gespräche über KI drehen sich immer noch um Text und Bilder. Der Eigen Engineering Agent ist Industrial AI, die in der physischen Welt agiert: Sie hilft beim Bau der Maschinen, Fabriken und Infrastrukturen, die den Alltag am Laufen halten. Wie Peter Koerte, unser Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer, es ausdrückte: „Dadurch sind Unternehmen bei komplexen technischen Arbeiten um bis zu 50% effizienter und die Ergebnisse sind zuverlässiger. Das ist es, was nötig ist, um die Maschinen, Fabriken und Infrastrukturen zu bauen, die den Alltag am Laufen halten — und so sieht der wahre Wert von KI in der physischen Welt aus.“