Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein großes Schiff segelt in der Nähe einer Windmühle, die im Meer gebaut wurde.

Finanzierung von Projekten für erneuerbare Energien für eine nachhaltige Zukunft

Die Offshore-Windlösungen von Siemens können eine grüne Welle unterstützen.

OKTOBER 2022

Dies sind entscheidende Zeiten für die Windenergie in Europa. Windparks spielen nicht nur eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele, die im Rahmen des Pariser Abkommens festgelegt wurden, sondern auch bei der Gewährleistung der Energiesicherheit des Kontinents, indem sie den Energiemix diversifizieren und die Abhängigkeit von importierten Quellen verringern.

Die Windenergie entfaltet jedoch noch nicht ihr volles Potenzial. Genehmigungsengpässe und globale Lieferkettenprobleme bedeuteten, dass 2021 nur 17 GW an Windenergie wurden in Europa installiert — weniger als die Hälfte dessen, was die EU bräuchte, um ihre Klimaziele für 2030 einzuhalten.

Es ist wichtiger denn je, neue Windenergieprojekte zu unterstützen, weshalb Siemens besonders stolz darauf ist, neue, wegweisende Windprojekte wie das Offshore-Windkraftwerk Hornsea 2 in Großbritannien — den größten in Betrieb befindlichen Windpark der Welt — zu ermöglichen.

Siemens Financial Services (SFS) unterstützte unseren Kunden Ørsted bei der Bereitstellung von mehr als 1,3 GW an Energie für mehr als 1,4 Millionen Haushalte, was der Stromversorgung der gesamten Stadt Manchester entspricht.

Über die Siemens Bank stellte SFS intelligente Finanzierungen bereit und unterstützte einen wichtigen Kunden von SFS und Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).

Die Hornsea 2-Anlage wird eine wichtige Komponente bei der Erreichung des Ziels der britischen Regierung sein, bis 2035 klimaneutral zu sein.

Angesichts der anhaltenden globalen Krise in Bezug auf Energieversorgung und Sicherheit leistet Hornsea 2 einen erheblichen Beitrag zur Bereitstellung nachhaltiger, sicherer Energie für die Versorgung britischer Haushalte.

Darüber hinaus hat das Projekt während des Baus rund 2.000 Arbeitsplätze geschaffen und wird während seiner Betriebsdauer weitere 130 Arbeitsplätze schaffen.

Offshore-Serviceschiff in der Nähe einer großen Windturbine im offenen Wasser.

Das Projekt bekräftigt die Position von SFS als führender Anbieter von Finanzierungen für erneuerbare Projekte auf der grünen Wiese und baut auf der engen Beziehung zwischen Ørsted und SFS und SGRE auf.

SFS wurde schon früh im Fremdfinanzierungsprozess angesprochen, um dem Club der Banken bei der Fremdfinanzierung beizutreten, während SGRE 165 8-MW-Turbinen sowie den Servicevertrag lieferte. Hornsea 2 ist eine hervorragende Ergänzung unseres führenden Offshore-Windportfolios und eine klare Bestätigung des Engagements von SFS für eine nachhaltige Projektfinanzierung.

Und das ist bei weitem nicht das einzige Beispiel dafür, wie SFS die Energiewende unterstützt. Es finanziert auch den Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 von Ørsted vor der deutschen Nordküste.

Die Siemens Bank beteiligt sich an der langfristigen Finanzierung von Deutschlands erstem subventionsfreien Offshore-Windpark, wobei SFS zusammen mit sieben anderen Kreditgebern als mandatierter Lead Arrangeur fungiert. Sobald der 900-MW-Windpark in Betrieb ist, wird er Deutschlands größter Offshore-Windpark sein, mit 83 11-MW-Turbinen, die von Siemens Gamesa geliefert werden.