Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Frau mit Brille, die ein Tablet mit der Siemens-Figur für Cybersicherheit neben sich benutzt.
Siemens Xcelerator

Cybersecurity für die digitale Zukunft

Warum Cybersicherheit?

Cyberangriffe richten immensen Schaden an. Trotz alarmierender Statistiken vernachlässigen vor allem kleine Unternehmen oft ihre digitale Sicherheit, was sie zu leichten Zielen für Cyberkriminelle macht.

Neue Bedrohungen

Cybersecurity ist dynamisch: Neue Bedrohungen, wie die von KI ausgehenden, und Hacking-Techniken erfordern ständig aktualisierte Schutzmaßnahmen und Mitarbeiterschulungen.

Solutions für Unternehmen

Die Digitalisierung birgt Risiken, aber gezielte Cybersicherheit ermöglicht einen sicheren Übergang — auch für kleine Unternehmen. Sicherheitsstandards und internationale Vorschriften helfen, Cyberbedrohungen effektiv abzuwehren.

Cybersecurity auf Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator bietet umfassende Cybersicherheitslösungen. Beispiele von Partnern wie Sunrise und Acre zeigen, wie Unternehmen eine sichere Digitalisierung implementieren und Risiken minimieren können.

Warum Cybersicherheit?

Deaktivierte Produktionsanlagen, gestohlene Kundendaten, ausspionierte Technologien: Cybersecurity sollte ein integraler Bestandteil jeder Digitalisierungsstrategie sein. Wir zeigen, wie das funktionieren kann!

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung bringen zweifellos viele Vorteile mit sich — aber sie bergen auch erhöhte Risiken: Cyberangriffe sind zu einer ernsten Bedrohung geworden. Umfragen des deutschen Digitalverbandes Bitkom zufolge waren im vergangenen Jahr 72% der Unternehmen von Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage betroffen — was zu einem Gesamtschaden von 200 Milliarden Euro führte. Davon waren 35,3 Milliarden Euro auf Imageschäden des Unternehmens bei Kunden oder Lieferanten sowie auf negative Medienberichterstattung zurückzuführen. Weitere 35 Milliarden Euro waren auf Schäden zurückzuführen, die durch den Ausfall, den Diebstahl oder die Beschädigung von Informations- und Produktionssystemen oder Geschäftsprozessen verursacht wurden. Weitere 21,5 Milliarden Euro wurden auf Umsatzverluste aufgrund des Verlusts von Wettbewerbsvorteilen zurückgeführt.

Trotz dieser alarmierenden Zahlen kümmern sich viele Unternehmen — insbesondere kleinere — nicht ausreichend um ihre digitale Sicherheit. Es ist ein Irrglaube zu hoffen, dass Cyberkriminelle nicht an „kleinen Fischen“ interessiert sind — das Gegenteil ist der Fall: Kleine und mittlere Unternehmen mit schwachem Schutz sind leichte Ziele für Cyberkriminelle.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Keine Digitalisierung ohne Cybersicherheit

Cybersecurity beginnt mit der Wahl eines sicheren Passworts und erstreckt sich auf komplexere technologische Lösungen, wie Firewalls oder Zero-Trust-Prinzipien. Im Prinzip können zwei Bereiche der Cybersicherheit unterschieden werden: Informationstechnologie (IT) Security und Betriebstechnologiesicherheit (OT). Während sich Ersteres in erster Linie mit der Sicherheit von Daten in IT-Systemen und Netzwerken befasst, bezieht sich OT-Sicherheit auf die Sicherheit der Betriebstechnologie — insbesondere Hardware und Software, die zur Überwachung und Steuerung von Betriebssystemen, Prozessen und Netzwerken verwendet werden.

Neue Bedrohungen

Außerdem ist Cybersicherheit kein statisches Thema. Ständig tauchen neue Bedrohungen auf, sodass Schutzmaßnahmen gefunden werden müssen. Wenn man sich Cybersicherheit als verschlossene Tür vorstellt, gibt es fortwährende Versuche und neue Techniken, das Schloss zu öffnen, die Tür zu durchschauen oder den Schlüssel zu stehlen. Innovative disruptive Technologien, wie künstliche Intelligenz, ermöglichen es Cyberkriminellen, neue Wege zu entwickeln, um Sicherheitslücken auszunutzen. Das erhöht auch die Geschwindigkeit von Hacking-Zyklen exponentiell. Aus diesem Grund müssen sich Schutzlösungen kontinuierlich an sich ändernde Bedrohungen anpassen, und eine kontinuierliche Überwachung ist unerlässlich.

Der Mitarbeiter als Sicherheitslücke

Nicht zuletzt spielen Mitarbeiter auch eine wichtige Rolle beim Schutz eines Unternehmens vor Cyberkriminalität. Jeder, der einen Computer, ein Smartphone oder ein anderes Gerät innerhalb des Firmennetzwerks bedient oder für den sicheren Betrieb von IT- und OT-Geräten oder Netzwerken verantwortlich ist, ist ein potenzieller Einstiegspunkt.

Um solche Sicherheitslücken zu schließen, ist eine regelmäßige Schulung der Mitarbeiter zusätzlich zu den technischen Maßnahmen sinnvoll. Darüber hinaus sollten Unternehmen einen Notfallplan für solche Erpressungsversuche entwickeln, um im Notfall schnell und korrekt reagieren zu können.

Solutions für Unternehmen

Für Unternehmen stellt sich oft die Frage, ob eine schnellere Digitalisierung nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringt, sondern auch die Risiken schnell erhöht.

Erfolgreiche Digitalisierung ist ohne robuste Cybersicherheit nicht möglich. Eine Investition rechtfertigt nicht nur die Kosten, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen. Es ist wichtig, vertrauenswürdige Partner an Ihrer Seite zu haben — hier kommt die Siemens Xcelerator-Plattform ins Spiel.

Als eines von fünf Designprinzipien ist Cybersicherheit eine grundlegende Komponente der Siemens Xcelerator-Plattform. Die Plattform soll es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, ohne die Cybersicherheit zu gefährden. Das beginnt mit den Sicherheitsstandards der Plattform selbst und den darauf angebotenen Produkten. Siemens Xcelerator hält sich an die Richtlinien internationaler Industriestandards wie ISO/IEC 27001, IEC 62443 und die NIS-2-Richtlinie. Darüber hinaus sind die Anbieter auf der Plattform verpflichtet, die Sicherheit ihrer Produkte und Dienstleistungen durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten. Cybersecurity spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der kuratierten Produkte: Die Plattform bietet zahlreiche maßgeschneiderte und spezifische Lösungen zu dem Thema.

Cybersecurity auf Siemens Xcelerator

Die Produkte auf der Siemens Xcelerator Business Platform sind auf Kunden und ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet — von großen über mittlere bis hin zu kleinen Unternehmen. Das sorgfältig kuratierte Portfolio umfasst Siemens-Lösungen, ergänzt durch Angebote und Dienstleistungen spezialisierter Anbieter. Darüber hinaus haben diese Anbieter im Siemens Xcelerator ecosystem die Möglichkeit, ihre Produkte anzubieten und neue Lösungen mithilfe von Siemens-Produkten oder in Zusammenarbeit mit anderen Anbietern zu entwickeln. Für Unternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation bedeutet diese Vielfalt einfach, dass Siemens Xcelerator alles bietet, was sie für ihre aktuellen Herausforderungen benötigen.

Einige der angebotenen Cybersicherheitslösungen umfassen:

  • Schwachstellenmanagement:

    Tools zur proaktiven Identifizierung und Verwaltung von Sicherheitslücken in Ihren Systemen.

  • Cyberabwehr:

    Fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen, die umfassenden Schutz vor Cyberangriffen bieten.

  • Netzwerksicherheit:

    Spezialisierte Lösungen für die Sicherung von Netzwerken, einschließlich kritischer Infrastrukturen.

  • Kontinuierlicher Support:

    24-Stunden-Überwachung und Support zur kontinuierlichen Überwachung und Unterstützung betrieblicher Technologien.

  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:

    Fachkundige Beratung zur Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften wie NIS 2 oder der EU CRA.

  • Risikoanalyse und Penetrationstests:

    Umfassende Cybersicherheitsanalysen, einschließlich Penetrationstests zur Identifizierung und Bewertung potenzieller Risiken.

  • Resilienz nach einem Vorfall:

    Beratung und Dienstleistungen für Backup und Disaster Recovery, um nach einem Sicherheitsvorfall schnell reagieren zu können.

Beispiele für Cybersecurity auf Siemens Xcelerator

Mit diesen umfassenden Angeboten will Siemens Xcelerator Herausforderungen für Unternehmen jeder Größe in neue Chancen verwandeln. Zum Beispiel stellt der Schweizer Kommunikationsspezialist „Sunrise“ schnelle und zuverlässige private Mobilfunknetze über das Siemens Xcelerator ecosystem bereit, das für die sichere und effiziente Verwaltung von IT- und OT-Systemen genutzt werden kann. Das Unternehmen „acre“, das sich auf physische und digitale Sicherheit spezialisiert hat, bietet integrierte Sicherheitslösungen an, die von der Datensicherheit bis zum Schutz von Räumlichkeiten und Mitarbeitern reichen. Die anderen Produkte und Dienstleistungen im Cybersicherheitsportfolio der Siemens Xcelerator-Plattform sind ebenfalls darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu unterstützen, von der Digitalisierung zu profitieren und gleichzeitig Sicherheitsrisiken deutlich zu reduzieren.

Beginnen Sie Ihre Reise