Terumo, ein japanischer Hersteller medizinischer Geräte, wollte sein Lagerhaus in Löwen umgestalten, nachdem es ein Vierteljahrhundert in Betrieb war. Die Herausforderung: ein brandneues, vollautomatisches und vollständig durchgängiges Lager zu bauen, das auf der bestmöglichen Technologie für hochdynamische Anwendungen basiert — und das alles, ohne die Produktionsversorgung zu unterbrechen. Der Industriepartner Actemium hat den Spießrutenlauf aufgenommen und mit einer 100-prozentigen Hardware- und Softwarelösung von Siemens ein vorbildliches Projekt geschaffen — auch in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Hohe Erwartungen
Um mit der steigenden Produktion Schritt zu halten, beschloss Terumo Belgium den Bau eines neues Lagerhaus im Jahr 2024. Die Kapazität von 5.000 Paletten war zu begrenzt und die Lieferzeiten waren suboptimal. Außerdem war das Lagerhaus bereits seit 35 Jahren in Betrieb; höchste Zeit für eine Renovierung.
Als Actemium sich im September 2024 zum ersten Mal mit Terumo traf, bestand die vorliegende Angelegenheit darin aus drei Elementen:
- eine Erweiterung der Lagerkapazität (+70%) innerhalb desselben Raums;
- ohne den Betrieb zu unterbrechen;
- auf die nachhaltigste, effizienteste und zuverlässigste Weise.
Um Letzteres zu veranschaulichen, musste Actemium sicherstellen, dass die neuen Kräne in dem kontinuierlich laufenden Lager mindestens 98% verfügbar der Zeit. Oder sogar, dass ein Truck in 30 Minuten entladen und in 45 Minuten wieder beladen werden könnte. Terumo überließ es fast ausschließlich Actemium, zu entscheiden, welche Hard- und Software für all das verwendet werden sollte. Vertrauen war also von Anfang an da., unterstützt durch erfolgreiche Kooperationen in anderen Bereichen.

Stufenweiser Ansatz trägt Früchte
„Seit uns gegeben wurde Carte Blanche Aufgrund unserer technologischen Entscheidungen haben wir uns schnell für Siemens entschieden „, sagt Wim Serruys, Project Automation Engineer bei Actemium. „Einerseits, weil das vorherige Lager auf SIMATIC S5-SPS von Siemens lief, konnten wir um das alte und das neue System reibungslos zu verbinden. Das ist wichtig, um beispielsweise während der Umstellung Paletten vom alten Lager zum neuen Lager reibungslos zu versenden. Sie bleiben ein einziges Ganzes. Andererseits wissen wir als jahrzehntelanger Partner von Siemens, dass wir arbeiten nach den neuesten Standards indem sie ihre Lösungen. Diese Qualitätsgarantie hat Terumo sofort überzeugt.“
Die Arbeiten vor Ort begannen im Mai 2025 und die erste Phase wurde Ende des Jahres abgeschlossen. Wim Serruys: „Wir treten jetzt in die zweite und letzte Phase ein, in der zwei weitere Stapelkrane folgen werden. Ein wesentlicher Unterschied zur ersten Phase besteht darin, dass wir die Werksabnahmetests mit einem digital twin. Dadurch können wir schnell mehrere Testfälle in einer virtuellen und dennoch realistischen Umgebung durchführen. Diese Visualisierung erweckt auch sofort das gesamte Projekt bei Terumo zum Leben.“
Über Terumo et Actemium
Terumo, ein japanisches Medizintechnikunternehmen, das in mehr als 160 Ländern tätig ist, entwickelt zuverlässige und innovative Lösungen, die medizinisches Fachpersonal unterstützen und das Leben der Patienten verbessern.
Actemium, Belgien berät, entwirft, implementiert und unterstützt industrielle Prozesse. Sie bieten auch Service und training an.