Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Autonome Gebäude, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht

Autonome Gebäude für Flexibilität

KI-fähige Gebäude passen Räume, Dienstleistungen und Abläufe an die tatsächliche Nachfrage an, sodass Portfolios schneller auf sich ändernde Nutzungsmuster reagieren können. Flexibilität wird zu einer verwalteten Fähigkeit, nicht zu einer Nebensache.

Warum der statische Gebäudebetrieb nicht Schritt halten kann

Traditionelle Bauabläufe werden oft anhand von Zeitplänen und Annahmen festgelegt. Wenn sich die Auslastung ändert, benötigen Teams einen besseren Überblick, eine schnellere Szenarioplanung und Dienstleistungen, die sich an die tatsächliche Nachfrage anpassen.

Abstraktes Symbol — Festnetzdienste entsprechen nicht der tatsächlichen Nachfrage

Festnetzdienste entsprechen nicht der tatsächlichen Nachfrage

Reinigung, Klimatisierung und Dienstleistungen am Arbeitsplatz laufen nach festen Fahrplänen, unabhängig von der tatsächlichen Belegung. Resources werden auf leeren Stockwerken verschwendet, während besetzte Bereiche unterversorgt sind, was die Kosten in die Höhe treibt, ohne das Erlebnis zu verbessern.

Symbol, das für hohe Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Weltraum steht

Die Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Weltraum sind hoch

Fast die Hälfte der Büroräume steht möglicherweise ungenutzt zur Verfügung, aber die Betriebskosten bleiben unverändert. Ohne datengestützte Raumplanung zahlen Unternehmen für Kapazitäten, die sie nicht nutzen, und ihnen fehlt der Einblick, um ihre Portfolios richtig zu dimensionieren.

Symbol eines Monitors

Statische Konfigurationen können nicht Schritt halten

Gebäude sind an feste Grundrisse und Betriebsstrategien gebunden, die bei der Inbetriebnahme festgelegt wurden. Wenn sich die Nutzungsmuster ändern, ist die Neukonfiguration von Systemen und Diensten langsam, manuell und oft störend.

Symbol eines Bildschirms — Nutzungsmuster

Nutzungsmuster werden kaum verstanden

Den meisten Gebäuden fehlt ein klares Bild davon, wie Räume tatsächlich genutzt werden. Ohne Daten von Zutrittskontrolle, Sensoren, WLAN und Buchungssystemen basieren Planungsentscheidungen eher auf Annahmen als auf Beweisen.

Symbol einer Uhr

Die Rekonfiguration ist langsam und manuell

Die Anpassung von Betriebsstrategien, Platzzuweisungen oder Serviceniveaus erfordert eine manuelle Koordination zwischen mehreren Teams und Systemen. Die Umsetzung der Änderungen dauert Wochen und sie werden selten auf ihre Auswirkungen hin evaluiert, bevor sie live gehen.

Wie Autonomie alles verändert

Autonomie macht Flexibilität zu einer verwalteten Fähigkeit. Belegungs- und Aktivitätssignale bilden die Grundlage für die Planung, Dienstleistungen skalieren entsprechend der tatsächlichen Nutzung und Simulationen helfen Teams, betriebliche, räumliche und energetische Auswirkungen zu verstehen, bevor sie handeln.

< 1 Jahr Einfache Amortisation für Platzoptimierung

Quelle: Siemens AG. (2026). Modellierte Basisschätzung für ein gewerbliches Immobilienumfeld mit mehreren Standorten mittlerer Komplexität. Building X Space Manager. Die Ergebnisse variieren und stellen kein garantiertes Ergebnis oder eine vertragliche Verpflichtung dar.

> 50% Reduzierung des Onboarding-Aufwands für Brachflächen

Quelle: Siemens AG. (2026). Modellierte Basisschätzung. Building X Data Setup, ONE Connectivity, Datendesign-Assistent. Die Ergebnisse variieren und sind kein garantiertes Ergebnis.

53% Priorisieren Sie Raumoptimierung und Flexibilität

Quelle: Siemens AG. (2026). Siemens-Monitor für die Umstellung der Infrastruktur. Umfrage unter den Interessenvertretern des Bauwesens zu den Prioritäten für die nächsten fünf Jahre.

Anwendungen aus der realen Welt

Unsere Lösungen für autonome Flexibilität

Abbildung zum KI-gestützten Daten-Onboarding

KI-gestütztes Daten-Onboarding

Die KI-gestützte Datenanreicherung automatisiert das Taggen, Strukturieren und Skalieren über mehrere Standorte hinweg, wodurch der Onboarding-Aufwand reduziert und die Amortisierungszeit für bestehende Gebäude beschleunigt wird.

Abbildung, die die Raumoptimierung darstellt

Autonome Raumoptimierung

Building X Space Manager hilft den Anlagenteams, fragmentierte Raumdaten in sichere Betriebs- und Planungsentscheidungen umzuwandeln, mit KI-gestützten Empfehlungen, die auf der tatsächlichen Belegung basieren.

Für Gebäudebesitzer kommt es auf drei Kostenbereiche an: Arbeit, Energie und Kapital. Autonome Gebäude erfüllen alle drei Aspekte — Reduzierung des Personalbedarfs, Reduzierung von Energieverschwendung und Priorisierung von hochwirksamen Modernisierungen —, sodass Anlagen mit optimaler Leistung zu möglichst niedrigen Kosten betrieben werden können.
Brad Häberle, Executive Vice President Services, Intelligente Infrastrukturgebäude von Siemens

Sind Sie bereit, Ihre Gebäude anpassungsfähiger zu machen?

Entdecken Sie, wie autonome Gebäude den Raum optimieren, Dienstleistungen dynamisch skalieren und neue Werte aus Ihrem Portfolio erschließen können.