Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
CRE-Rezension | August 2026

Die Instandhaltung von Gebäuden überdenken: reaktiv bis proaktiv

Bei der diesjährigen Internationale BOMA Konferenz und Ausstellung, Künstliche Intelligenz (KI) und Innovation standen im Mittelpunkt. Führungskräfte im Bereich Gewerbeimmobilien untersuchten, wie neue Technologien den Gebäudebetrieb verändern und Portfolios für langfristiges Wachstum positionieren. Als Teil dieser größeren Konversation, die von Siemens Ronnie Hutchison nahm gemeinsam mit anderen Branchenführern an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Proactive Maintenance That Actually Works teil. Sie diskutierten, warum proaktive Wartung zu einer der wichtigsten betrieblichen Prioritäten für CRE geworden ist, weil die Zukunft dieser Branche immer noch davon abhängt, wie gut Gebäude heute instand gehalten werden.

Die Wartung ist dem traditionellen Servicevertrag einfach entwachsen

Es ist kein Geheimnis, dass viele Anlagenteams im Allgemeinen reaktiv auf die Bedürfnisse der Gebäudeinstandhaltung reagieren. Das heißt, ein Mieter meldet, dass ein Raum zu heiß oder zu kalt ist. Ein Alarm wird ausgelöst. Ein Techniker wird entsandt, um das unmittelbare Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Während dieser Ansatz oft das Symptom behandelt, übersieht er oft die zugrundeliegende Ursache. Außerdem ist dieser Ansatz umso weniger nachhaltig, je vernetzter und komplexer CRE-Portfolios werden.

Die gute Nachricht ist, dass Gebäude viele Betriebsdaten generieren, die für immer genutzt werden können — von Gerätealarmen und Netzwerkintegrität bis hin zu Anlagenleistung und Energieverbrauch. Die Herausforderung besteht darin, festzustellen, welche Ergebnisse sofortige Aufmerksamkeit verdienen und welche im Laufe der Zeit behoben werden können. Daten werden nur dann wertvoll, wenn sie als Grundlage für Maßnahmen dienen, weil Information um der Information willen niemandem hilft.

Bessere Wartung beginnt mit besseren Entscheidungen

Fortschritte bei digitalen Diensten und Analysen ermöglichen es den Anlagenteams nun, proaktiv an die Instandhaltung von Gebäuden heranzugehen, indem sie technische Erkenntnisse in priorisierte Empfehlungen umsetzen, die Wartungsplanung, Kapitalbudgetierung und Lebenszyklusentscheidungen unterstützen. In der Praxis bedeutet das, dass Gebäudeeigentümer Muster erkennen können, die darauf hinweisen, dass sich Probleme Tage, Wochen oder sogar Monate entwickeln, bevor sie zu Störungen führen — anstatt auf Beschwerden der Mieter zu reagieren.

Dieser Wandel erfordert eine grundlegende Änderung der Rolle des traditionellen Dienstleisters. Während Techniker in der Regel vor Ort eingetroffen sind, um zu ermitteln, was an einem bestimmten Tag behandelt werden muss, kommen sie jetzt mit Betriebsdaten und Trendanalysen, um die Prioritäten des Tages festzulegen. Das Ergebnis ist ein stärker beratender, kooperativer Ansatz, der Hausverwaltern hilft, begrenzte Wartungsressourcen auf die Probleme mit den größten betrieblichen und finanziellen Auswirkungen zu konzentrieren und gleichzeitig ungeplante Reparaturen zu reduzieren, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, die Energieeffizienz zu verbessern und den langfristigen Wert der Portfolioanlagen zu schützen.

Ein neuer Standard für Wartung

Eine der deutlichsten Botschaften des BOMA-Panels war, dass proaktive Wartung eine neue Methode zur Erfolgsmessung erfordert. Anstatt Serviceverträge anhand der Anzahl der Technikerstunden vor Ort oder des Umfangs der abgeschlossenen Arbeitsaufträge zu definieren, arbeiten zukunftsorientierte Immobilienbesitzer mit ihren Dienstleistern zusammen, um Vereinbarungen auf der Grundlage messbarer Betriebsergebnisse zu strukturieren.

Zum Beispiel können KPI-gestützte Serviceverträge Ziele für den Systemzustand, die Netzwerkleistung, die Anlagenzuverlässigkeit oder andere für das Unternehmen wichtige Indikatoren festlegen, wodurch sowohl der Dienstleister als auch das Immobilienteam zur Rechenschaft gezogen werden. Auf diese Weise stärken sie auch die Beziehung zwischen Gebäudeeigentümern und Servicetechnikern und stellen sie von einem Transaktionsmodell, das sich auf die Problembehandlung konzentriert, zu einer beratenden Partnerschaft um, bei der langfristige Planung, Kapitalbudgetierung und kontinuierliche Verbesserung im Mittelpunkt stehen.

Jetzt können Immobilienverwalter nicht nur verstehen, was in ihren Gebäuden passiert, sondern auch, was das für die Betriebsleistung und zukünftige Investitionen bedeutet, sodass sie besser in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die Risiken reduzieren und den langfristigen Vermögenswert schützen.

Lernen Sie von den Best Practices der Branche

Für Organisationen, die diese Prinzipien in die Praxis umsetzen möchten, ist das neue BOMA Wartungshandbuch, entwickelt mit Beiträgen von Siemens und anderen Branchenexperten, bietet praktische Anleitungen für Gebäudeeigentümer und Immobilienverwalter. Zusammen bieten der Leitfaden und die Expertise von Siemens eine Roadmap, um über die reaktive Wartung hinauszugehen und eine widerstandsfähigere, proaktivere, datengestützte Wartungsstrategie zu entwickeln.

Ronnie Hutchison, Siemens, nahm zusammen mit anderen Branchenführern an einer Podiumsdiskussion auf der BOMA 2026 teil.