Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Casestudie

Få det usete rigtigt, og hjælp elektromobiliteten med at tage fart

Ved Aral-puls er opladning med høj effekt foran og i midten. Bag kulisserne forener Siemens teknologi og ingeniørarbejde ægte infrastruktur med digital smarts, hvilket sikrer, at hver opladning er hurtig, problemfri og pålidelig. Styrker Tysklands overgang til elektrisk mobilitet og energiomstillingen.

Webinar: Sådan håndteres øget efterspørgsel efter lastbilopladning

Lær hvordan DSO'er kan støtte elektrificering af transportsektoren uden at øge CapEx og OpEx

Et intelligent opladningsnetværk i hele Tyskland -- med Electrification X

Vækst, sikkerhed og fremtid siger sig selv: At skalere et hurtigopladningsnetværk som Aral pulse er alt andet end simpelt. Men med Electrification X kører op til 600 intelligente lokale netstationer centralt styret, sikkert og uden friktion.

Oversvømmet af sårbarhedsmeddelelser? Problemer med overholdelse af NIS2? Eskalering af cybertrusler? Komplekse arbejdsgange til administration af programrettelser? Du vil ikke se noget af det, fordi det allerede er håndteret. Det er sådan, vi holder netværket i vækst.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X giver:

  • Øget oppetid via fjernbetjening
  • Optimeret OPEX via overvågning i realtid
  • Dynamisk belastningsstyring af ultrahurtige ladestationer (op til 400 kW kapacitet)

NIS 2-overholdelse:

  • NIS 2-betingelser for kritisk infrastruktur
  • Netværksoperatørkrav i henhold til VDE4110
Hos Aral pulse er vores mål at gøre ultrahurtig opladning lige så ubesværet og tilgængelig som traditionel tankning. For at opnå dette samarbejder vi med Siemens og investerer i mere end 650 stationer i hele Tyskland — en digital, fremtidsklar opladningsinfrastruktur.
Alexander Junge, Medlem af direktionen for Aral AG og, Administrerende direktør bp pulse Centraleuropa

Fremhæv tal

600 intelligente lokale netstationer

Op til 600 intelligente lokale netstationer centralt administreret

400 kW opladningseffekt

Op til 400 kW ladekraft hver til biler

350 km opladningshastighed

Op til 350 km rækkevidde på 10 minutter

1KkW opladningseffekt

Op til 1.000 kW ladekraft hver til lastbiler

Styrker fremtiden for EV-opladning ved Aral pulse

Udforsk Aral Pulse Gigahub i Mönchengladbach — den første af sin art med 28 ultrahurtige opladere. Siemens Electrification X muliggør effektiv belastningsstyring, overvågning i næsten realtid og sikker fjernservice, hvilket øger gennemsigtigheden, reducerer omkostningerne og understøtter Tysklands EV-fremtid.

Kraft, intelligens og ydeevne, der tæller

Intelligente transformatorstationer og Electrification X skaber et perfekt synkroniseret hardware-softwarefundament til hurtig opladning i stor skala. Det forbinder den virkelige strøminfrastruktur med digital intelligens, hvilket gør den pålidelig, sikker, fleksibel og klar til alt, hvad der kommer næste gang.

Transformerende kraft. Og det daglige.

Selvom den intelligente transformatorstation kan stå stille ved kanten af stedet, gør dens afgørende mellemspændingsforbindelse hurtig opladning mulig. Med sin forseglede transformer, 8DJH gasisolerede koblingsudstyr og SIVACON S8 lavspændingskort til op til seks højeffektopladere forbinder den hver station problemfrit til det offentlige net. Alle dets komponenter er kommunikationsdygtige til at muliggøre fjernovervågning og belastningsstyring i næsten realtid, der sikrer, at energien flyder nøjagtigt, hvor den er nødvendig - dag ind, dag ud.

Uset, men altid ansvarlig

Electrification X holder alle oplader og transformatorstationer tilsluttet, overvåget og optimeret i næsten realtid fra én central platform. Dynamisk belastningsstyring sikrer effektivt strømforbrug, mens fjernbetjening og sikkerhedsfunktioner holder hele netværket stabilt, beskyttet og klar til skalering. Og fordi diagnosedata er samlet ét sted, løses problemerne hurtigere, hvilket maksimerer oppetiden på tværs af alle steder.

For alt i dag. Og alt, hvad der kommer

Electrification X er bygget til at udvikle sig, ikke kun til at fungere. Dens åbne, leverandørneutrale arkitektur holder ladenettet fleksibelt, efterhånden som nye krav dukker op: Fra integration af vedvarende energi til forbindelse med netoperatører eller tilføjelse af nye applikationer i stor skala. Da alle aktiver er cloud-aktiverede og centralt administreret, forstyrrer implementeringen af opgraderinger og nye funktionaliteter ikke driften. Resultatet: en hurtigopladningsinfrastruktur, der vokser med efterspørgslen, tilpasser sig nye teknologier og forbliver fremtidssikret, efterhånden som mobiliteten fortsætter med at ændre sig.

Med Electrification X har vi opnået fuld gennemsigtighed på tværs af vores hurtigopladningsnetværk. I dag er mere end 300 lokale transformatorstationer digitalt tilsluttet og overvåget, med den ekstra fordel, at de kan løse mange problemer eksternt.
Alexander Junge, Medlem af direktionen for Aral AG og, Administrerende direktør bp pulse Centraleuropa