Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Automatisering gjort nemt med AI-assisteret teknik

I et bevis på konceptet hos CASMT tager Eigen Engineering Agent sig af detaljerne i automatiseringsteknik og frigør ingeniører til at overveje det større billede.

Stort industrilager med rødt tag og fed „CASMT“ -bogstaver på facaden, omgivet af veje og nærliggende bygninger.

Kina er førende i verden inden for e-mobilitet, drevet af virksomheder som CASMT, en udbyder af intelligent automatisering til elbilindustrien. I denne branche er hastighed navnet på spillet, fordi bilproducenter ønsker løsninger, der kan gå fra design til produktion på måneder i stedet for år - uden at gå på kompromis med kvalitet, pålidelighed eller sikkerhed.

Disse komprimerede tidslinjer sætter automatiseringsingeniører under enormt pres: De skal få deres design rigtigt første gang, mens de arbejder på tværs af tværfaglige systemer, herunder mekanik, elektronik, software, robotik og kvalitetskontrol. Vi er i stand til at afhjælpe dette pres med vores Eigen Engineering Agent. Denne AI-drevne assistent fungerer gennem instruktioner på naturligt sprog: ingeniører beskriver, hvad de vil opnå, og Eigen Engineering Agent håndterer gentagne ingeniøropgaver i baggrunden. Løsningen er problemfrit forbundet med TIA Portal - vores centrale ingeniørmiljø. Det understøtter PLC-teknik, HMI-skærmdesign, SINAMICS-drevkonfiguration, hardwareopsætning og automatiseret testgenerering - hvilket gør det muligt for ingeniører at arbejde på tværs af flere domæner uden at skifte værktøj. TIA Portal inkluderer også SIMATIC Robot Library til omfattende robotteknikfunktioner

Eigen Engineering Agent: Forbedret op til

2-5x hurtigere udførelse

80% højere løsningskvalitet

50% højere effektivitet

Testkørsel med den elektromekaniske bremsemaskine (EMB)

I samarbejde med vores ingeniører byggede CASMT et kompakt proof of concept baseret på et design med Eigen Engineering Agent: en nedskaleret version af en komplet elektromekanisk bremseproduktionslinje. Det kondenserer funktionaliteten af 30 til 50 arbejdsstationer til en enkelt demonstrator, men dækker alligevel hele bredden af en industriel produktionslinje, herunder montering, delhåndtering, skrue og drejningsmoment og robotoperationer. Teamet designede og byggede den første version af EMB-demoen på under to måneder, og forfinede den derefter gennem et par ugers efterfølgende redesign.

Kvalitetssikring er også en del af EMB-demo-maskinen med Inspektion, vores AI-drevne visuelle inspektionssystem designet specielt til industrielle miljøer. Opsætningen af Inspekto er meget ligetil: På relativt kort tid og med så få som 20 gode dele er den klar til brug - ingen maskinsyn eller AI-ekspertise kræves. Inspekto registrerer ridser, overfladefejl, fremmedlegemer og manglende komponenter — selv på blanke dele, der er vanskelige at inspicere, takket være sin unikke antirefleksionsteknologi.

Inspekto behøver ikke at blive konstrueret. I stedet kan det konfigureres hurtigt og derefter sættes i gang med at inspicere dele.
Félix Baer, Leder af den autonome fabrik Kina , Siemens
To medarbejdere undersøger en CASNT-industrimaskine, den ene peger på kontrolpanelet, mens den anden holder en tablet.

Styrkelse af automatiseringsingeniører

Ja, Eigen Engineering Agent gør det muligt at udvikle produktionssystemer med rekordhastighed. Det erstatter dog ikke automatiseringsingeniører; de forbliver fuldt ansvarlige for validering og optimering, hvilket sikrer, at hvert system opfylder kravene til kvalitet, pålidelighed og sikkerhed. Ved at overtage gentagne og tidskrævende tekniske opgaver giver agenten specialisterne mulighed for at fokusere på det, der ikke kan automatiseres: tilpasning, finjustering og fejlfinding af komplekse produktionslinjer.

For CASMT markerer EMB-demo-maskinen bare begyndelsen. Det er bygget på de samme platforme, der bruges i kundeprojekter, og forvandler agentbaseret teknik fra et koncept til en skalerbar tilgang til reelle produktionssystemer.

Når du har et værktøj som Eigen Engineering Agent, der kan reducere redundans og gentaget arbejde, kan ingeniører fokusere på det, der er vigtigst - at gøre systemet så godt som muligt.
Kevin Firouzián, Leder af Global Strategi og Partnerskaber, KASMT