Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Siemens Xcelerator

Cybersikkerhed for den digitale fremtid

Hvorfor cybersikkerhed?

Cyberangreb forårsager enorme tab. På trods af alarmerende statistikker forsømmer især små virksomheder ofte deres digitale sikkerhed, hvilket gør dem til nemme mål for cyberkriminelle.

Nye trusler

Cybersikkerhed er dynamisk: Nye trusler, såsom dem fra AI, og hackingteknikker kræver konstant opdaterede beskyttelsesforanstaltninger og medarbejderuddannelse.

Løsninger til virksomheder

Digitalisering medfører risici, men målrettet cybersikkerhed muliggør en sikker overgang – selv for små virksomheder. Sikkerhedsstandarder og internationale regler hjælper med effektivt at afværge cybertrusler.

Cybersikkerhed på Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator tilbyder omfattende cybersikkerhedsløsninger. Eksempler fra partnere såsom Sunrise og acre viser, hvordan virksomheder kan implementere sikker digitalisering og minimere risici.

Hvorfor cybersikkerhed?

Ødelagte produktionsanlæg, stjålne kundedata, teknologier, der udspioneres: Cybersikkerhed bør være en integreret del af enhver digitaliseringsstrategi. Vi viser, hvordan det kan fungere.

Den stigende digitalisering og netværksdannelse giver utvivlsomt mange fordele – men de medfører også øgede risici: Cyberangreb er blevet en alvorlig trussel. Ifølge undersøgelser fra den tyske digitale sammenslutning Bitkom blev 72 % af virksomhederne sidste år ramt af tyveri, industrispionage eller sabotage – med et samlet tab på 200 milliarder euro til følge. Heraf skyldtes 35,3 milliarder euro skader på virksomhedens image blandt kunder eller leverandører samt negativ medieomtale. Andre 35 milliarder euro skyldtes tab som følge af svigt, tyveri eller beskadigelse af informations- og produktionssystemer eller forretningsprocesser. Yderligere 21,5 milliarder euro blev tilskrevet indtægtstab på grund af tab af konkurrencefordele.

På trods af disse alarmerende tal er der mange virksomheder – især mindre – som ikke tager sig tilstrækkeligt af deres digitale sikkerhed. Det er en misforståelse at håbe på, at cyberkriminelle ikke er interesserede i de "små fisk" – for det er de nemlig: Små og mellemstore virksomheder med svag beskyttelse er nemme mål for cyberkriminelle.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Ingen digitalisering uden cybersikkerhed

Cybersikkerhed begynder med at vælge en sikker adgangskode og strækker sig til mere komplekse teknologiske løsninger, såsom firewalls eller zero-trust-principper. I princippet kan man skelne mellem to områder af cybersikkerhed: Informationsteknologisk (IT)-sikkerhed og operationel teknologisk (OT)-sikkerhed. Hvor førstnævnte primært handler om datasikkerhed i IT-systemer og -netværk, henviser OT-sikkerhed til sikkerheden i operationel teknologi – især hardware og software, der bruges til at overvåge og kontrollere driftssystemer, processer og netværk.

Nye trusler

Cybersikkerhed er desuden ikke et statisk emne. Der opstår hele tiden nye trusler, som kræver, at der skal findes beskyttelsesforanstaltninger. Hvis man forestiller sig cybersikkerhed som en låst dør, er der hele tiden forsøg på og nye teknikker til at dirke låsen op, save sig igennem døren eller stjæle nøglen. Innovative disruptive teknologier, såsom kunstig intelligens, gør det muligt for cyberkriminelle at udvikle nye måder at udnytte sårbarheder på. Dette øger også eksponentielt hastigheden af hackingcyklusser. Af denne grund skal beskyttende løsninger løbende tilpasses de skiftende trusler, og løbende overvågning er afgørende.

Medarbejderen er et svagt led i kæden

Sidst, men ikke mindst, spiller medarbejderne også en stor rolle i beskyttelsen af en virksomhed mod cyberkriminalitet. Enhver, der betjener en computer, smartphone eller anden enhed i virksomhedens netværk, eller som er ansvarlig for sikker drift af IT- og OT-enheder eller netværk, udgør en potentiel indgang for hackere.

For at lukke sådanne huller i sikkerheden er regelmæssig medarbejderuddannelse nyttig i tillæg til tekniske foranstaltninger. Desuden bør virksomheder udvikle en nødplan for sådanne afpresningsforsøg for at kunne reagere hurtigt og korrekt i tilfælde af en nødsituation.

Løsninger til virksomheder

For virksomheder opstår spørgsmålet ofte, om hurtigere digitalisering ikke kun giver økonomiske fordele, men også hurtigt øger risikoen.

Det er umuligt at få succes med digitalisering uden pålidelig cybersikkerhed. Investering i det retfærdiggør ikke kun omkostningerne, men giver også virksomheder mulighed for at gribe mulighederne i den digitale transformation. Det er vigtigt at have pålidelige partnere ved sin side – det er her, Siemens Xcelerator-platformen kommer ind i billedet.

Som et af fem designprincipper er cybersikkerhed en grundlæggende komponent i Siemens Xcelerator-platformen. Platformen har til formål at gøre det muligt for virksomheder at fremskynde deres digitale transformation uden at gå på kompromis med cybersikkerheden. Dette starter med sikkerhedsstandarderne for selve platformen og de produkter, der tilbydes på den. Siemens Xcelerator overholder retningslinjerne i internationale industristandarder såsom ISO/IEC 27001, IEC 62443 og NIS-2-direktivet. Derudover er leverandører på platformen forpligtet til at garantere sikkerheden for deres produkter og tjenester med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Cybersikkerhed spiller også en afgørende rolle i udvælgelsen af kuraterede produkter: Platformen tilbyder adskillige skræddersyede og specifikke løsninger om emnet.

Cybersikkerhed på Siemens Xcelerator

Produkterne på Siemens Xcelerator-platformen til virksomhed er rettet mod kunderne og deres individuelle behov – fra store til mellemstore og små virksomheder. Den omhyggeligt sammensatte portefølje omfatter Siemens-løsninger suppleret med tilbud og tjenester fra specialiserede udbydere. Derudover har disse leverandører i Siemens Xcelerator-økosystemet mulighed for at tilbyde deres produkter og udvikle nye løsninger ved hjælp af Siemens-produkter eller i samarbejde med andre udbydere. For virksomheder, der er på vej mod digital transformation, betyder denne mangfoldighed ganske enkelt, at Siemens Xcelerator tilbyder det, de har brug for til deres aktuelle udfordringer.

Nogle af de cybersikkerhedsløsninger, der tilbydes, omfatter:

  • Styring af huller i sikkerheden:

    Værktøjer til proaktiv identifikation og styring af huller i sikkerheden i dine systemer.

  • Cyberforsvar:

    Avancerede produkter og tjenester, der giver omfattende beskyttelse mod cyberangreb.

  • Netværkssikkerhed:

    Specialiserede løsninger til sikring af netværk, herunder kritisk infrastruktur.

  • Kontinuerlig support:

    Overvågning døgnet rundt og support til løbende overvågning og support af driftsmæssige teknologier.

  • Overholdelse af lovgivningen:

    Ekspertrådgivning om overholdelse af cybersikkerhedsregler såsom NIS 2 eller EU CRA.

  • Risikoanalyse og penetrationstest:

    Omfattende cybersikkerhedsanalyser, herunder penetrationstest for at identificere og vurdere potentielle risici.

  • Modstandsdygtighed efter databrud:

    Rådgivning og tjenester til sikkerhedskopiering og gendannelse efter databrud, så der kan reageres hurtigt efter en sikkerhedshændelse.

Eksempler på cybersikkerhed på Siemens Xcelerator

Med disse omfattende tilbud har Siemens Xcelerator til formål at konvertere udfordringer for virksomheder i alle størrelser til nye muligheder. For eksempel leverer den schweiziske kommunikationsspecialist "Sunrise" hurtige og pålidelige mobile private netværk via Siemens Xcelerator-økosystemet, som kan bruges til sikker og effektiv styring af IT- og OT-systemer. Virksomheden "acre", som er specialiseret i fysisk og digital sikkerhed, tilbyder integrerede sikkerhedsløsninger, der spænder fra datasikkerhed til beskyttelse af lokaler og medarbejdere. De andre produkter og tjenester i Siemens Xcelerator-platformens cybersikkerhedsportefølje er også beregnet til at hjælpe virksomheder med at drage fordel af digitaliseringen og samtidig reducere sikkerhedsrisikoen betydeligt.

Kom i gang med din rejse