Skip to main content

Sinebrychoff vyrábí Coca Colu nyní efektivněji

Technologie Siemens podporuje ambiciózní cíle pivovaru v oblasti úspory energie.

Autor: Päivi Lukka
Fotografie: Kasper Garam

VÝZVA

Sinebrychoff potřeboval nástroj, který by jeho zaměstnancům umožnil sledovat spotřebu energie pivovaru komplexně a podrobně, snadno a bezpečně v reálném čase.

ŘEŠENÍ

Řešení ve formě cloudové platformy Building X (ISO 27001) a aplikace Energy Manager (ISO 50001). Řešení je vhodné pro všechny typy vlastností a integruje se do systémů řízení procesů od různých výrobců.

PŘIDANÁ HODNOTA

Celkový pohled na různá měření v reálném čase umožňuje správu založenou na datech. Škálovatelné. Šetří čas a snižuje chyby. Zabezpečená správa uživatelů. Upozornění na abnormální výsledky měření. Možnost předvídat spotřebu.

Sinebrychoff je nejen nejstarší potravinářskou a nápojovou společností ve Finsku, ale také nejstarším pivovarem v severských zemích. V roce 2021 se Sinebrychoff stala první společností na světě, která vyráběla Coca-Colu uhlíkově neutrálně s využitím obnovitelné energie.

„Podařilo se nám dosáhnout cíle uhlíkové neutrality skupiny Carlsberg pro emise v rozsahu 1 a rozsahu 2 pro pivovar o 9 let před plánovaným termínem,“ říká mistr společnosti Sinebrychoff Joonas Makkonen.

Kromě toho se množství vody použité pro výrobu nápojů společnosti Sinebrychoff za zhruba deset let snížilo o více než 100 milionů litrů ročně.

„Cílem skupiny je pokusit se zachránit všechny přírodní zdroje,“ říká provozní ředitel společnosti Sinebrychoff Petri Mikkonen.

Image of two worker in the Sinbrychoff plant looking at equipment.

Sinebrychoff získává teplo ze svého pivovarského procesu od roku 2016. Zakaria Kibona a Joonas Makkonen stojí vedle tepelných čerpadel podílejících se na rekuperaci tepla.

Building X se osvědčil jako strategické řešení, které přináší hmatatelnou přidanou hodnotu správě a budoucímu rozvoji průmyslových nemovitostí.
Oskari Manninen

Všechny systémy a zařízení na stejné platformě Building X

V létě roku 2025 společnost Sinebrychoff implementovala řešení platformy Building X společnosti Siemens v rámci digitalizace energetické účinnosti a údržby svých průmyslových nemovitostí.

„Building X přinesl významné zlepšení jak provozní efektivity, tak transparentnosti správy nemovitostí,“ říká odborník na automatizaci společnosti Sinebrychoff Oskari Manninen.

Zpočátku byla data týkající se automatizace budov a výrobních procesů oddělená.

„Výrobní dělníci neměli žádný přehled o celkové situaci továrny. Informace týkající se spotřeby energie byly rozptýleny v rámci automatizačního systému budov a analytickém nástroji zastaralého systému řízení procesů, který mohla spravovat pouze jedna osoba. Načítání informací vyžadovalo ruční kódování a analytické displeje byly rigidní. Analýzy byly částečně provedeny ručně v Excelu, „popisuje Riika Sissonová, obchodní manažerka pro Digital Solutions ve společnosti Siemens.

Nyní jsou automatizace budov a systém řízení procesů a všechna zařízení připojeny ke stejné platformě, což pro společnost Sinebrychoff vytváří významnou přidanou hodnotu.

Image of a person working on a computer at Sunbrychoff.

Přizpůsobitelné náhledy, které nabízí platforma Building X a aplikace Energy Manager, vám umožní zobrazit základní informace na první pohled.

SINEBRYCHOFF

Založený ve Finsku v roce 1819.
Součástí dánské skupiny Carlsberg Group.
Skládá se z dvě společnosti: Oy Sinebrychoff Ab odpovídá za marketing a prodej nápojů a Sinebrychoff Supply Company Oy zajišťuje výrobu a distribuci produktů.
Výrobky piva, mošty, long drinks, nealkoholické nápoje, vody a energetické nápoje.
Centralizovaný pivovarský provoz v Keravě.
Jeden ze zabezpečených zásobovacích zařízení ve Finsku.
Využívá pouze obnovitelné zdroje energie a vyrábí své půllitrové plastové lahve z recyklovaného plastu.
Málo známý fakt: oxid uhličitý produkovaný během kvašení piva se po očištění používá k uhličitanování jiných nápojů.

Aplikace Energy Manager pomáhá sledovat uhlíkovou stopu

Pro platformu Building X je k dispozici několik různých aplikací, v závislosti na potřebách klienta. Sinebrychoff jako první implementoval aplikaci Energy Manager pro sledování spotřeby energie a Data Visualizer, který umožňuje přizpůsobené zobrazení.

„Energy Manager nám pomohl identifikovat významné možnosti pro úsporu energie a pečlivě sledovat naši uhlíkovou stopu. To silně podporuje cíle naší společnosti v oblasti energetiky a udržitelnosti - a zároveň zlepšuje nákladovou efektivitu a spolehlivost výrobního prostředí, „říká Manninen.

Aplikace získala chválu od uživatelů.

„Uživatelské rozhraní je moderní a snadno použitelné a poskytuje v reálném čase údaje o spotřebě energie nemovitostí, vnitřních podmínkách a potřebách údržby. To nám umožňuje rychle reagovat na odchylky a optimalizovat naše operace na základě dat.“

Image of two employees at Sinebrychoff.

Řešení platformy Building X je vhodné pro všechny typy nemovitostí a lze jej integrovat do jakéhokoli systému řízení procesů. Sinebrychoff používá systém Honeywell. Instalatér automatizace Zakaria Kibona a vedoucí Joonas Makkonen.

Strategické řešení pro správu průmyslového vlastnictví

Implementace řešení platformy Building X je pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi Sinebrychoff a Siemens. Kromě Building X využívá společnost Sinebrychoff řešení Siemens pro automatizaci budov Desigo, nabíjecí systém pro elektromobily, virtuální elektrárnu a systém skladování energie v Keravě. Společnost také využila flexibilní řešení financování od SFS (Siemens Financial Services).

„Spolupráce se společností Siemens byla opět velmi profesionální. Implementace platformy proběhla podle plánu a odborná podpora společnosti Siemens byla také k dispozici během provozní fáze, „říká Manninen.

Nyní má Sinebrychoff celkově dobrou výchozí pozici pro digitální připravenost svých nemovitostí a příležitost vylepšit své operace tak, aby byly ještě šetrnější k životnímu prostředí.

„Building X se ukázal jako strategické řešení, které přináší konkrétní přidanou hodnotu správě průmyslových nemovitostí a budoucímu rozvoji,“ říká Manninen.

„Tato spolupráce prokázala, že udržitelnost a zvyšování efektivity podnikání mohou jít ruku v ruce,“ dodává Sissonen.

Objevte řešení platformy Building X a zarezervujte si bezplatnou ukázku

Image of a wall at Sinebrychoff.

Společným cílem skupiny Carlsberg je snížit uhlíkovou stopu, omezit neudržitelné zemědělství, odpady z vody a obalů, nezodpovědné pití a pracovní úrazy.