Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器

梦想何以无惧风浪?

探索更深更远的海洋,是他的梦想。何以让梦想远航,又使家人放心无忧?“蓝鲸1号”让探索者们勇往直前,给梦想一个稳定的平台。

制造业的未来

海洋工程领域的里程碑

作为全球先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台,“蓝鲸1号 ” 是海洋工程领域的里程碑,也是中国制造业的骄傲。该平台作业水深可达3658米,钻井深度达15240米,并可作业于全球99%的海域。西门子为这样一个重达3万多吨的海上“巨人”提供了稳定的电力系统。它涵盖从变压器、配电板到变频器、电机等设备的“一站式”解决方案,让平台更稳定、可靠、高效地长年在海上作业。


西门子,通过电气化、自动化、数字化的力量,让关键所在逐一实现。博大精深 同心致远。

动力包系统提供澎湃能量

“蓝鲸1号 ” 堪称海工装备里的“航空母舰”。西门子先进的动力包系统为其提供坚实的动力基础。

 

通过西门子GEAFOL变压器将发电机产生的电力电压调整为可供推进系统、钻井系统和日常生活使用的电压。 高安全性,可靠性的NXPlus C中压配电板和低压配电板则有效地把电力分配和传输到各个关键设备。从发电到配电,电网的各个部分充分兼容。此外,8台GM150推进变频器和8台H-compact PLUS推进电机则协同运行,源源不断地为360度全回转推进器提供动力。


“蓝鲸1号 ” 平台借助卫星定位和高精度声呐准确地找到井口位置。即使面对飓风和洋流,它也能保持稳定,依靠的是全球先进的西门子动力包系统。它为平台定位提供了强劲稳定的电力保障,确保平台精确平衡定位,使船体不会“随波逐流”。

信息图

DP3闭环动力解决方案极大提高平台工作效率及安全性

在中国,“蓝鲸1号”首次应用了DP3闭环动力解决方案,其开拓性与创新性,大大提高平台效率,保障平台的安全和稳定,并实现节能环保。

维护便捷
节约维护成本,使主机维修费用降低50%,延长维修时间,提高工作环境舒适度
维护便捷
维护便捷
安全可靠
当发电机发生故障时,能在极短时间内启动备用发电机,避免平台因失去动力而发生事故
安全可靠
安全可靠
节能环保
降低钻井平台11%的油耗,减少35%的氮氧化物和20%的二氧化碳排放
节能环保
节能环保

概述

动力包系统为深海巨人输出源源动力

为“蓝鲸1号”提供的动力包系统帮助平台实现节能高效、稳定安全,助力其通过了世界领先的船级社之一挪威船级设的认证。

DP3闭环动力解决方案瞬间启动, 确保平台稳定安全。
“一站式”解决方案

DP3闭环动力解决方案瞬间启动, 确保平台稳定安全。

BlueDrive钻井变频器

BlueDrive钻井变频器让钻井电机的转速转矩拥有更加灵活的调节空间,从而控制钻探设备高效工作,帮助其准确到达目标油层。

DP3闭环数字实验室

西门子与中集来福士共同成立了全球首个“DP3闭环数字实验室”,着眼于数字技术的研发,以提高闭环配电系统在深水装备领域的应用。

追求卓越

面对客户交付期的压力,西门子工程师团队日以继夜奋战在项目第一线。见证平台成功交付,项目团队由衷地感到能为中国海洋工程作出贡献,一切的艰辛和付出都是值得的。

客户至上

鉴于挪威船级社对DP3闭环动力解决方案提出的诸多修改意见,西门子挪威和中国的工程师团队两地联动,利用时差,几乎一刻不停地推进工作,确保项目如期顺利交付,获得客户的高度认可。

产品组合

引领数字化企业发展

工业4.0是未来生产制造的方向。西门子提供覆盖整个生产过程的硬件及软件产品,确保不同组件协同运作并帮助顾客有效连接其合作伙伴和终端用户。为众多行业服务,是可信赖的合作伙伴。

您可以在这里将留言发送给我们。

姓:必填项
名:必填项
您的电子邮件地址不正确。电子邮件格式应为'text@text.text'。
公司/单位:必填项
信息:必填项
*必填项
取消

您的请求已成功处理

感谢您的来函。

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.