Skip to main content

Дигитално ориентираното превозно средство за отдих: Hymer

Насладете се на природата и изследвайте непознати места, без да се лишавате от битовите удобства — това накратко е животът в кемпер, по-известен в социалните медии като #vanlife.За едни това е форма на почивка, за други — начин на живот, продиктуван от тенденциите за минимализъм и мобилна работа.

Hymer проектира и произвежда кемпери и мобилни домове за всякакви нужди. За своя нов флагман — кемпера Venture S — Hymer използва инструменти от софтуерното портфолио Siemens Xcelerator, включително Solid Edge и NX.

Интериорът на Venture S поставя нови стандарти в сегмента: вградено работно място за работа и виртуални срещи; просторен душ тип „тропически дъжд“; интелигентни отделения за съхранение на всичко — от съдове за готвене до обувки и якета; както и прибиращ се проектор, който превръща падащия екран в домашно кино.

Venture S не разочарова и с екстериора си — от задната врата, която се превръща в тераса, до енергийно ефективната каросерия с терморегулация, която намалява нагряването на повърхността на автомобила.

Благодарение на соларните панели и използването на устойчиви материали като филц и бамбук, Venture S е в крак с тенденциите и предлага гъвкавостта, която потребителите очакват от един модерен мобилен дом.

Напълно дигитализирана разработка на продукти

За компютърно проектиране (CAD) инженерите на Hymer във всички европейски представителства използват софтуера Solid Edge. „Solid Edge притежава интуитивен потребителски интерфейс, който е лесен за усвояване; новите колеги се нуждаят от съвсем малко обучение“, казва Стефан Зиглер, ръководител на отдел „Индустриализация и научноизследователска дейност“ (R&D) в Hymer.

3D CAD софтуерът разполага с всичко необходимо за създаването на цялостен дигитален двойник на превозните средства. Това е особено ценно при сложни задачи като проектиране на тръбопроводи и инсталации — независимо дали за газ, чиста или отпадна вода — в много тесни пространства. На този етап се прилага Solid Edge XpresRoute 3D. По-късно, във фазата на производство, 3D моделите помагат на персонала да види точно къде трябва да бъдат монтирани тръбните трасета.

Hymer engineers in all European locations use Solid Edge for CAD. Copyright: Hymer GmbH & Co. KG.
A diagram of a dark blue van shows how design engineers use the FEM capabilities of Solid Edge to verify the structural integrity of their designs for everyday basic verifications and outsource more in-depth stress analyses to a specialized internal department in EHG (The Team Technology; TTT) using Simcenter 3D. Copyright: Hymer GmbH & Co. KG.

Проектантите верифицират структурната здравина на своите модели чрез анализи по метода на крайните елементи (FEM), вградени в Solid Edge. Тези ежедневни базови проверки са лесни за изпълнение и осигуряват добър първоначален поглед върху структурните данни.

По-задълбочените якостни изчисления се пренасочват към The Team Technology (TTT) — вътрешен отдел за олекотени автомобилни конструкции в рамките на Erwin Hymer Group. Там използват софтуера Simcenter 3D за FEM анализи.

Този двустепенен процес на верификация позволява натрупване на знания още в ранните фази на проектирането, което намалява броя на необходимите физически прототипи.

Simcenter предлага и още възможности. Като модулно софтуерно решение, той разполага с компоненти за всяка инженерна и проектантска задача. Риа Кайзер, ръководител на отдел „Олекотен дизайн и нови материали“ в TTT на Erwin Hymer Group, в момента проучва възможностите за прилагане на Simcenter FLOEFD за тестване на аеродинамичната форма на различни компоненти.

„Основно предимство е, че нашите инженери не трябва да свикват с нов интерфейс“, казва тя. „Това свежда кривата на обучение до минимум и им позволява да постигат резултати по-бързо.“

Virtual prototyping

Hymer uses Siemens software also to build and evaluate prototypes of their vehicles in virtual reality (VR). To do so, the camper van experts import the digital twin created with Solid Edge and build digital mockups of the entire vehicle or a part of it. Virtual prototyping helps Hymer reduce physical mockups and prototypes significantly.

"Our products like Venture S have become so complex that traditional 2D models just aren't enough. The 3D models made possible with Siemens software are vital for detecting and resolving issues in our designs before they become costly problems," says Stefan Ziegler. An essential tool to create the most realistic 3D models possible is NX, which is particularly adept at defining complex surfaces.

In the area of surface modelling and freeform surfaces, Hymer works with Siemens NX. (Copyright: Hymer GmbH & Co. KG.
A man wears virtual reality headgear to design a van. Copyright: Hymer GmbH & Co. KG.

Examples here include ergonomic design verification using VR gear to reveal if the solutions are practical, and augmented reality (AR) to check the correctness of data as early as the prototype construction stage.

In the future, AR capabilities can be also used to support maintenance or improve customer usability. In a recent Hackathon with Technical University of Munich (TUM), students developed a first app prototype with the help of the Siemens low code platform Mendix to create an interactive user manual that could also benefit from AR features.

With the help of VR technologies, not only can onsite staff in production better visualize technical instructions but customers' or vendors' interiors can be experienced vividly, even when geographically dispersed.

"A digital prototype also brings decisive advantages for marketing," says Frank Heinrichsen, head of Marketing at Hymer GmbH & Co. KG.

The detailed digital twin of the Venture S allowed the marketing team at Hymer to create communications materials complete with photos and videos – even before the first physical prototype was built.

Similarly, Hymer also used the digital twin to initiate training for its production and retail operations – again, without a physical vehicle.

Bringing the digital twin alive

After the design for Venture S was set, Hymer's engineers used RapidAuthor for Teamcenter to create all documentation for manufacturing. In particular, the system creates electronic instructions for the shopfloor staff at the company’s assembly lines in Bad Waldsee, Germany.

"Workers are enthusiastic about the dynamic assembly notifications being used in the 3D models," says Stefan Ziegler. "They particularly like the ability to turn models to better see things that are often hidden in the drawings."

Having a single master digital twin is also particularly helpful when a product comes in different configurations as Hymer camper vans and motorhomes often do. That’s why the basic design prototype contains all possible variations, the so-called 150% model.

When a customer places an order, the respective configuration can be selected with just a few clicks. Hymer engineers have also recently started enriching their models with product and manufacturing information (PMI).

"Using PMI has turned deriving individual variants into configuration," Stefan Ziegler confirms. "It has reduced the time required significantly."

This screenshot shows how Hymer engineers use Rapid Author for Teamcenter to create electronic instructions for assembly lines. Copyright: Hymer GmbH & Co. KG.

Goodbye to information silos

Using the digital twin created in Solid Edge as the single source of truth for all these purposes enables all data to be both ubiquitous and associative. This has allowed Hymer to eliminate distributed information silos and some notorious sources of error associated with data separation.

Additionally, after modifications, everyone involved can immediately resume work on the basis of valid, up-to-date information. The Venture S defines a completely new category of vehicle. With the Venture S camper van,

Hymer is showing how the company imagines and defines mobile travel, van life and flexible working today. From solar panels, over sun deck, expandable shower, removable lamps, cloud-enabled heating control and a foldable desk, users are gaining the benefits of the digital strategy that had brought the Venture S to life.

June 2023
Contact: Susann Kunz
Editorial team: Industry Stories

About Hymer

Located in Bad Waldsee, Germany, Hymer GmbH & Co KG, is a recreational vehicle pioneer, producing its first caravan trailer in 1957 and the first German motorhome in 1961.

Part of the Erwin Hymer Group, Hymer also designs and manufactures trailers under the Eriba brand. The Erwin Hymer Group belongs to the Thor Industries family of companies, uniting a majority of European and North American RV manufacturers.