邁向未來可持續發展的設施之路
需要哪些系統支援和解決方案,才能打造符合未來的設施、屬性和產品?我們如何滿足不斷增長的可持續發展要求?加入我們的網絡研討會系列,該系列涵蓋整個旅程深度和廣泛。
規劃、運營和開發生產設施或物業無疑是一個挑戰 讓它能夠應對變化、提高可用性、擴充性、重複性以及最佳化使用材料、原材料和資料。
我們知道增加的自動化和數位化程度是成功的關鍵,因為它使我們使用和提供 來自工廠數據的反饋見解 否則會丟失。
根據多個成功的客戶案例,我們確定了 我們看到巨大潛力的六個領域,而且您今天已經可以取得快速進步的地方。我們將這些經驗收集到一個區塊式網絡研討會系列中,您可以根據您和您的企業所處於哪個階段參與合適的劇集。請隨時告訴同事與他們職業角色更相關的部分。
網絡研討會系列現已結束,但您仍然可以觀看所有錄音!
這個網絡研討會系列在 2024 年 10 月至 2025 年 3 月之間直播。填寫本頁底部的表格,並獲取發送到您的電子郵件的所有網絡研討會的鏈接。下面,您可以了解有關不同區塊和網絡研討會的內容的更多信息。
您是否已註冊網路研討會系列 並希望再次發送鏈接給您?然後,您可以再次註冊,您將收到發送到您的電子郵件的鏈接。
探索網路研討會
閱讀下面有關六個區塊和相關網絡研討會的更多信息。
第一座
管理設施的生命週期對於確保其長期效率和可持續性至關重要。
- 融資:穩定且經過深思熟慮的融資計劃是確保設施可以建造、維護和升級的基本因素。這包括初始成本、持續營運和未來投資的預算。
- 模擬:模擬可以預測和優化工廠在不同條件下的性能。這可以在發生之前識別潛在問題。
- 工程:通過使用精心挑選的技術和材料,可以創建一個符合所有要求和標準的強大且高效的設施。
- Cybersecurity:安全對於保護設施的系統和數據免受網絡攻擊而言至關重要。它包括實施安全措施,監控可疑活動的系統,以及處理安全事件的計劃。
- 可用性:為了讓工廠能夠提供持續服務,確保高可用性至關重要。這意味著通過定期維護、快速修復故障,以及可在需要時接管的備援系統,將停機時間降至最低。
將這些方面整合到工廠生命週期的管理中,可以隨著時間推移最大程度地提高其性能、安全性和成本效益。
在系列的開幕集中,我們將介紹整個網絡研討會系列的設計方式。在這裡,您可以深入了解哪些區塊適合您,以及哪些區塊可以改為推薦給同事。
作為負責開發新生產設施或物業的人,您在旅程中面臨許多要求和選擇。這可能是環境相關的要求,但也必須在最短的交貨時間內滿足投資成本。有了正確的系統選擇,您可以創造空間,讓您的工廠更快地啟動和運行。在這裡,可重複性非常重要,因此作為用戶,您應該能夠從一個系統重複使用到另一個系統的信息,從而變得更強大的對變更。
找到了解技術在使世界變得更美好的地方的作用的金融人很重要。西門子 Financial Services 分享其經驗,並展示合適的融資解決方案如何提高您在計劃中取得成功的機會。
講者:
完整的數位雙胞胎如何促進工業工廠的建立和維護。
在適當的條件下,數字表示可以成為結構化工作方式的關鍵。挑戰在於保持數字雙胞胎與其實體對應同步。
公司正面臨各項挑戰,例如技術進步、全球競爭、成本增加、新的監管要求、供應鏈可追溯性要求和減少排放量。同時,對可持續產品的需求也在增加。應對這些挑戰的有效方法是通過數據驅動的方法,以促進複雜流程的管理。網絡研討會將展示模擬和數位雙胞胎如何通過收集、分析和利用數據來實時優化流程,並快速適應不斷變化的客戶需求和市場趨勢來減少這種複雜性。
您是否想知道如何最好地採取未來的項目以及模擬可以帶來什麼好處?深入了解不同模擬工具如何共同合作,創建完整的數位雙胞胎 —— 工業元宇宙成功的關鍵。您還將了解有用的數字雙胞胎如何幫助您在設施建造之前測試駕駛。
講者:
這就是在製程工廠中構建數位雙胞胎的方式。 我們會研究資料如何在您設施的整個流程中流動,從早期規劃和設計到營運。
一個常見的問題是來自不同階段和學科的數據存儲在不同的數據庫中,這些資料庫不會彼此通訊。這通常會導致相同的數據必須多次輸入,從而導致耗時的重複工作,並增加錯誤或錯過信息的風險。在網絡研討會中,我們將展示如何創建一個綜合設施來解決這些挑戰。
講者:
在本次網絡研討會中,您將與一個經驗豐富的小組加入西門子,我們在這裡解決 IT 和 OT 在關鍵基礎設施中最大的挑戰之一:在網絡安全中關鍵基礎設施中彌合 IT 與 OT 之間的差距的重要性。
在進入小組討論之前,我們將討論聯盟在 OT 和 IT 方面的當前狀態,並為今天的討論奠定基礎。在此介紹資訊科技與 OT 之間的一些基本差異,融合,並為討論建立共同基礎的場景。
我們將討論的一些關鍵問題是:
- OT 與 IT 中的網絡安全對您有什麼意義?
- 現在您組織中 OT 與 IT 之間的互作用如何?
- 當 IT 和 OT 世界在網絡安全領域遇到的時候,您遇到了哪些挑戰?
最後,我們將嘗試回答我們如何成功使這兩個世界相遇,從而彌合 OT 和 IT 之間的差距,以確保我們社會未來最重要的功能。 語言:英語
講者:
作為工廠擁有者,您如何保護您的工業設施,並為 NIS2 指令做好準備?網路研討會介紹西門子合作夥伴計劃,我們在其中展示我們的合作夥伴如何協助您實施技術和組織措施,為您的設施達到合適的網路安全水平。我們還邀請 Defensify,他們將描述他們實現這一目標的方法。
該行業目前面臨影響整個社會的網絡威脅越來越多,設施擁有者也受到新的 NIS2 指令的涵蓋範圍。對於如何在實踐中滿足這些要求並創建安全的 OT 環境,存在很大的不確定性。許多人缺乏適當的技能和經驗來自己處理安全問題。也很難知道從哪裡開始以及如何以最佳的方式花費預算以獲得最大效果。在網絡研討會中,我們將展示如何在西門子和我們的合作夥伴的幫助下解決這些挑戰。
了解如何保護您的設施並達到 NIS2 合規性。了解西門子如何與我們的合作夥伴一起提供全面解決方案來改善您的網路安全性。您還將深入了解我們的技術解決方案和經驗,以及我們如何與我們的合作夥伴一起為您提供支持。
講者:
深入了解適用於電腦型自動化系統的西門子虛擬化解決方案,專注於符合 IEC 62443 的 HMI、SCADA 和 DCS。我們展示虛擬化如何最佳化生產流程,並提高可用性和支援。您還將獲得有關我們的系統支持哪些虛擬化平台以及為什麼許多公司已選擇虛擬化的信息。OT 系統必須持續可用並防止外部攻擊。虛擬化可提升營運可靠性,並在發生問題時可快速恢復完整的運作。它還有助於修補和防病毒測試,而不會中斷生產。此外,虛擬化可以滿足 NIS2 指令的要求。
- 探索西門子的一系列虛擬化解決方案。
- 了解虛擬化如何透過降低硬體和降低能源消耗來降低成本。
- 獲得更高的靈活性,以快速適應新的市場需求的生產流程。
講者:
第二座
我們如何確保工廠擁有可靠且安全的電力供電和配電?
如何設置建築物自動化,使物業盡可能可持續發展並成為能源系統的一部分,從消費者到消費者?我們希望跟踪電力價格,而不要為我們需要多的能源支付。我們也希望擁有安全且有選擇性的工廠,停機時間不會斷線,並且影響工廠的大部分比必要的情況。借助當今的解決方案,我們可以模擬和分析電網,建立透明度,並可視化工廠的能源使用和運作狀態,這一切都可以做出良好的數據驅動決策,同時具有可持續性和經濟有益。
進一步了解西門子軟體如何簡化配電設計與規劃流程,從概念到安全節能運作。您將看到 PSS® Sincal 和 SIMARIS 如何優化系統設計、元件選擇和能源效率,以及充電解決方案如何整合到電網中,以及消費者的角色如何影響未來電力系統。
如果您在設計中面臨複雜的電氣系統、確保選擇性或避免物理碰撞的挑戰,網絡研討會將展示先進的工具如何減少錯誤來源,提高能源效率並促進技術解決方案。
您將學習如何使用 PSS® Sincal 和 SIMARIS 優化配電系統,通過 BIM 集成最小化設計錯誤,通過智能設計選擇提高能源效率,以及驗證選擇性以確保適當的保護和操作。此外,您將從真實項目中獲得具體示例,並了解我們如何在整個過程中為您提供支持。
講者:
探索房地產行業未來的挑戰和解決方案,以及如何應對這些挑戰。
在本次網絡研討會中,我們希望為您提供了解房地產行業即將發生的挑戰,以及如何設定正確的要求以最佳方式滿足它們。我們還展示智能解決方案,可以幫助您有效地解決這些挑戰。
房地產業正面臨越來越複雜。能源效率和可持續發展的法規越來越嚴格,同時高的運營成本和技能供應產生了新的要求。這些挑戰更加強了不同的思維,以及對透明度和高安全性的需求。
網路研討會對想要瞭解如何為未來物業設定正確的需求的物業所有者、客戶和最終客戶特別有關。它還針對開發規格以滿足新需求的顧問,以及希望加深對智能建築中的系統和協調的操作人員,集成商和安裝人員。
講者:
第三座
我們如何在整個生命週期中創建一個專注於可持續發展的最佳產品?
我們會經過:
- 產品的數位雙胞胎
- 產品纖維
- 模擬
- 可持續材料 / 回收
從產品開發到生產,維持設施的整個生命週期的控制權。Teamcenter 作為您的中央 PLM 平台,開發過程中的每個人都可以訪問正確的信息,確保在整個鏈中做出正確的決策。整合產品和工廠資料,以實現持續回饋循環,從而優化產品和生產。以數位模擬和驗證,以確保流暢地轉換到實體世界。在開發過程的早期間在機械、軟件和電子開發之間進行協作,以確保最高的效率和質量。通過共同的平台跟踪項目和分包商。結果?更快的開發,質量更高,更好的市場適應。
講者:
了解西門子的模擬和測試產品組合「Simcenter」。能夠在開發週期的早期階段驗證產品的性能,使用產品的數位雙胞胎模擬,是成功的秘訣。使用 Simcenter 解決方案將產品複雜性轉化為競爭優勢,讓您的工程團隊能夠突破界限、解決最艱難的問題,並更快地將創新帶入市場。Simcenter 產品組合處理的一個典型問題是:我們如何使產品既更強大又更環保?我們從投資組合概述開始,然後深入深入研究系統模擬。系統模擬包括創建和實驗複雜系統的計算機模型,以了解和預測其在不同條件下的行為。此方法可用於幾個領域,包括機械,電氣,液壓和熱系統。我們最後就是一個系統模擬的實用例子「Virtual Commissioning」,您可以了解如何在成品存在之前驗證控制系統是否正常運作。
講者:
第四座
工作的未來是什麼樣的? 我們如何使用創新的模擬工具創建數字化的自動化服務?您如何邁向 TIA Portal Cloud?我們向您展示如何獲得協助選擇合適的產品和解決方案,以及如何處理數位工作流程,以避免出現錯誤和重複工作風險的手動步驟:
- 標準
- 結構
- 安全
- 模擬
使用數位工具簡化工作流程
探索數位工具如何協助您確保工作品質,並避免手動步驟,導致額外工作和錯誤風險。借助免費工具 TIA Selection Tool (TST),您可以輕鬆設計解決方案,並將工作數字無縫地轉移到 TIA Portal(在此開始編程開始,或到 ECAD 系統進行進一步的電氣設計。您還將深入了解如何以數位方式重複使用項目,從而最大限度地減少啟動時間並最大限度地提高效率。我們將向您展示如何重複使用項目,同時還能夠進行特定項目自定義。
在技術發展的快速下,可能很難知道需要哪些技能或哪些工具使工作更輕鬆。通過使用正確的數字輔助工具,可以更輕鬆地以節省時間並避免錯誤的方式保持最新和工作。
隨身攜帶具體提示,以避免昂貴的錯誤,以及有關如何標準化工作,以實現項目和解決方案的效率和質量保證的想法。
講者:
模擬和虛擬調試是目前影響機器製造商、顧問甚至終端使用者的主題。
一個明顯的趨勢是,製造業要求機器供應商能夠執行虛擬 FAT(工廠驗收測試),以確保功能符合規格,並證明可以進行調試,而且不會發生重大負面意外。
我們描述了數位雙胞胎如何讓機器製造商確保其交付。還有一般使用者如何使用它,例如操作員訓練、重建以及確保預期的生產品質。
在網絡研討會中,您將了解西門子的一系列模擬和虛擬調試軟件,以及一些在創建數字雙胞胎時可以很有用的智能提示。
虛擬培訓解決方案 — 適用於 NextGen 製造業人力技能管理的 3D 沉浸式、互動式和遊戲化學習
勞動力短缺、技能差距和 VUCA 世界呼籲學習新的維度,以管理當今的需求並為未來做好準備。為了加速製造業並取得成功,需要在產品、機器和工廠生命週期中獲得可持續的人力和卓越營運效果。虛擬培訓 Solutions 使您和您的員工都能夠通過 3D 沉浸式、互動和遊戲化的學習方法來完成這一點 — 無論是在組裝、操作、維護、EHS、改造等方面!利用 3D CAD 資料或產品、流程、機器和生產線的數位雙體,讓訓練變得輕鬆、有效、方便和快速。NextGen 可以通過虛擬實境谷歌、經典桌上型電腦和移動設備等多個平台隨時,24/7 和任何地方進行訓練。運用零硬體或原型、零停機、零浪費、零傷害、零課堂、零語障礙、零語言障礙、零專家培訓師以及零旅行,可減少訓練時間高達 50%,減少手動錯誤高達 40%,而且可以 100% 放心!
語言:英語
講者: 斯里尼瓦桑·克里什納莫爾蒂(或)斯里尼 電子郵件 | LinkedIn
一個整合式自動化平台可以處理您所有需求,如何幫助您作為用戶和程序員?我們將展示開發環境的好處,包括從高級控制系統、操作員介面和驅動系統,到功能的節省時間模擬。
這讓使用者無論使用哪種自動化產品,都能有效地工作,無論使用者使用哪種自動化產品,都能擁有通用資料庫和相同的外觀和感覺,無論使用者在一起使用。易於重複使用代碼,不必每次重新發明輪子。簡單的診斷,集成的安全功能,安全性和節能功能也將在網絡研討會中介紹。
講者:
您準備好將您的項目提升到一個新的水平了嗎?有了 Cloud Engineering,您不再需要依賴內部部署工程平台。現在,您可以直接在雲端中使用 TIA Portal 和 PCS neo。這意味著您可以透過強大的雲端平台隨時隨地無縫協作並管理專案。
MTP 代表模組類型套件,是一個開放的、品牌獨立的標準,用於以非常簡單的方式集成序列和對象(包括代碼和可視化)。不同品牌可以輕鬆地組合到一個通用的操作界面中。例如,MTP 可以輕鬆將基於 PLC 的攪拌器整合到製程廠中。
這聽起來太好而不是真的嗎?不要錯過從我們的專家那裡獲得寶貴的見解並即時提出問題的機會。立即註冊,邁向更高效和創新的工作環境的第一步。
講者:
我們如何通過使用數位工作流程來創造安全高效的機器,也可以解決機器安全問題?
在本網路研討會中,您將深入了解我們如何看待安全功能開發的未來工作。
- 這可讓您結構工作流程,以獲得最大的安全性和效率。
- 深入了解如何確保機器在整個生命週期中安全。
- 探索可協助您預測並避免潛在的安全風險的創新模擬工具。
講者:
第五座
我們如何確保以有效的方式管理數據?
我們討論如何連接、衡量、創造透明度,以及數位線程如何創造巨大價值。我們如何使用現代 IT 工具來更好地支持生產中的重要流程?我們經過:
- 資料管理
- 收集、清理和分析資料
- 透明度
- 價值
您可能看過人類已經成為巨大的生物數據中心的一部分,並且人類意識的實例在虛擬環境中互動的電影。這幾乎是我們現在在自動化行業中看到的發生的事情。在變化的速度越來越快,且適應能力正在成為生存策略的世界中,我們現在看到我們的控制系統移動到資料中心,其實例化以創建虛擬自動化環境。軟體定義自動化是一個概念,其中除其他問題之外,涉及不同的軟體如何在虛擬環境中互動,以創造更有效率的工作方式。
在本網路研討會中,我們將介紹虛擬控制系統的樣子,我們如何簡化基於 Visual Studio Code 的文本開發環境中的工程,以及如何在工程工作中實現 AI。我們還將介紹新技術如何為全新的商業模式開創機會。
跟隨白兔子,看看我們用軟件定義自動化和類似 IT 工程的意思!
講者:
現代化工具可以建立線路和機器的數位表示,資料可以與 Insights Hub 等雲端服務無縫共用。這提供了彈性,可以管理本機分析的內容和雲中處理的內容,從而允許在三個維度上擴展性:更多機器,更多的使用案例和更多用戶。
當資料儲存在雲端服務中時,可以進行上下文化 — 機器的資訊會與來自其他系統 (例如 MES) 的資料結合,以提供支援資料驅動決策的見解。此外,我們還展示現代化架構如何在 MES 和 ERP 等應用程式之間無縫整合資料,以及如何在 Insights Hub 和 Edge 之間共用應用程式,以滿足不同需求。
傳統的資料流量點對點連接已被解決方案,其中資料在必要應用程式之間進行同步,無論是在邊緣環境中水平,還是垂直到雲端服務。西門子環境還可讓 Insights Hub 和 Edge 之間共用應用程式,讓解決方案更容易擴充到更多生產線和使用案例。
隨著機會的增加,對安全的要求也越來越大。西門子解決方案從頭開始內建的安全性,具有加密通訊、憑證型驗證,以及可遠端更新的軟體,可強大保護系統。
講者:
數據驅動的決策是改善建築物和產業的能源使用量、營運可用性和預測性維護的關鍵。自動化解決方案和感測器等連線系統可以清楚地視覺化資料,從而創造分析和做出明智決策所需的透明度。
建立正確的資料透明度,並建立符合內部和外部需求的解決方案可能是一個複雜的過程。我們將討論您如何處理建築物能源管理的挑戰,以及不同供應商的機器具有不同的控制系統和通信介面的工業設施中的不同系統集成。
網路研討會提供了如何使用資料和新技術(如 AI)來推動無障礙性、維護、配電和能源最佳化等領域的改進。通過網絡安全的解決方案,創造更可持續和更高效的業務所需的條件。
獲得有價值的見解,瞭解如何使用資料作為戰略資源,以滿足未來的需求和機會。
講者:
第六座
最佳化的維護和服務是什麼意思? 我們經過:
- 幫助自助
- 西門子提供哪些培訓
數位化正在迅速改變我們處理建築物、產業和配電系統的維護和服務方式,並且對高效和可持續的工作方式產生越來越多的要求。確保高可靠性、能源效率和高成本效益的作業需要智慧策略和資料驅動的工作方式。
在本網路研討會中,您將深入了解如何最佳化維護策略並加強工廠性能,我們將引導您解決方案:
- 建築系統維護:
高效維護,確保高運作可靠性和能源效率
- 配電系統的服務和優化:
通過智能維護策略穩定安全的電源供應。
- 使用 Senseye 的預測性維護:
AI 和資料分析如何在發生故障之前識別異常並防止故障。
取得可行的見解和指引,以簡化您的維護工作,並確保穩定和可持續的營運。
講者:
在對快速信息和知識的需求日益增加的世界中,我們希望幫助您找到正確的方法滿足您所需的需求。西門子提供了許多解決方案,可以隨時隨地輕鬆自己找到信息。
在本網路研討會中,我們將分享有關智慧工具、支援和訓練的主要提示,包括:
- 如何與西門子聯繫不同地區
- 如何通過網站或 Sitrain 應用程序查找和預訂培訓
- 如何透過產業商城和服務通過 SiePortal 登記投訴、退貨和保固以及尋找零件
- 如何在 SiePortal 中找到產品資訊、手冊、軟體和應用範例
- 如何從一開始在 HIT 中在樓宇自動化中找到合適的產品
- 我們的技術支援可以為您提供什麼協助以及如何註冊支援票
- 如何使用「行業在線支持」應用程序掃描產品 QR 碼並獲取產品信息以創建支持或服務票
講者:

討論見解和挑戰的小組討論。認識 Metacon,一家年輕、創新的氫生產公司
歡迎參加該系列的最終網絡研討會。期待與我們一個非常有趣的對話 Metacon 是一家創新能源技術公司,專注於氫、電力和熱量生產方面的量身定制解決方案。他們分享他們作為客戶和供應商的經驗。他們將傳達有關如何使自己具競爭力並應對市場的挑戰,以及創造價值合作夥伴關係的重要性的見解。
議程:
- 網絡研討會系列「邁向未來可持續的設施之路」摘要:我們探討關鍵
摘要和見解。
- 小組討論:
期待與電解器製造商進行啟發的對話
梅塔康
。參與他們的願景和挑戰,專注於未來的可持續設施,以及與經驗豐富的合作夥伴合作的重要性。
- 未來的挑戰和機會
:我們展望未來,並討論我們如何滿足不斷增長的可持續發展要求,並創造適合未來的解決方案。
- 與往常一樣,歡迎您在網絡研討會期間提出問題。我們將盡力在最後回答這些問題。
在面板中:
註冊
註冊一個區塊或整個網絡研討會系列,以獲得有價值的見解和解決方案,以幫助您應對未來的挑戰。通過參加完整系列,您將深入了解自動化和數位化如何提高設施或財產的可用性、可擴展性和效率。我們在整個過程中為您提供支持,並隨時回答您的所有問題。