Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
性能工程解决方案

先进的能源仿真软件

利用综合仿真和测试策略改变能源行业的未来。利用先进的仿真软件、人工智能 (AI) 和多物理场来优化效率、增强可持续性并开发创新的能源解决方案。

建设一个有弹性和可持续的能源未来

Simcenter 通过将多规模、多物理场工具与跨平台、硬件、软件和 AI 集成相集成,在能源转型中发挥着关键作用。我们先进的能源仿真软件可加速设计开发,同时确保风力涡轮机、核反应堆和工艺设备等各种应用的运行性能和安全性。

50% 减少了工程变更

使用 Simcenter Flomaster 上海核工程研究设计院采用集成的CAD和CAE方法,将工程工作量从数月减少到几分钟。(上海核工程)

100 倍 简化结构时域分析

使用 Simcenter STAR-CCM+ 和 Simcenter Nastran,Front Energies 将其结构时域分析缩短了 100 倍。(前线能量)

20% 性能改进

使用 Simcenter STAR-CCM+ 和 Simcenter HEEDS,TechnipFMC 将其海底换热器设计周期从 6 个月缩短到 2 周。(TechnipFMC)

利益相关者如何利用先进的能源仿真软件来平衡生产、清洁能源和延长资产寿命?

实施以数字双胞胎为中心的数字战略,实现实时运营决策。整合人员、技术和流程,消除孤岛,实现更好的设计和更高的投资回报率(投资回报率)。

为你提供能源的高级仿真软件

先进的能源仿真软件支持创建可扩展的数字双胞胎,以支持关键任务性能目标,缩短上市时间并降低成本。

使用 Simcenter 实现工程转型

利用最全面、最智能、最集成的仿真和测试产品组合来应对您的工程挑战。通过将模拟、工程数据科学和 AI 相结合,加速创新。借助企业协作的集成解决方案,做出更快、更明智的决策。

日落时海中的海上石油钻井平台

石油和天然气

  • 定义从勘探、生产到精炼的产品设计
  • 在运行前确保性能和可靠性
  • 管理完整性,优化性能和安全性
核电厂冷却塔向有云的蓝天发射蒸汽

核能

  • 通过提高效率、可靠性和性能来改善反应堆的经济性
  • 使用先进的仿真方法降低实验测试驱动器的成本,以支持最佳的燃料和循环设计
  • 进行有效的根本原因分析,以识别和消除故障机制
身着黑色衬衫的人员站在白墙前,手持深色物体,背景虚化。

旋转机械

  • 加快高效发动机设计的上市时间
  • 在不影响发动机运行状况的情况下增强操作灵活性
  • 安全整合新燃料和先进技术
  • 通过早期评估低排放解决方案来支持脱碳目标
风力涡轮机和太阳能电池板在绿色的田野上,与云层相映的蓝天

可再生能源和储能

  • 在概念阶段仿真多域系统和基于几何的真实设计
  • 可视化各个系统组件,测试 “假设” 场景并针对多个目标优化设计
  • 获取 CAE 验证专业知识,促进分析和设计工程师之间的团队合作

Simcenter 能源和化学品模拟试验

立即试用 Simcenter 的能源和化学仿真试验,了解如何加快更好的设计开发,同时确保运营性能和安全。模拟石油和天然气、核能、可再生能源、储能和化工等行业的复杂系统。

夜晚的工业制造厂,烟囱散发出蒸汽,反射到运河或河流中。

阅读工程师对 Simcenter 的真实评价

用户感知至关重要;它反映了 Simcenter 的表现以及我们持续的软件发布周期是否能引起您的共鸣。

Simcenter G2 领导者徽章。

您的业务战略准备好云了吗?

使用西门子云解决方案加速您的数字化转型

云端横幅
无需流量计、压力传感器或传感器等新硬件即可实现自动化,这很有帮助。巴斯夫的操作员可以很快使用Simcenter Flomaster的功能。
凯瑟琳·斯图克斯, 能源工厂项目运营经理, 巴斯夫安特卫普

轻松开启工程之旅

咨询我们的专家

与之互动 工程咨询服务 帮助您构建工程数字双胞胎。

访问培训内容

探索如何做 西门子 Xcelerator Academy 可以帮助您掌握 Simcenter 并快速提高工作效率。

加入社区

加入我们的社区 Simcenter 专家 并扩展您的知识面。

常见问题解答

了解更多信息

观看

网络研讨会 | 基于计算流体动力学 (CFD) 的催化反应器建模的过去、现在和未来

网络研讨会 | 巴斯夫如何使用可执行的数字双胞胎实现卓越运营

收听

播客 | 能源安全战略

播客 | 数字时代核能的复兴

阅读

白皮书 | 通过仿真主导的海底工程,实现安全、可靠、高效的海底设备设计和运行

白皮书 | 准确预测石油和天然气行业应用的多相流态

欢迎详谈

如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!