Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

TeamViewer Tensor 技术支持 TeamViewer

TeamViewer是一家数字工作场所公司,致力于将人与技术联系起来,通过增强和自动化来改善工作。TeamViewer 于 2005 年在德国成立,其软件旨在从任何地方访问计算机,从而节省时间和成本,从而彻底改变了远程连接。如今,TeamViewer为全球超过64万名客户提供支持,帮助他们优化从办公室到车间的各行各业的数字化工作场所。通过无缝连接和智能工作流程,TeamViewer使企业能够充分利用人工智能的优势,驾驭混合和远程办公、数字化转型和大数据等全球大趋势。要了解更多信息,请访问 www.teamviewer.com。

原因何在 Tensor 可帮助您远程应对复杂的挑战。?

在大型组织中,有太多的端点。从电话和计算机到零售 POS 系统、服务器和工业机械。在多个地点访问、支持和管理如此种类繁多的设备是一项巨大的挑战。
远程连接解决方案改变了 IT 团队的游戏规则,提高了他们对端点的可见性和控制力,同时节省了时间并降低了差旅成本。
但是,如何确保远程连接不会危及网络安全呢?您如何应对端点和不同操作平台日益多样化的情况?随着需求的变化或增长,您的远程连接解决方案能否适应和扩展?
远程连接软件不应使你在安全方面受到损害,也不会让你在多个不连贯的系统中苦苦挣扎。因此,我们将企业级安全、高端性能和深度系统集成整合到一个高级远程连接平台中:TeamViewer Tensor Tensor。

优势

  • 在所有主要计算机和移动操作系统上提供安全的远程连接。
    通过可审计性,使企业能够保持合规性,尤其是在医疗保健、银行和金融服务等严格监管的垂直领域。
  • 根据在办公室、远程或移动办公的员工的时区和地点根据业务需求进行扩展。
    通过单个窗格提供远程访问、支持、管理、监控和控制。
  • 可以轻松集成许多平台——微软动态365、微软Intune、ServiceNow、Atlassian Jira、Freshdesk、Salesforce、Azure AD——通常用于小型、中型和大型组织。

特色功能

案例分析

汉高使用 TeamViewer 来简化 IT 支持

汉高团队需要一个解决方案来标准化其全球员工的内部 IT 支持。TeamViewer帮助汉高使用单一解决方案为其所有员工的6万台设备提供支持。

实际应用

Select...

IT 远程支持

技术变得越来越复杂。鉴于日常业务的快节奏性质,企业必须为价值链中的所有利益相关者提供正确的解决方案,以减少停机时间,确保业务连续性并提高整体生产力。