跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINEC Security Monitor?

生产过程中的安全监控:生产过程中的中断会迅速造成高额财务损失。但是,如何在计算机运行时控制安全网络呢?这就是 SINEC Security Monitor 的用武之地——该软件可在生产期间进行被动、非侵入式、持续的本地安全监控。借助它,您可以透明地了解所有网络参与者和网络拓扑。西门子的许多工厂已经使用了SINEC Security Monitor。因此,您也可以受益于我们的 OT 专业知识!

关键优势

全天候提高安全性

对工业 OT 网络进行全天候安全监控可降低潜在网络攻击的风险。它根据政府法规提高了流程的安全性。

生产运行零中断

Software 可在生产期间进行被动、非侵入式、持续的本地安全监控,可确保最大程度的安全。您的数据始终完全保存在您的办公场所。

根据OT网络和监管要求量身定制

网络流量分析可实现资产识别、基于 AI 的异常检测以及以物联网为中心的 SIEM(带有与现有系统的接口)。可见性是根据 OT 需求和政府法规量身定制的。

灵活的模块化概念

基于监控资产数量和功能要求的模块化产品对于最先进的安全概念至关重要。期限许可概念确保了灵活性和低入门成本。

特色功能

被动资产发现和漏洞映射

在不中断运营的情况下全面了解 OT 资产。通过被动监控网络流量和端点活动,SINEC Security Monitor 会自动建立包含设备信息和状态的详细资产清单。已知的网络安全漏洞 (CVE) 映射到 Siemens 和第三方资产,可以使用 CVSS 严重性评级快速识别风险并确定优先级。

应用图片 SINEC Security Inspector、SINEC Security Monitor (4:3)

持续、被动的本地入侵检测

使用 SINEC Security Monitor 检测网络流量和 OT 环境中电脑上的异常和入侵情况。它将网络流量与定义的基准和威胁情报数据库关联起来,在可疑活动、网络攻击和网络入侵发生时对其进行标记。

SINEC Security Monitor 可检测 OT 网络流量和 PC 中的异常和入侵行为。它将网络流量与 d 相关联

Security 情况概述

通过直观的仪表板清晰地了解您的 OT 安全状况。SINEC Security Monitor 可视化安全事件、趋势和潜在风险,帮助您快速识别关键问题并确定行动的优先顺序。Security 事件可以直接在解决方案中进行分析,也可以转发到第三方 SIEM 系统进行集中监控。

通过单个仪表板清晰地概览 OT 安全事件、趋势和风险。

与 SIMATIC PCS7 系统无缝协作

在SINEC Security Monitor Security的开发过程中,每个版本都要经过与当前版本的SIMATIC PCS7系统的广泛兼容性测试。这样可以确保不会对 PCS7 的性能产生影响。

笔记本电脑在工厂设备旁边显示过程控制界面和相应的数字工程屏幕。

SINEC Security Monitor 入门

Select...

包括什么?

订阅该软件即有权使用基本的 SINEC Security Monitor 软件,仅限 1 台带集成传感器的服务器,且资产数量不限:

  • SINEC Security Monitor Size XS 最多支持 100 个资产
  • SINEC Security Monitor 最多 500 个资产 Size S
  • SINEC Security Monitor 最多 1000 个资产 Size M
  • SINEC Security Monitor 大小可达 5000 个资产

此外,还有以下插件可用:

  • PC Agent 插件:可以另外监视代理输入的数据。包括无限的代理许可证。
  • 分布式传感器插件:可以另外监控来自分布式传感器的数据输入。包括无限的代理许可证。

参考

一座大型污水处理厂的鸟瞰图,该污水处理厂有多个圆形水箱和被绿色田野环绕的建筑物。

Waterschap Limburg 通过西门子全天候的 OT Security 运营中心增强网络弹性

为了保护其关键用水和废水处理业务免受日益复杂的网络威胁,荷兰林堡水务公司与西门子合作实施了全天候安全运营中心 (SOC) 即服务。该解决方案将持续威胁检测、事件响应和用于资产可视性、异常检测和漏洞管理的 SINEC Security Monitor 相结合,可从单一来源提供全面的 OT 网络安全。这种积极的方法有助于林堡水务公司增强运营弹性,满足NIS 2等监管要求,并依靠专门的网络安全专家。

“我们需要一家了解网络安全的 OT 公司。”
Leon Verhaegen,Waterschap Limburg 自动化经理

常见问题解答

探索资源

视频

视频 | SINEC Security Monitor — 攻击场景

舞台演示

视频 | 两倍强度:SINEC Security Software Suite + 托管服务 = 最大的 OT 保护 (HM 2026)
视频 | SINEC Security Software Suite — 应对物联网挑战的模块化方法——网络安全(HM 2026)

下载

培训计划 | 使用 SINEC Security Monitor 在 OT 系统中进行异常检测和网络监控

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。