Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

目前仅在美国提供

如果您在欧洲,您可以向Siemens联系人申请使用验证码进行访问,并立即开始免费试用。

LP Banner 2000x1137 SecondaryKv2 noText

SPS 2026:立即注册即可获得免费门票

2026 年 11 月 24 日至 26 日,可免费进入纽伦堡的 SPS 游乐场。在 11 号大厅或在线直播加入我们。

为什么 SIMATIC AX WinCC 统一元素?

基于 VS Code 的 Unified Elements 将 Git 驱动的版本控制和 AI 驱动的工程等现代 IT 实践融入自动化,使工程变得更快、更简单、更可靠。通过减少手动工作、改善协作和实现一致的高质量工作流程,它实现了工程流程的标准化并加速了项目间的数字化转型。

利用 SIMATIC AX WinCC Unified Elements 进行高效配置和管理 SIMATIC WinCC Unified PC 运行时间 适用于任何规模和复杂程度的项目的解决方案。

可靠、快速地工作

通过快速周转时间提高效率。内置版本控制和 Git 集成支持无缝协作和受控变更,而 CI/CD 管道可实现更快的迭代和高质量的发布。

利用类似 IT 的工程来更智能地工作

利用 AI 集成开启智能开发,实现配置自动化、提高精度和一致性,并提供可快速适应不断变化的需求的解决方案。

以适合自己的方式工作

通过灵活的工程设计,让自己能够以为每项任务提供最佳结果的方式工作,而开放架构可实现轻松定制和无缝集成,从而降低复杂性、成本和项目时间

特色功能

最先进的开发

在 AI 的支持下,单独或共同使用基于视觉和基于代码的工程设计,对每项任务采用高性能方法加速工程项目。完全基于文本、人机可读的结构构成了人工智能辅助工程的基础,可实现高效的库创建和高级组件的无缝集成。

带有各种图表和数据可视化效果的仪表板的等距插图,漂浮在平台上方。

实现自动化

使用 “一切即代码” 方法实现自动化工程,将配置和逻辑定义为人类和人工智能可读的文本。代码优先策略可减少手动工作并提高一致性,而 AI 集成和 CI/CD 管道可实现自动化工作流程和快速、高质量的大规模代码发布。

一个人坐在椅子上休息,双脚放在桌子上,在电脑显示器旁边的等距插图。

在社区中协作

通过原生 Git 集成实现高效协作,确保团队间的可追溯性、透明度和可控变更。始终在本地或云端开发最新版本,并与 GitHub 社区建立联系,共享项目、安全协作并利用集体工程专业知识。

将各种工业和办公环境与人和机器人连接起来的全球网络的等距示意图。

经得起未来考验的工程

信任基于 Visual Studio Code 的可自定义、可扩展且安全的工程系统。原生开放架构提供内置功能,甚至不需要 API,从而实现更智能的集成和长期的适应性。无缝的后台更新、Linux 就绪性和广泛的运行时兼容性确保团队可以随时随地不受干扰地工作。

Simatic-ax-Wincc-Unified-Elements-Unified-Elements-插图面向未来的工程

开始使用统一元素学院

准备好使用 SIMATIC AX WinCC Unified Elements 培养技能了吗?通过动手练习和真实工程场景进行学习,培养从基础到高级主题的实用开发技能,并在此过程中获得数字徽章。免费试用 3 个月,将您的学习付诸实践,探索该软件。

一个人坐在带有三个屏幕的办公桌前的图形风格图片,正在监督和监视制作。

常见问题解答