Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC AX Logic Control Engineering?

拉近 IT 和 OT 的距离:SIMATIC AX Logic Control Engineering 将从软件开发到工业生产领域的成熟方法和机制引入了行之有效的方法和机制。受益于模块化工程工作流程,为精通IT的自动化工程师提供多功能且适应性强的工具链,该工具链可根据他们的要求量身定制:随时随地以适合他们的方式协同工作。

关键优势

一起工作

使用 Git 版本控制、包管理、单元测试和 CI 管道来简化与 SIMATIC AX Logic Control Engineering 的自动化协作,以支持可扩展、有组织和高质量的分布式项目。

随时随地工作

让您的团队能够在云原生或本地工程环境中随时随地工作。远程连接到 SIMATIC PLC 以简化流程、提高工作效率,并监控、调试、部署和访问关键车间数据。

以适合自己的方式工作

使用 SIMATIC AX Logic Control Engineering 自定义您的自动化设置。使用扩展、软件包和脚本来调整工作流程,提高灵活性,并自由创建或共享解决方案,以实现真正多功能、创新的自动化。

特色功能

使用 DevOps 方法进行类似 IT 的自动化工程

SIMATIC AX Logic Control Engineering 中包含的技术有助于将 DevOps 方法带入自动化工程世界。

在数字化世界中,开发人员每天在多个代码库上共同工作。所有更改都通过管道进行跟踪、测试和部署,将其作为可重复使用、版本一致的软件包进行部署。应用这些方法和机制来促进更高效的工程设计

最先进的开发

  • 提高性能 通过基于最先进的 IDE VS Code
  • 使用以下方法设定模块化标准 面向对象的编程 在 结构化文本 和 重复使用 在 梯子图
  • 通过以下方式提高软件质量 单元测试
  • 确保 源代码控制管理 通过 原生 Git 一体化
计算机屏幕截图,显示了打开代码编辑器和终端的开发环境。

实现自动化

  • 通过以下方式提高效率和速度 命令行界面 第一种方法
  • 使用久经考验的软件轻松处理复杂的依赖关系 包裹管理 解决方案
  • 通过以下方式确保稳定、快速和自动的发布周期 CI 管道
  • 借助以下功能,可以随时随地连接和部署到 PLC 云连接
计算机屏幕的屏幕截图,显示带有蓝白界面和文本的网页。

协作和开放

  • 通过以下方式促进透明度和自动化 人类可读的纯文本 源码
  • 改编 打开 API 优先系统 通过以下方式进入您的工作流程 扩展、脚本 和 包
  • 使用任何设备随时随地工作 云原生 SaaS 提供
  • 得到 支撑 来自和 参与 在 SIMATIC AX 中与同行交流 社区
网页的屏幕截图,显示了带有各种图标和文本的社区协作界面。
类似 IT 的 PLC 工程

两种加载到 PLC 的方式

使用 SIMATIC AX Logic Control Engineering 将您的程序加载到 PLC。您可以选择以软件为导向的方式设计整台机器,也可以通过结合使用 SIMATIC AX Logic Control Engineering 和 TIA Portal 来拉近 IT 和 OT 之间的距离。

左:类似 IT 的 PLC 工程
类似 IT 的 PLC 工程能够以软件开发的速度实现自动化。在 SIMATIC AX Logic Control Engineering 中完成全部工程任务。利用软件开发中的方法和原理进行硬件配置。

右:使用 TIA Portal 进行面向 IT 的 PLC 工程
充分利用 OT 和 IT 的优势。在 TIA Portal 中配置您的技术对象和硬件一次。这允许在 SIMATIC AX Logic Control Engineering 中开发运动应用程序,直接下载到 PLC(增量)。

SIMATIC AX 逻辑控制工程的面向 IT 的 PLC 工程

逻辑控制工程入门

Select...

包括什么?

请在中找到包含的组件 产品文档

了解其他人如何使用 SIMATIC AX

常见问题解答

探索其他资源

观看

视频 | 使用 SIMATIC AX 进行类似 IT 的工程设计