跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Polarion ALM-PLM 集成

Polarion 设计了电气、机械和软件系统的端到端质量,创建了一个有凝聚力的产品生态系统。它提供 ALM 和 PLM 数据和流程的多向链接,帮助产品开发组织跨学科无缝协调。

ALM-PLM 集成的好处

ALM-PLM 集成提供了对所有资产的全面可见性,使工程师能够在生命周期的所有阶段快速搜索和定位关键信息。这项技术可以准确地将固件与硬件联系起来,同时确保完全的可追溯性,从而减少了浪费在手动搜索上的时间,并防止了可能损害产品和声誉的代价高昂的错误。这种综合方法可实现全球分散的单位之间的有效协作,支持维护、维修和运营 (MRO) 团队快速找到零件和管理缺陷修复。通过简化这些流程,组织可以减少产品损坏的停机时间,最大限度地减少运营中断,从而在效率和成本控制方面实现可衡量的改进。

polarion-alm-plm-integration-mhero-1280x720
polarion-alm-plm-integration-GettyImages-913784122-1280x720

电气、机械和软件系统的端到端质量

每年生产超过 100 亿个微处理器,其中 95% 的微处理器作为嵌入式组件部署在几乎所有行业。随着物联网采用的加速,对互联跨系统产品开发的需求从未如此强大。

传统工具使机械、电气和软件开发处于孤立状态,独立的 PLM 和 ALM 平台会造成代价高昂的断开连接、返工、延迟和产品安全风险。Polarion通过一个统一、有凝聚力的生态系统弥合了这一差距,该生态系统将ALM和PLM数据双向连接起来。

基于十多年的研究,Polarion已经确定了5个增量级别的ALM-PLM集成,客户使用这种分类法来评估他们的需求和投资正确的解决方案。

polarion-alm-plm-integration-user-1280x720

ALM-PLM 用户体验

  • 在应用程序之间保持有意义的关系,无需迁移、重复或聚合
  • 自动创建与域相关的对应关系,无需强制迁移 PLM 概念
  • 协调现有工作流程,而不是迁移它们
  • 通过应用程序向工程师提供所需的数据和关系创作/查看功能
  • 在不造成数据过载的情况下公开与领域相关的个性化内容。
  • 捕获并自动创建工程活动中的关系,无需手动维护

ALM-PLM 集成的能力

ALM-PLM 集成需要仔细的规划和协调,但可以带来巨大的价值。开发团队携手合作,以共同的目标进行创新,以将竞争对手抛在后面的效率和质量提供客户想要的东西。

级别 1:链接和跟踪

在Polarion ALM-PLM集成中,在ALM和PLM数据资产之间创建物理或逻辑关系的能力称为链接。Trace 表示能够自动浏览这种关系。

第 2 级:变更和传播

在此级别上,ALM-PLM 管理设计变更对开发和生产链的影响,反之亦然。它还使相关硬件或软件组件的故障可以追溯到可能导致此类故障的元素。

第 3 级:行动和沟通

在这个层面上,我们实现了流程的整合。这种集成的示例包括任务分配、进度控制和项目管理。

第 4 级:对齐和统一

在这个级别上,发行版、分支、基准和参数等软件概念与特定产品的概念保持一致,以建立独特的组合配置。在这个级别上,我们还支持统一用户体验 (UX),允许用户使用他们首选和熟悉的开发工具。

第 5 级:协作和报告

在最后一个级别上,来自多个学科的工程师能够协作并合并他们的专业领域,以开发最佳的多系统解决方案。流程改进由指标仪表板驱动,这些指标仪表板提供项目状态的统一视图,使用户能够快速识别瓶颈和问题并实施有效的中期更正。