跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 ALPHA 3200 总机?

我们的 ALPHA 3200 Eco 配电板专为满足建筑基础设施中现代配电的要求而设计。由于数字化工程和模块化系统概念,项目时间缩短了。它们提供单一来源的整体解决方案,是统一系统的一部分,辅以 SENTRON 保护、开关和测量设备产品组合——所有这些设备都非常适合其应用,并且完全兼容。

带有门和面板的大型电气开关设备位于绿色底座上方,部分开启或部分打开,另一些则关闭。

关键优势

一只绿色或蓝绿色的手在纯深绿色或接近黑色的背景下支撑着一根茎和两片叶子的新芽。

保存资源

视设计而定,与同类配电系统相比,位于中央的母线可节省多达 30% 的铜材料。ALPHA 3200 Eco 总机还针对高达 3,200 A 的电流进行了优化。

带有顶部剪辑的剪贴板在其矩形表面上显示复选标记。

轻松规划

通过详细的三维工程提高规划安全性。我们的三维数据有多种格式,包括 STEP、BIM 和 EHRT。

两个对称的箭头状形状在纯绿色背景下相交。

受益于灵活性

由于 ALPHA 组装套件的灵活性,阿尔法 3200 Eco 交换机可在狭小空间内提供高功能性。他们还提供与应用程序相关的认证。

关键细节

安装经过型式测试的 ALPHA 3200 Eco 配电盘的系统

保护系统(IEC 60529、EN 60529)

IP31,IP54

母线额定电流 (In)

3,200 A

母线额定工作电压 (Ue)

400 V

母线额定峰值耐受电流 (lpk)

165 千瓦

母线额定短时耐受电流 (Icw)

75 kA,1 秒

身高

2,000 毫米

深度

400 毫米/600 毫米

标准和规定

安装经过型式测试的配电盘的系统:IEC 61429-1/-2

内部分离的形式

表格 1(带触摸保护)

特色功能

您的更可持续的总机

与传统的配电系统相比,阿尔法 3200 Eco 配电盘可节省大量的材料:由于母线位于中央,并且您的阿尔法 3200 Eco 配电盘存在无数次设计中断,它们最多可节省 30% 的铜含量。平均使用寿命超过 30 年,并且具有可维修性,无需特殊工具和所有部件作为备件提供,您将受益于使用寿命长且易于维护。由于其模块化,当有新功能可用时,您还可以升级现有的 ALPHA 3200 Eco 总机。

Swithboard Alpha 3200 旁边有 EcoTech 配置文件图标
一个深色头发的人在木制办公桌上操作一台打开的笔记本电脑;它的界面以行和列的形式显示图表。

使用 SIMARIS 软件进行数字化规划

现代建筑中的配电必须确保可靠的电力供应,优化能耗,并轻松集成到楼宇自动化中。SIMARIS configuration 使日益复杂的配电板规划变得简单而高效。直观的配置软件支持在一个平台上进行一致的规划。由于其直观的操作和标准化的流程,它最大限度地减少了规划错误并显著加快了项目工程的速度。使用 SIMARIS configuration,您可以快速可靠地创建符合标准的总机,以满足现代建筑技术的所有要求,包括所有必需的文档。

只需点击一下即可创建数字双胞胎

到目前为止,从STEP数据生成数字双胞胎是一个繁琐而复杂的过程。现在,我们让向 3D 工程的切换变得极其简单。多亏了新的三维处理器,你可以一键从 SIMARIS configuration 中导出 ALPHA 3200 Eco 配电板的数字双胞胎,然后通过 SIMARIS xchange 将其导出为 STEP 文件。凭借其详细的可视化,数字双胞胎在从规划到维护和扩展的许多领域提供了附加价值。

受益于详细的可视化直至最后一步

除了可以快速轻松地生成数字双胞胎外,您还可以受益于极高的细节水平,可以简化您在多个应用程序中的工作。通过使用三维模型进行工厂和建筑规划、确定铜部件尺寸、系统安装以及维护和扩展:您将受益于高精度、减少错误以及节省时间和金钱。流程步骤也需要较少的专业知识,因此可以省去您作为面板制造商的工作量。

标有 “ALPHA” 的灰色金属服务器机柜位于深蓝色背景的线框机柜模型旁边。
蓝色的太阳能电池板位于户外高架结构上方或上方,左边是树木和灌木丛,建筑物和云彩。

适用于光伏应用

德国对光伏系统的需求正在迅速增长,更多的屋顶为电网供电。随着容量的增加,安全和符合标准的测量对于确保可靠的监控和准确的电网馈电变得至关重要。

得益于集成的变压器计量部分,APLHA 3200 Eco 配电盘非常适合使用可再生能源的应用——从太阳能和风能到分散式馈电。即使在高功率水平下,这也能实现精确、可靠和符合电网要求的测量,从而支持更可持续的能源基础设施的扩展。

优点:

  • 精确的规划和符合标准的实施
  • 精心设计且安全的扩展和接线
  • 使用 SIMARIS 配置软件进行模块化配置

常见问题解答

探索资源

宣传册

小册子 | 配电板 ALPHA 3200 Eco

手册和目录

手册 | 阿尔法 3200 环保

基于云的平台 | SIMARIS xchange

SiePortal | ALPHA 3200 ECO

目录 | LV 10 • 2026 — 低压配电和电气安装技术

开启您的旅程