Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
安装在电路板上的微芯片的特写视图。

Questa One Sim

Questa One Sim 是功能仿真器的演变。它结合了验证流程的各个方面,通过利用更快的引擎来提高性能和生产力。这使工程师能够更快地使用更少的工作负载来完成验证任务。

为什么 Questa One Sim?

Questa One Sim将基础的Questa仿真技术引入了一个平台,该平台旨在解决设计下一代SoC、ASIC和FPGA的半导体公司所面临的挑战。Questa One Sim 支持更快的引擎、更快的工程师和更少的工作量。

更快的引擎

  • 业内最快的 DFT 模式仿真引擎
  • 新的优化,可更快地进行 RTL 和门级仿真
  • ParallelSim 具有智能自动分区功能,可实现更快的性能

更快的工程师

  • 借助获得专利的 X 调试功能,更快的 X 调试能力
  • 新的 SmartCompile 功能缩短了 3DIC、人工智能加速器设计的仿真周转时间
  • 增强的调试环境具有许多新的高级调试功能

更少的工作负载

  • 使用全新的多测试分析器进行回归时出现性能瓶颈的根本原因
  • 使用内置 PSS 引擎更快地生成复杂 UVM 序列
  • 通过 VHDL 约束求解器支持,将 VHDL 验证扩展到一个新的级别
Questa One Sim

内置 PSS 功能

内置的便携式刺激功能可实现跨多个平台和抽象级别的可重复使用的测试场景,从而彻底改变了验证。它允许您一次指定意图并生成不同的测试用例,从而减少冗余和人为错误。从 IP 到系统级别,可无缝适应不同的验证环境,同时最大限度地提高整个验证流程的生产力。

便携式刺激徽标
Questa One Sim

增强了调试功能以提高工作效率

集成的仿真和调试引擎为您提供了一个经过改进的全新界面,以实现更有效的验证流程。新的专用 X-debug 调试窗口、约束调试和协议感知调试可以更快地分析复杂的验证环境。广受欢迎的分析器现在可以对多个测试进行分析,从而对仿真热点进行全回归分析。

Questa One Sim 调试窗口
Questa One Sim

RTL 模拟中的 CDC 亚稳态注射

与Questa CDC合作,Questa One Sim现在可以将CDC亚稳态动态注入RTL功能仿真中,以验证待测设备是否可以容忍亚稳态引起的随机延迟。作为仿真器一部分的这种功能极大地增加了启用 CDC 亚稳态注入后可以运行的仿真数量。

RTL 仿真中的亚稳态注射

加深你对 Questa One Sim 的了解

支持中心

西门子EDA为Questa One Sim 和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。