Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
西门子数字双胞胎显示了连接到笔记本电脑的芯片。
Questa One

智能验证

利用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的力量来解决业界最具挑战性的问题。利用生成式人工智能和代理人工智能等尖端的人工智能/机器学习技术,提高生产力,为未来的验证创新铺平道路。

利用 AI 和数据实现验证性能突破

在分析、预测和生成式人工智能的支持下,组织可以采用各种智能验证技术,这些技术旨在提高功能验证过程的效率和准确性,从而实现其生产力目标。

佩戴带有全息界面、未来科技概念的 VR 头戴设备的人

探索智能验证区域

了解 Questa One 智能验证如何利用人工智能和机器学习的力量来交付 更快的引擎更快的工程师更少的工作负载

Select...

Questa One 智能创作

智能创建可自动生成验证工件,例如寄存器传输级别 (RTL) 代码、测试平台、测试计划和断言。智能创作使用基于开源和合成数据训练的高级大型语言模型,根据您预定义的规则和规范创建构件。

增强的专业知识

让工程师能够自动生成工件,掌握复杂的方法、工具和标准。通过专注于关键设计工作来提高他们的专业知识和效率,同时自动生成微不足道的输出。

快速入职

没有经验的工程师受益于方法、工具和标准的快速学习曲线,这使他们能够更快地做出有效的贡献,并减少在容易出错的手动流程上花费的时间。

准确性和一致性

借助 AI 驱动的验证引擎,体验无与伦比的一致性。通过在验证过程中生成标准化代码,实现更高质量的结果并减少人为错误。

探索智能验证产品

Questa One智能验证由分析、预测和生成式人工智能提供支持,提供广泛的智能验证技术,旨在提高功能验证过程的效率和精度。

加深您对 Questa One 人工智能和机器学习解决方案的了解

支持中心

Siemens EDA 为 Questa One AIML 解决方案和产品提供全面的客户支持。

Verification Academy

验证学院提供利用Questa One AIML能力所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的最新见解和最新信息,以帮助理解利用 AIML 的高级验证工作流程以及如何最有效地应用它们。