使用 Questa One 代理工具包提高工作效率
Questa One Agentic工具包通过智能的代理工作流程和快速的RTL签署,彻底改变了集成电路的设计和验证。适应性强的开放架构可提供跨平台的优化性能,并与 Siemens Fuse EDA 无缝集成。它使工程师能够创建、验证、调试和规划,提高人工智能的生产力,从而确保质量和效率。

探索 Questa One 代理工具包
了解 Questa One Agentic Toolkit 如何利用人工智能 (AI) 和机器学习的力量来实现 更快的引擎, 更快的工程师 和 更少的工作负载。
Questa One RTL 代码代理
寄存器传输级别 (RTL) 代码代理将自然语言描述转换为简洁、可合成的 RTL 代码。它可以检查是否存在编码违规行为,提出符合行业标准的修复建议,并提供高质量的 RTL 以供快速审查,从而提高工程师的效率和精度。
提高了生产力
在几分钟而不是几小时内从自然语言生成可合成的 RTL。自动执行重复的编码任务,将工程工作重点放在架构和创新上,而不是手动实施。
加速迭代
通过快速生成多个 RTL 实现,更快地探索设计备选方案。在传统开发时间的一小部分时间内审查、完善和聚合最佳解决方案。
快速入职
让任何经验水平的工程师无需深厚的语言专业知识即可生成高质量的 RTL。提高新团队成员的工作效率,在整个组织中普及设计能力。
Questa One Lint 代理
Lint Agent 可自动检测和更正代码问题,确保符合最佳实践和行业标准。它可以快速识别错误,提出可操作的修复建议,并简化代码审查,使工程师能够自信而轻松地提供可靠、高质量的 RTL。
提高合规性
确保每项设计自动符合行业标准和组织编码指南。取消手动标准检查,保持所有项目和工程团队的一致质量。
简化评论
自动进行代码质量检查,消除手动 Lint 验证。利用预先验证的代码和切实可行的修复建议加快审查周期,让专家腾出时间专注于架构决策。
降低了风险
通过在整个开发过程中强制执行最佳实践,防止关键错误流失。自动违规检测和智能修复建议可最大限度地减少人为错误并保护设计完整性。
Questa One CDC 特工
CDC(时钟域交叉)代理分析时钟域交叉,以便在设计流程的早期识别风险和违规行为。它为缓解措施提供了切实可行的建议,确保了安全的数据传输和稳定的时机。通过自动检查和指导性修复,工程师可以增强可靠性并加快复杂集成电路的验证。
早期风险识别
在时钟域交叉违规行为变成严重计时故障之前对其进行检测。从源头识别亚稳定性风险和同步问题,防止代价高昂的重新启动并确保可靠的数据传输。
引导式缓解
获得切实可行的建议,以自信地解决CDC违规行为。自动分析和专家指导的修复可加快问题解决,减少猜测并确保稳健的同步策略。
设计完整性
保护多时钟设计免受亚稳态和数据损坏的影响。执行 CDC 最佳实践,确保每个时钟域交叉都符合安全要求,并保持复杂 IC 架构中的信号完整性。
Questa One 验证计划代理
验证计划代理简化了验证计划的创建和管理。它组织任务、覆盖范围目标和要求,为高效的资源分配提供人工智能驱动的建议。工程师提高了清晰度、适应性并加快了完成速度,从而确保了全面的验证和更快的项目成功。
战略组织
使用智能规划框架构建验证任务、覆盖范围目标和需求。明确复杂的策略,确保每个团队成员从项目一开始就了解优先事项和依赖关系。
加速关闭
借助 AI 优化的计划和任务排序,更快地实现验证里程碑。减少规划开销,消除多余工作,将资源集中在推动项目完成的高影响力活动上。
适应性规划
使用动态验证策略应对不断变化的需求和设计。在验证目标和设计现实之间保持一致,确保全面覆盖,同时随着项目逐步进入流片阶段,调整计划。
Questa One 调试代理
调试代理通过 AI 驱动的见解查明 RTL 和测试平台中的问题,从而加快根本原因分析。它提供有针对性的建议,自动进行错误跟踪,并指导工程师高效地解决问题。借助智能诊断,它可以缩短调试周期并提高生产力,帮助团队更快地交付稳健的设计。
快速根本原因分析
通过人工智能驱动的诊断,精确定位设计和测试平台问题,消除复杂的错误痕迹。省去数小时的手动波形分析,确定故障的确切来源,缩短问题解决时间。
引导式分辨率
借助逐步 AI 指导来应对复杂的故障,该指南解释出了什么问题和原因。减少专业知识壁垒,使所有团队成员都能有效调试并从每种解决方案中学习。
提高了生产力
将调试从耗时的瓶颈转变为高效的工作流程。利用 AI 洞察更快地解决问题,让工程师腾出时间专注于设计创新,而不是花费数天时间追踪难以捉摸的错误。