从人工智能/机器学习、CPU/GPU、调制解调器到物联网,PowerPro 通过在整个设计周期中支持低功耗 RTL 开发,帮助满足功耗预算和提供节能IP,并对 IP 进行低功耗认证。低功耗设计不再是一种选择,而是一种义务。通过这些资源了解更多信息。
了解采用基于模块的报告的时钟门控策略如何识别扇入和扇出路径深处的级联优化机会,最大限度地提高每工程小时节省的瓦特数,从而实现低功耗设计。
11 月 11 日上午 9 点美国/太平洋时间
用于下一代 AI 芯片设计
深度学习和人工智能技术领域的领先企业首选网络公司(PFN)已选择西门子的PowerPro™ 软件来优化其下一代人工智能处理器的能效。
2024年9月24日
RTL 功率优化
应用RTL功率优化的最佳实践对于实现低功耗、高能效的设计至关重要,可以帮助您满足功率预算,缓解潜在的可靠性问题并尽早发现散热问题。
完整录音、幻灯片等
学习如何设计低功耗 IPS/SoC,方法是将低功耗技术纳入设计流程,并在整个 RTL 开发周期中跟踪功耗,以实现节能设计。
2月14日@ 13:30-14:00 以色列时间
虚拟研讨会
该研讨会介绍了一种有效的硬件设计方法,用于构建最低功耗的 RTL IP 和/或设计。由低功耗芯片行业领导者:ARM 和 Cisco 提供的技术会议和案例研究相结合。
完整的录音、幻灯片和问答
这份按需培训学习路径向工程师介绍了 PowerPro 基础知识,并将教会如何阅读设计以分析功耗或优化。
SWPP 是一种简单、有效的方法,可以应用于各种其他低功耗设计项目。这种方法与三星共同开发,有可能改善低功耗设计过程中的决策。
太平洋夏令时间 7 月 10 日星期一下午 1:45-下午 2:00
2012 年,二楼
软件处于设计周期的早期
为了准确估计功耗,使用了带有 PowerPro 的 Veloce Streaming API 来准确估计整个系统中终端用户软件关键时间窗口的功耗。这种方法可以尽早了解我们的功率/能量状态
太平洋夏令时间 7 月 10 日星期一下午 4:30-下午 4:45
2010,二楼
一种统计方法
本文提出了一种统计方法,该方法有助于识别导致设计中功耗过高的组合群集。PowerPro 可以帮助在设计周期中提前识别这些问题。
太平洋夏令时间 7 月 11 日星期二下午 5:00-下午 6:00
二楼展厅
基于数据分析的
该提案提出了一种使用精细的 CTS 数据分析在 RTL 设计层面降低时钟树功耗的新方法。该方法可以显著节省电力,所含结果证明了这一点。
太平洋夏令时间 7 月 12 日星期三下午 5:57-下午 5:58
演示为什么早期的 RTL 功耗和能耗估算是关键指标,以及这两个指标最近在性能敏感型系统设计考虑中如何占据中心位置。
2 月 27 日星期一下午 1:30-3:00
在本节中,我们将介绍一种推荐的使用模型,该模型可以尽早解决电源问题。这种方法在节能效果和供电时间方面产生更好的结果。
12 月 6 日星期二下午 3:30-5:00
本文提出了一种在目标 SoC 平台的寄存器传输级别 (RTL) 模型上估算最终用户应用功耗的方法。
2 月 28 日星期一下午 1 点至下午 2 点
自动输入认证方法建议在设计构建和原型阶段进行各种数据完整性检查,确保更快地迭代,确保输入数据具有高保真度,从而产生相互关联的功率数。
太平洋标准时间 12 月 7 日下午 5:00
输入认证方法有助于将系统级功率值提高8倍:它在设计构建和原型阶段执行各种数据完整性检查,并在更快的迭代中确保输入数据具有高保真度。
托管在虚拟 DAC 平台上