Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PowerPro 功率分析和优化平台

PowerPro 为 RTL 设计人员提供了一组最全面的 “低功耗设计” 功能。它为RTL和Gate级设计提供功率估算,早期功率检查以在RTL开发期间快速发现功率问题,并提供时钟和存储器门控以优化功率设计。

虚拟研讨会

克服低功耗设计挑战的最佳实践

这些做法对于实现低功耗、高能效的设计至关重要,可以帮助您满足功率预算,缓解电力引起的潜在可靠性问题,及早发现散热问题以采取纠正措施。恩智浦将介绍他们对应用这些技术的看法。您将了解我们的低功耗设计平台如何帮助简化 RTL 设计人员的低功耗设计。

虚拟功率研讨会:RTL 功耗优化:应用最佳实践克服低功耗设计挑战
西门子Xcelerator的徽标采用了风格化的 “X”,采用蓝白相间的窄幅设计。

PowerPro 按需培训

通过 Xccelerator Academy 探索、测试和学习 PowerPro

资源库

PowerPro 功率分析和优化

从人工智能/机器学习、CPU/GPU、调制解调器到物联网,了解西门子的 PowerPro 如何通过在整个设计周期中实现低功耗 RTL 开发来帮助满足功耗预算和提供节能IP,并对 IP 进行低功耗认证。

一个图书馆,书架上有书,桌子上有一台电脑。