Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

食品和饮料行业的智能金融

食品和饮料制造业正在迅速变化,以应对不断变化的供需性质,开发技术,数字化和新的工作方式。作为西门子的一部分,我们对推动您业务发展的设备和技术了如指掌。

为食品和饮料的敏捷技术融资

我们提供灵活的融资解决方案,使您可以轻松获得所需的技术,例如食品加工自动化、成型、灌装和封口机或包装和装瓶机械。

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

制造商

为了在食品和饮料制造行业保持竞争力,你面临着提高效率、生产力和适应能力的压力。我们的无障碍融资选项使您可以轻松投资数字化、自动化和创造更多价值所需的机械、技术和设施。我们与您密切合作,了解您的项目和计划安装的预期成果;我们会根据一段时间内的预期收益量身定制付款。无论您是更换机器、改造还是大规模投资,我们都将与您一起寻找正确的解决方案。

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

机器制造商或 OEM

建造能够为客户实现生产转型的机械和技术是一回事。为出售筹集资金完全是另一个挑战。我们的智能融资选项使您可以轻松地为客户提供增值融资,这些增值融资已纳入您的整体财务主张——这意味着更多的机会和选择。西门子提供的智能融资具有吸引力的条款,并由可靠的提供商提供支持,是促进销售和提高绩效的有效手段。

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

数字企业金融

数字化提高了食品和饮料制造商的效率、灵活性和竞争力。尽管投资新技术可能令人望而生畏,但我们的Digital Enterprise Finance通过量身定制、基于结果的支付简化了采用过程。我们消除了前期资本需求,允许您根据业务需求和计划中的数字化路径而不是资本预算来选择解决方案。

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

机械和技术融资

敏捷技术为食品和饮料行业提供了令人兴奋的可能性:更高的生产力、更低的运营成本、更高的质量。借助我们的机械和技术融资解决方案,您可以受益于我们在该领域的长期经验,以指导您选择技术,并提供一系列解决方案,使您在不影响资本预算或现金流的情况下进行投资。

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

延长付款期限

在艰难的环境中,管理现金流比以往任何时候都更加重要。通过允许西门子产品使用长达180天的期限,我们的独特设施,即延期付款条款,在不影响现有信贷额度的前提下,为您提供另一种营运资金来源。而且,由于该设施与西门子的订购流程相关联,因此您可以随时随地轻松使用它。

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

供应商融资计划

不要让销售因客户资本预算限制而下降。为合作伙伴和供应商提供融资有助于您在价值主张中脱颖而出,并使客户能够利用最新的食品和饮料技术保持竞争力。我们与原始设备制造商、分销商和经销商合作,提供负担得起的融资,实现交易。我们及时直接向您支付技术费用,确保正现金流。

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

改造融资

当每笔投资都真正有意义时,升级设备可能是保持竞争力的明智方式。升级现有技术可以显著提高性能,使您的企业能够快速且经济高效地响应市场需求。而且,由于我们可以量身定制您的改造融资以匹配预期的未来收益,因此您的更新成本实际上是由其随着时间的推移而提供的改进来支付的。

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

成果财务

一系列量身定制的套餐,其付款可以与预期的业务成果(例如生产率提高、能源效率、质量提高或灵活性增强)保持一致。我们与客户密切合作,了解使用新技术或特定项目产生的计划成果,因此我们可以在安排融资和付款时考虑到这一点。

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

软件金融

为软件提供一系列融资,以支持食品和饮料制造商改善其数字化流程。其他选项包括为西门子客户提供的维护和实施服务。

发掘潜力:食品和饮料成功案例

从食品加工自动化到供应链,从包装到个性化,西门子的金融服务使全球食品和饮料原始设备制造商和制造商能够提高其生产力和效率。

离你最近的西门子金融服务专家在哪里?

西门子金融服务专家遍布世界各地,随时都有西门子金融服务专家帮助您使项目取得成功。使用以下链接访问您所在国家的本地网站或在此处与我们联系。

相关内容