Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一座带有玻璃幕墙的现代建筑的建筑 3D 模型,四周环绕着城市景观中的树木和其他结构
工业 CAD

使用 NX CAD 进行建筑信息建模

通过采用多学科方法进行建筑信息建模 (BIM) 来简化施工设计流程。NX 提供多学科解决方案,使您能够在单一设计工具中设计建筑构件、钢结构、P&ID、管道、HVAC、电气等。

NX CAD 如何为 BIM 提供帮助?

使用 NX BIM 设计的房间,带有从 BIM 库中选择的 3 人座沙发。

适用于 BIM 的 NX CAD 是:

  • 一款先进的 3D 参数化设计工具,可让您快速创建和记录建筑物
  • 建立在 NX 基础之上——一种多学科设计工具,包括算法建模、自由曲面、钢结构、MEP(机械、电气、管道)以及更多功能
  • 一个并行协作设计环境,有助于消除在孤立的设计孤岛中进行设计时发生的错误

Siemens NX 中 BIM 协作的好处

  • 改善协作: 促进所有项目利益相关者之间更好的沟通和协作
  • 提高了效率: 减少设计错误、返工和施工延迟
  • 加强决策: 为明智的决策提供准确和最新的信息
  • 节省成本: 帮助及早发现潜在问题,减少施工期间代价高昂的变更
  • Sustanity: 通过仿真和分析优化建筑性能,支持可持续设计实践

利用全面的解决方案,涵盖从初始设计到施工再到运营的整个建筑生命周期,并将 BIM 功能集成到 NX 中。这种集成增强了协作,提高了效率,并最终带来了更好的项目成果。

NX CAD 中的 BIM 模块

探索 NX CAD 中可用的 BIM 特定附加模块。有关更多信息,请查看附加模块情况说明书。

案例研究

Max Bögl 集团

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

建筑专家使用 NX 和 Teamcenter 优化项目规划和制造

公司:Max Bögl 集团

位置:诺伊马克特, Germany

西门子软件:NX, Solid Edge

BIM 与 NX CAD 的合作

Siemens NX software 内部的 BIM 协作涉及将 NX 的先进 3D 设计功能与 BIM 工作流程相集成,以简化设计、工程和施工流程。

详细了解 NX CAD 中 BIM 协作的工作原理。

CAD 和 BIM 有什么区别?

2D 和 3D CAD(计算机辅助设计)工具利用组件和组件,使多个设计师能够在不同的工程学科之间进行协作。在 CAD 软件中,一个学科的设计变更可以立即被其他设计师看到。例如,如果结构钢梁被移动,设计暖通空调系统的人员将收到自动通知,并且可以立即审查变更情况。

BIM(建筑信息建模)软件包含有关建筑结构设计模型中表示的所有不同组件的信息,例如材料和设备。每个 BIM 学科通常使用专门的 BIM 软件,并将信息以专有文件格式保存到单个部分的文件中。为了聚合数据,每个学科的数据通过中性文件格式(例如IFC)共享,或直接转换为另一个 BIM 软件工具。然后,对汇总的数据进行分析,以确定每个学科中必要的设计修改。汇总这些数据以进行设计变更分析并记录每个学科所需的设计变更的努力非常重要。此外,由于每个学科都无法以最新的方式呈现整个设计,这导致工程师在陈旧数据的背景下进行设计,并延迟了碰撞和干扰的发现。

左侧是 3D 定义的模型,右侧是用起重机建造的建筑物。

解锁建筑设计创新

带有蓝绿色“数字孪生”叠加层的大型建筑/工厂。

BIM 被吹捧为建筑行业提高生产力和效率的最有前途的解决方案。BIM 是一种多学科设计方法,其中建筑物的物理和功能特征以数字方式呈现。这是一种协作式的施工项目管理方法,允许建筑师、工程师、承包商和业主在整个项目生命周期中创建、管理和共享建筑物和基础设施的数字模型。

探索多学科 BIM 协调软件

传统上,在 BIM 行业中,许多单独的、不同的解决方案和软件被用于特定的工作流程。不幸的是,这些工具并不总是可以集成和协同工作。当建筑物各部分本身必须进行集成和连接时,这种方法效率不高。Siemens、NX 和 digital twin 通过提供一套集成工具来解决这个问题,这些工具使建筑公司能够实现其 BIM 目标并跨学科进行协作设计。

BIM 在一个位置捕获数据,其中包含流向下游所需的信息。digital twin 支持环回机制,提供必要的协调以防止问题发生,因为它允许在数字空间中对物理世界进行建模。同时,数字线程使收集的信息能够在所有应用程序之间流动。如果不同的应用程序用于不同的工作流程,NX 和 Teamcenter 有助于确保每个人都在研究最新版本的设计。

一台装有 NX CAD 软件的笔记本电脑,用于设计带有办公室的工厂,包括 NX Human 的人员。

相关资源