2025 年 6 月 Designcenter NX 的新更新
收看今年的年度盛会 Designcenter NX 的新增功能 首播视频,了解所有最新、最出色的 NX 功能和增强功能。
根据我们 CAD 专家的创新以及像您这样的 NX 用户的直接反馈,我们一直在NX software持续发布周期中添加新功能。
2025 年 6 月发布的 NX 包括云协作、沉浸式设计和支持人工智能的工具,以及一些全新的功能,如 NX Inspector 和 NX DFM Advisor,这是你不容错过的首映礼。
西门子设计中心支持无缝的数字主线
NX 是的核心 设计中心,最全面的产品开发软件套件,具有无与伦比的可扩展性、灵活性和功能性。
Designcenter 提供四层基于云的 CAD 软件产品,可让您从初创企业无缝扩展到企业级,并以 100% 的数据保真度跨浏览器和桌面应用程序进行设计。
Siemens Xcelerator 平台的独特集成使您可以跨学科协作,为您的产品创建从初始概念设计到制造和生命周期管理的端到端数字主线。
NX X-基于云的产品工程
云 CAD 解决方案的四个级别
探索 NX X 设计解决方案。基于一组通用核心功能,NX Design Essentials、Standard、Advanced 和 Premium 均增加了功能,以满足最苛刻的设计团队的需求。
每个级别在云原生和 SaaS 环境中提供高性能 CAD 功能和内置数据管理。您无需转换即可在任何级别的 NX 上使用相同的数据,并随着组织的发展扩展您的 NX 解决方案。
而且 NX X 可与所有其他 Siemens Xcelerator 软件完全互操作,并且可以无缝共享数据,以增强协作并加快设计和生产周期。
通过基于价值的许可释放无限的灵活性
基于价值的许可是一种灵活、可扩展且经济实惠的方式,可通过一系列高级和专业功能增强您的 NX 功能。虽然 NX X 基于价值的许可在本版本中并不是新增内容,但此版本中提供的许多新特性和功能都是通过代币许可解锁的。使用 NX X 基于价值的许可,您可以在新功能发布时立即解锁对这些功能的访问权限,无需额外购买、许可或手动更新。
只需为您的团队购买浮动的 NX X 基于价值的许可代币池,然后开始使用 NX 中的一项功能来自动检查附加模块的代币价值。关闭 NX X 或停止使用该模块后,附加模块将自动重新签入,使用的代币将返回到您的团队池中。
NX CAD 中支持人工智能的新设计功能
NX X 副驾驶
与 Design Copilot NX 进行自然语言对话,获取有关使用 NX 软件和附加模块的建议。在生成式 AI 和大型语言模型的支持下,副驾驶将根据您正在使用的 NX 特定版本的文档进行答案。
如果你需要更多信息,它甚至会提供指向完整文档的链接,你可以启动副驾驶提及的任何命令来指导其响应。将鼠标悬停在命令上方,查看它在用户界面中的位置以备将来参考。
NX Voice
使用语音命令直观而轻松地与 NX X Copilot 互动。对于 NX 沉浸式设计师或触摸屏用户来说,NX Voice 确实大放异彩。
设计的未来是沉浸式的
NX 沉浸式设计师
在虚拟现实或增强现实中以前所未有的方式创建、查看和编辑 3D CAD 设计,并可通过物理和虚拟显示器完全访问完整的 NX 工作空间。
您可以直接使用手持控制器与模型互动,也可以照常使用 NX,在 AR 或 VR 中即时看到更改的更新。通过将 NX CAD 完全双向扩展到虚拟空间,在传统工程和沉浸式工程之间无缝切换。
NX 沉浸式合作者
使用 NX Immersive Collaborator 体验更高层次的沉浸式设计审查,因为您可以在同一个虚拟现实空间中与同事协作。
只需点击几下,即可直接从 NX 工作空间开始协作会话。全套设计审查工具允许您测量、评估和注释单个零件或整个组件。
索尼 XR 头戴式显示器
探索沉浸式工程:与 Siemens 独家合作设计, 索尼 XR 头戴式显示器 控制器专门针对 3D 设计进行了优化。
双 4k 微生物 LED (OLED) 显示屏意味着在查看设计时具有无与伦比的保真度。在混合工作流程中,独特的手势控制器允许在鼠标和键盘输入的同时进行精确的手势控制。细致的人体工程学设计可让您舒适地工作更长时间,而翻盖式遮阳板可实现无缝的多任务处理,并可无缝过渡到沉浸式体验。
2025 年 6 月 NX 将推出新的附加模块
首件检验和特性管理
使用突破性的新模块 NX Inspector 为产品的数字化双胞胎添加基于模型的特征,以定义下游质量和制造流程。Designcenter 是第一个实施数字计量标准联盟基于模型的特性标准的 CAD 原生平台。
可制造性检查器设计
使用新的 NX 制造设计 (DFM) 顾问自动进行早期的可制造性评估。它可以分析您的数据,确定潜在的挑战并提供切实可行的反馈。当您利用适用于 NX 的 Teamcenter 集成时,您可以生成报告与同事和合作伙伴共享,同时利用这些见解推动更多工作流程。
流体流动和热模拟
首次使用 NX CFD Designer 直接在 NX CAD 工作区内访问流体流动和热仿真功能。该模块是一款由 Simcenter™ FLOEFD 技术提供支持的全新设计仿真工具。
它专为没有 CFD 经验的用户而设计,其强大的自动化功能可代表您处理复杂的任务,例如流体体积检测和网格划分。同时快速评估一系列操作场景和几何变化,并比较结果。
2025 年 6 月 NX 中的功能更新
NX 草图
知道 NX 可以为您提供几何精度,让您高枕无忧,更自由、更自然地进行素描。新的草图检查器会自动检查草图中是否存在常见的 “差点错过” 问题,例如线条不太平行或曲线不太切线。问题出现在图形窗口和草图导航器中,NX 只需单击一下即可自动更正问题。
NX 实现形状
探索 NX Realize Shape 中的新命令。新的 “曲面上混合曲线” 和 “倒角笼” 命令为 NX 中的细分建模增加了更大的灵活性,用于创建复杂的有机几何体。
Chamfer Cage 通过将倒角应用到控制细分主体的笼子上,可以更精细地控制设计中的过渡区域。曲面上混合曲线允许您直接在细分主体的曲面上编辑曲线,从而实现更快、更直观的工作流程。
NX 模具精灵
现在,当您设置配置时,标准部件会实时更新,因此可以快速查看更改的影响。通过增强的冷却通道设计和直观的直接通道创建,更好、更快地设计冷却系统。
通过模具填充仿真降低失效风险并提高成品的质量。模具成本报告现在与更复杂的模具设计兼容,您可以为制造报告生成详细设计,以向利益相关者举报潜在问题。
NX 性能 Predictor
更深入地了解您的产品在各种负载下的性能。现在,您可以通过 NX Performance Predictor 对整个组件和单个零件进行机械应力分析。
试试 NX X:我们的 SaaS CAD 解决方案
NX X 是云端 SaaS NX,通过三种可扩展的座位选项提供 NX 设计功能的全部力量。NX X 可以轻松安装到您的设备上 无缝 连接。建立在 NX 架构之上,您可以继续跨学科协作,零数据丢失,对安全数据管理功能充满信心。
下载 30 天试用版,先试后买。