Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
在带有全息显示屏的未来派环境中佩戴虚拟现实头戴设备的人
工业 CAD

使用 NX CAD 进行沉浸式工程

使用 NX CAD 提供的领先沉浸式工程技术增强您的 CAD 体验。这些技术使您能够在虚拟环境中对设计进行可视化、模拟、交互和操作,并实现更好的团队和客户协作。

什么是沉浸式工程?

在虚拟环境中对设计进行可视化、仿真和交互,通过沉浸式工程增强理解和协作。沉浸式工程是指在工程实践中使用扩展现实 (XR) 沉浸式技术,例如增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR)。应用程序包括虚拟原型设计、用于训练的沉浸式模拟、用于维护和维修任务的增强现实叠加层以及沉浸式 在 CAD 中设计 使用的工作流程 虚拟现实硬件 比如 耳机 和控制器。

沉浸式工程超越了传统的二维实践,它创建了一个完全集成、以用户为中心的虚拟空间,将现实世界和数字世界结合在一起。迈向未来设计的下一步将为您提供精确的 3D 交互、令人惊叹的视觉保真度和跨领域的无缝虚拟协作 Siemens Xcelerator 投资组合。

Engineer using virtual reality headset and controllers in front of large digital display showing 3D model

沉浸式工程技术使用的硬件

  • 头戴式耳机和显示器:提供身临其境体验的关键。XR 头戴式耳机使用户沉浸在数字环境中。
  • 触觉设备:提供触觉反馈(例如振动或力)以模拟虚拟环境中的触觉或阻力的专业硬件。这些控制器用于 VR 系统中,以增强真实感和参与度。
  • 跟踪传感器:在虚拟现实和增强现实设置中,跟踪系统(例如外部摄像头或传感器)实时监视用户的移动,从而可以与虚拟或增强环境进行精确的交互。
A person picking up the Sony XR head-mounted display headset. The 2 controllers are sitting next to the headset on the desk.

Software 与沉浸式工程技术一起使用

  • 3D 建模和仿真软件:允许创建复杂的虚拟环境、产品和系统。
  • 开发平台:开发人员用来构建沉浸式应用程序的软件开发套件 (SDK) 和工具。
  • 渲染引擎:需要专门的软件来实时渲染高度详细、逼真的虚拟环境。
  • 交互和控制系统: Software 用于解释来自硬件(例如手动控制器、触觉设备或眼动追踪器)的输入,并将其转换为虚拟或增强环境中的动作。
Person wearing VR headset interacting with 3D engineering design software interface

与 CAD 集成时的沉浸式工程

Person wearing VR headset interacting with holographic 3D engineering designs in a futuristic workspace

利用与 CAD 和产品设计流程集成的沉浸式技术,增强创造力、提高准确性、增强协作并简化开发周期。无论您是设计师、工程师还是制造商,沉浸式技术与 CAD 的结合使您能够以更直观、更逼真的方式与 3D 模型或数字双胞胎进行交互。

沉浸式 CAD 软件的好处

将 VR、AR 和 MR 等沉浸式技术与 CAD 软件相结合,可带来改变游戏规则的变革性优势。了解一些关键优势:

从 CAD 到 VR

只需单击一下即可将自己带入虚拟现实模式,在身临其境的虚拟现实环境中立即可视化三维模型并与之互动。NX 弥合了 CAD 和 VR 技术之间的差距,加速并简化了 CAD 到 VR 的集成过程,无需准备或导出 CAD 数据。

NX 沉浸式设计师

使用西门子与索尼合作开发的革命性沉浸式设计工具 NX Immersive Designer,在高保真、三维环境中工作,能够与数字模型进行无缝交互,就好像它们是物理对象一样。它将我们的 NX software 功能与索尼的 XR 头戴式显示器 (HMD) 空间内容创作系统融为一体,该系统采用双 4K OLED 微显示屏。此设置支持实时协作和精确的三维模型操作,如果您专注于高级产品工程和原型设计,这将特别有用。

NX 沉浸式设计师功能

站在未来的道路上,创造明天的创新相同的 空间就像您的数字双胞胎——在单一的沉浸式环境中可视化整个过程链以前开始生产。

精确地创建产品

体验支持传统鼠标和键盘输入的高保真 3D 全功能 NX。使用完全身临其境的无限画布在情境中进行设计——数字世界与现实世界变得没有区别。

高保真度的产品创意

索尼 HMD 为每只眼睛配备 4K OLED 微显示屏,体验无与伦比的设计视角。利用 NX 优化的手动控制器进行精确的模型编辑,以完全的沉浸感与模型互动。

有利于产品设计的工作环境

这款轻质的 Sony HMD 具有最佳的前后重量平衡和特殊的额头缓冲效果,可延长工作时间。翻盖式遮阳板可简化多任务处理,并提供无边界体验。

在全球范围内合作进行产品设计

由于 NX Immersive Designer 将现实世界和数字世界无缝结合,因此可以在世界任何地方与您的团队协作,同时以全方位的高保真度与设计进行互动。通过与西门子 Xcelerator 平台集成,NX Immersive Designer 还支持云端的可扩展开发解决方案,这意味着它可以适应从汽车到航空航天等各行各业的需求。

Siemens 和 Sony 的合作关系

西门子和索尼合作推出了 NX 沉浸式设计器,从而实现了沉浸式工程。

索尼 XR 头戴式显示器是 NX Immersive Designer 的基本组成部分。NX Immersive Designer 是一款集成解决方案,专门将西门子行业领先的产品工程 NX software 与索尼的可视化技术相结合,提供无与伦比的沉浸式设计和协作产品工程功能。

索尼硬件与Siemens NX software的紧密集成为您的团队提供了与digital twin进行直观互动的最自然方式,而控制的精确度加上令人惊叹的视觉保真度使您的团队能够更多地协作,更好地设计和更快地创新。

A virtual monitor feature for a 3D event engineering is displayed on a screen.

NX 沉浸式探索器

使用 NX Immersive Explorer(我们的沉浸式可视化和设计审查技术的最新版本)在桌面或虚拟现实中以高保真度对设计进行可视化。NX 沉浸式探索器与大多数主要的 HMD(头戴式显示器)硬件选项兼容。

查看虚拟现实中的设计变更

直接从 NX 或 NX X 软件的标准工作区启动 NX 沉浸式浏览器。直观的控件使任何人无需特殊培训或虚拟现实体验即可轻松使用。

在 NX 中更改建模或装配配置,同时在沉浸式环境中实时查看设计更新。

从 NX 沉浸式资源管理器中访问装配导航器,更改沉浸式环境中零件的可见性。

以高保真度实现机电一体化动画的可视化

根据 NX 机电一体化概念设计师的数据,查看动态设计的精确模拟,NX 机电一体化概念设计师是验证机电一体化设计的游戏规则改变者。NX 机电一体化概念设计器是一个 NX 附加模块,用于对具有多体物理和自动化相关行为的机器设计进行建模、仿真和验证。

使用创新的设计审查工具进行交流,例如环境注释和便利贴 还有快照,使用户能够在特定配置中直接跳回可视化的已保存状态。

NX 沉浸式探索器仅可通过以下方式获得 NX 基于价值的许可

Person wearing VR headset interacting with holographic interface in dimly lit room
代币许可

什么是 NX 基于价值的许可?

通过以下方式增强 NX 或 NX X 体验 基于价值的许可 (代币许可):一种灵活、可扩展且具有成本效益的访问各种专业和高级功能的方式。

获得一批代币,然后将其分发给各个团队,以根据需要访问NX模块。池中的代币数量决定了可以同时访问的模块数量,可以选择随着业务需求的变化添加更多令牌。

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

按行业划分的沉浸式工程

了解沉浸式工程方法如何改变各种行业。这些技术正被广泛应用于培训、产品设计、营销、客户体验和其他应用。

案例研究

纳蒂勒斯

西门子解决方案帮助初创公司开发可将空运成本降低 50% 到 60% 的飞机
Case Study

借助创新设计降低空运成本

公司:Natilus

行业:航空航天及国防行业

位置:加利福尼亚州圣地亚哥, United States

西门子软件:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter