12 月发布的版本对 Building X 产品组合进行了一系列改进,改善了能源绩效管理、日常运营和安全工作流程。更新还加强了数据处理、规则和系统连接,以支持更高效、更可靠的建筑运营。
Release Notes Building X
2025 年 12 月发布
Building X 的新增内容 — 2025 年 12 月发布
1。UL Solutions 智能系统铂金评级
Building X和Building X Operations Manager已获得UL Solutions智能系统白金级,这证实了其智能建筑能力的独立验证。
为什么这很重要:
- 提供可信的第三方验证以支持采购和治理决策
- 确认为先进的智能建筑用例和全产品组合的数字化做好了准备
查看以下证书:
2。Energy Manager-能源绩效指标
Energy Manager Essential(前身为Site)已通过能源绩效指标(ENPI/KPI)和自动规则进行了增强,可帮助客户更好地测量、监控和优化能源绩效。
为什么这很重要:
- 建立明确的能量基准并跟踪一段时间内的表现
- 通过自动监控帮助防止高峰需求收费,检测异常或下班后消费,并减少账单意外情况
- 其他增强功能包括预定报告、异常通知、天气数据集成和高级分析
3.Security Manager — 远程开门和排程
Security Manager 现在支持远程开门和基于时间的日程安排,可通过移动或网络界面实现安全访问控制。
为什么这很重要:
- 支持随时随地进行更快、更灵活的访问管理
- 在执行一致的访问策略的同时减少了手动工作
- 在不增加现场资源的情况下提高运营效率
其他更新包括 Apple Wallet 凭证、改进的活动日志、工作流程中的 PDF 支持以及同步的移动访问照片。
4。Lifecycle Twin — 故障动画
Lifecycle Twin 现在使用带有颜色编码的动画指示器对故障进行可视化,帮助团队在整个系统背景下了解问题。
为什么这很重要:
- 加快根本原因识别速度并改善影响评估
- 帮助更有效地确定维护任务的优先顺序
- 支持远程诊断,减少现场维护工作量
其他更新包括用户界面改进和离线组件创建。
发布历史
9 月份发布的 Building X 提供了新的应用和扩展的连接。这些更新简化了工作流程,增强了能源、运营和安全管理,并为建立投资组合提供了更大的灵活性
产品 | 更新信息 |
直接从现场设备查看和编辑 BACnet 计划。故障检测和诊断 (FDD) 工作流程现在包括通知,以加快响应和解决问题的速度。 | |
使用自助服务终端模式进行公共显示,受益于更高的仪表板限制,并体验更直观的界面。 | |
使用快速访问所需的信息 向 BX 提问 聊天机器人,它从任何上传的文档中检索数据。 | |
通过增强对 SALTO 智能锁的支持,包括权限管理和实时事件可见性,加强访问控制。扩展日志记录和 SIPass/SiPort 入职可改善监控和合规性。运营经理标准现在包括针对 FDD 故障的工单管理。这项新功能允许在 Operations Manager 中创建、分配和管理工作订单。 | |
借助基于二维码的签到/退房、自动打印徽章以及通过 iPad 自助终端进行牌照登记,实现无缝的访客体验。 | |
使用新的载入数据导出功能节省时间。更有效地为设备分配 BACnet 时间表。 | |
连接 | Connect X500 和全新 Desigo CC IoT V8 连接器提供的扩展支持增加了跨系统的集成选项。 |
6 月发布的 Building X 提供了更强的跨域体验和更广泛的连接。新的集成和增强功能简化了数据访问,支持可扩展的应用程序,并提高了建筑产品组合的运营透明度。
产品 | 更新信息 |
Building X 主页标志着迈向统一的跨域体验的第一步。它提供了一个集中的主页和一个全投资组合视图,以简化 Building X 应用之间的导航。 | |
扩展连接 | 尼亚加拉连接器:允许 Niagara 站直接向 Building X 发送数据,无需边缘设备。 |
Security Manager 通过详细的权限设置扩展了委托工作流程。监控新增了基于身份的占用率跟踪、特定地点的仪表板以及集成Siveillance Intrusion Pro/Advanced警报的功能。警报和任务管理支持 Arcules 实时视频流。推出 Building X 活动日志应用程序,以及用于无缝集成 Siveillance Intrusion Pro/Advanced 数据的新API。 | |
Operations Manager Standard 现在包括针对 FDD 故障的工单管理。这项新功能允许在 Operations Manager 中创建、分配和管理工作订单。 | |
现在,借助 Lifecycle Twin,调试工程师可以识别缺失条形码的组件,确保这些组件已设置好且可用。为了增强安全性,对登录 Lifecycle Twin 应用程序的 Siemens ID 强制执行 MFA。 | |
Sustainability Manager现在可以管理供应商账户,并根据供应商的实际情况定义排放系数。此外,还支持用于基于市场的排放报告的可再生能源证书(REC)。该版本还引入了与能源之星应用程序/网站的连接器。 | |
Data Visualizer 在分析器控件中提供多位置支持,允许用户在任何位置(甚至跨用户可能访问的分区)选择点。 | |
现在,除了数据结构中的设备供应关系外,数据设置还允许用户在 “关系” 视图中可视化设备部件和设备的关系。用户可以在单个文件上传中上传更多的历史时间序列数据。 |
三月份发布的 Building X 引入了强大的新功能和扩展的应用,进一步提高了运营效率、安全性和可持续发展用例。
通过这些更新,Building X 继续塑造智能建筑的未来,提供针对不断变化的客户需求量身定制的可扩展解决方案。
产品 | 更新信息 |
Visitor Manager 现已作为独立应用在 Building X 中提供,可通过 Launchpad 轻松访问,从而简化访客跟踪和管理。 | |
包括为批准者提供的可配置委托、安全组的成员资格审查和虚拟 SAM 卡支持。Building X Access 应用程序现在允许启用或禁用虚拟 ID 卡。 | |
现在以两级订阅的形式提供: 必需品 包括核心功能 标准 增加了故障检测和诊断 (FDD) 根本原因分析,可自动记录 FDD 事件 此外,Operations Manager现在已准备好与外部CAFM系统集成,以支持无缝创建工作订单。 | |
它现在只能作为 Operations Manager 的附加组件提供。 | |
为了满足大规模客户的需求,订阅模式现在包括基于数量的折扣。用户可以直接在应用程序中上传和管理公用事业账单数据,支持 PDF 发票和 Excel 导入。自动数据验证过程可确保质量和一致性。新的连接器可实现能源管理器和可持续性管理器之间的无缝数据同步。 | |
随着新版本的发布, 提供了一个 COV/表格小工具 这使多个客户能够持续跟踪参数。 | |
用户现在可以自定义关键数据点属性,包括名称、描述、单位和功能,从而提高系统配置的灵活性和清晰度。 |
12 月最新发布的 Building X 继续提供更高的价值,提高建筑运营的安全性、效率和可持续性。通过为更智能、自主和盈利的建筑铺平道路,本次更新在优化建筑性能和用户体验方面又向前迈出了一大步。Building X最近获得认可的认证——ISO/IEC 27001:2022(信息安全)、ISO/IEC 27017:2015(云服务)、ISO 50001(能源管理)和ISO 50002(能源审计)——Building X加强了其对卓越和合规的承诺。
产品 | 更新信息 |
新功能支持详细的碳排放报告,可以 Excel 和 PDF 格式导出,用于全面的分析和报告。 | |
为用户提供自定义能源性能指标 (enPI),支持基准比较和详细的能源分析,从而提高效率。 | |
为 HVAC 系统引入扩展的故障检测和诊断 (FDD) 功能,包含 160 条预定义规则,确保最佳性能和最短停机时间。 | |
通过任务模板、直观的 2D/3D 导航以及通过自定义角色和 Open ID Connect 集成改进的安全功能,简化维护工作流程。 | |
智能手机应用程序(前身为 Siveillance Access Mobile,适用于 和 ) 现在正在构建 Building X Access。它与 Apple Wallet 集成,可通过 iPhone 和 Apple Watch 进行无缝访问。其他增强功能包括改进的证卡打印功能和确认来自 Arcules 的视频警报的功能。 | |
引入了两个新插件:用于上传图像的信息卡和用于进行深入能源使用比较的电表比较控件。 | |
通过改进警报处理和更智能的语义扩充来增强建筑设备配置,从而消除重复输入并简化操作。 |
最新9月发布的Building X通过提高建筑运营的安全性、效率和可持续性,向可持续、盈利和自主建筑迈进,从而带来更高的价值。通过简化的视频警报集成和扩展的访问控制,安全性现在更加用户友好和可扩展。故障检测和诊断可以更快地解决问题,减少停机时间和维护成本。简化的用户管理、批量更新和自动化流程可提高运营团队的生产力。先进的报告和能源监控工具推动数据驱动的决策,帮助降低能耗和成本。Desigo Optic 和增强的数据可视化功能的集成为优化建筑性能提供了更深入的见解,支持更智能、更可持续的运营。有关更详细的功能更新,请查看下文。
产品 | 更新信息 |
这个 Sustainability Manager 应用程序现在支持创建 Excel 和 PDF 报告 基于预定义的模板。 用户可以导出数据并创建站点报告、每月成本和消耗数据、公用事业账单报告等。 | |
这个 Energy Manager 应用程序现在支持监控 一周中每天的消费趋势,允许使用负载持续时间曲线控件识别基本负载和峰值负载,并使用户能够比较感兴趣的主电表和子表之间的仪表。能源经理可以将建筑物的能耗和用水量直接馈送给 能源之星 。 | |
Operations Manager 现在提供了 故障检测和诊断 (FDD) 暖通空调设备的功能。附加订阅包括大约 70 条预定义规则和用于自定义规则的 Rules 应用程序。发行版是 仅限试点客户! | |
Lifecycle Twin 现已集成到 Building X IAM 设置用户并从中跳转到应用程序 发射台。 维护工作变得更简单 批量更新 和 文件下载 以及移交给承包商和分包商的任务. | |
Security Manager 现在集成了来自的视频警报和直播 Arcules VMS 以及来自的警报、事件和用户 Sivellance Intrusion。 基于云的访问控制现在最多支持 每个边缘门控制器 10 个门 (ACC-AP),而现场访问控制系统现在支持5个系统。 | |
Data Visualizer 另外提供了两个小部件,即 热图小工具 还有 仪表控件 用于可视化数据。 | |
数据设置 现在,用户可以自动创建与其控制设备相对应的设备,从而进一步加快了入门流程。这个 有效删除不需要的标签 使用户能够快速验证、验证和更正其载入的数据。 | |
这个 edge-BMS Desigo Optic (F200 和 Server)集成了 Building X Operations Manager 和 Energy Manager。用户可以从 Desigo Optic 读取和写入数据并获得警报。 |
Building X 推出了一系列增强措施,旨在提升建筑运营商和可持续发展经理的能力,重点是简化运营、改进安全功能和高级可持续发展跟踪。我们致力于持续改进和推动建筑物管理创新,此版本的 Building X 包括以下内容的集成 Brightly Asset Essentials,增强了对以下内容的支持 VMware ESX,以及 Sustainability Manager 和 360° Viewer 中的新功能,比如 Matterport 整合。此版本不仅增强了现有功能,还引入了新功能和订阅模式,旨在为我们的用户提供更大的灵活性和控制力。下面,我们将详细介绍此版本的一些主要亮点。
产品 | 更新信息 |
Sustainability Manager 应用程序现已与 Building X 集成 直接在数据设置应用程序中入门。它支持通过微软 Excel 模板导入和设置新建筑 自动计算范围 1 和 2 的排放量。该应用程序现在支持 40 种货币。 | |
Energy Manager 应用程序现在支持监控范围 1、2 和 3 中的运营碳排放。用户可以在仪表层面上分析消耗数据,并使用基准测试建筑物的性能 能源之星投资组合经理。 | |
Operations Manager 现在可以 为 Brightly Asset Essentials 创建工作订单 基于事件。它提供了一个 故障检测诊断 (FDD) 附加订阅 根本原因分析,以诊断楼宇自动化设备的故障。 | |
360° 查看器现在集成了更新的 NavVis 11,支持草稿模式扫描创建和 Matterport 支持创建 POI 的点云实例。 | |
Lifecycle Twin包括新功能,例如使用X射线模式监控设备以及无需重命名即可添加文档。 | |
新订阅包括连接——物理访问控制系统(PACS),它通过PACS SDK支持SIPASS、SIPORT和第三方PACS。Security Monitoring 和 Insights 仪表板、警报和任务管理以及物理身份和访问管理 (PIAM) 的新插件。 访客管理 邀请电子邮件现在包含一个链接,用于填写其他个人信息,例如公司和电话号码。用户可以根据现有身份数据搜索和选择主机,并将访客注册到专用地点。 | |
增强功能包括以下功能 将小工具中的数据下载为 CSV 文件,使用多轴绘图,更好的缩放聚合,以及数据设置应用程序中的图表视图下的新机载数据可视化。 | |
通过支持,提高了可扩展性 多达 100,000 个 BACnet 对象和 20,000 个活跃点。它还具有更快的Modbus工程设计和点模板以及在单元支持下可对多达100,000个条目进行高效的文件解析。 | |
现在支持 VMware ESXi 作为主要主管,可以进入具有复杂 IT 需求、偏爱 VMware 虚拟化产品的市场。 |
Building X 推出了一系列增强措施,旨在提升建筑运营商和可持续发展经理的能力,重点是 简化操作, 提高了安全性 功能,以及 高级可持续发展跟踪。为了致力于持续改进和推动建筑物管理创新,本次发布的 Building X 在我们平台上引入了重大更新。此版本不仅增强了现有功能,还引入了新功能和 更多订阅模式 旨在为我们的用户提供更大的灵活性和控制力。下面,我们将详细介绍此版本的一些主要亮点。
产品 | 更新信息 |
新推出的Sustainability Manager应用程序是旨在实现可持续发展的投资组合所有者和运营者的关键工具 净零目标。它支持各种合规框架,包括 CREEM、SBTi 和 LL97。该应用程序处理公用事业账单数据,以直接显示范围 1 和 2 的消耗指标和相关的二氧化碳排放量。该功能使用户能够有效地监控和管理其碳足迹,并做出明智的可持续发展决策。 | |
Energy Manager 应用现在包括范围 1 和 2 排放监控。利用机器学习算法,该应用程序 识别异常 在能源使用方面,便于详细探索 能量通过直观的 Sankey 图表流动 和节点级分析。这种对能源数据的更深入了解有助于查明效率低下和制定改进策略。 | |
作为对 Energy Manager 的补充,新的能源 API 可作为附加组件,使外部应用能够访问详细的能耗、成本和排放数据。这种整合潜力使用户能够在不同的平台和应用中利用 Building X 数据,从而增强整体公用事业管理。 | |
Security Manager 现在将其功能扩展到包括实体卡和手机访问权限,支持与之集成的门禁控制 SALTO 锁。增强功能包括用于监控身份和智能手机使用情况的定期报告,以及通过离线 CSV 文件批量导入身份的新功能,优化访问控制管理方面的管理工作流程。 | |
Rules 应用引入了强大的 带有流程编辑器的规则引擎,允许用户创建个性化的故障检测规则库。这些规则的结果可以方便地在 Data Visualizer 中进行可视化,从而提供清晰的见解并促进建筑运营的有效管理。 | |
对于同时使用 Operations Manager 和 360° Viewer 的客户,有一项新功能允许将运营经理数据点控件直接集成到查看器(NavVis 和 2D)中。除了之前360°小工具提供的基本实时数据可视化之外,该小工具还允许其他控制、警报和通知功能。 | |
360° Viewer 已升级,可以直接控制应用程序中的设定点,从而改善用户交互并直接通过界面控制建筑环境。除了 2D 查看器和 NavVis 查看器集成外,360° 查看器现在还提供 使用 Matterport 查看器。该功能允许管理员用户使用手机应用程序或 360° 摄像头扫描空间,并将其直接上传到 X 楼中连接的 Matterport 查看器。 | |
这个新的 API 将来自本地数据源的第三方 IoT 传感器数据和其他点值无缝集成到 Building X 中。这种集成不需要传统连接或边缘设备,从而简化了流程,扩大了 Building X 应用和服务中可访问的数据范围。 | |
Connect Box 是一款专为楼宇自动化而设计的设备,现在可直接与 X 楼集成。支持大约 800 种现场设备和 11 种关键通信协议,例如 BACnet、Modbus 和 LoraWAN,Connect Box 极大地拓宽了建筑物管理系统的互操作性和灵活性。 |
我们还会定期更新我们的 条款与条件 也很具体 数据表 的产品。您还可以找到以下信息 此处为正常运行时间和维护 有关一般信息,请访问 siemens.com/buildingx。