Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要进行在线数据备份和保护?

传统的备份方法依赖于不频繁的手动导出,这使您的楼宇自动化系统面临硬件故障、网络威胁或人为错误导致数据丢失的风险。在许多情况下,尚不清楚上次进行备份的时间或文件存储在哪里。随着数据量的增长,这些方法无法满足当今对可靠性、速度和运行连续性的期望。

在线数据备份和保护是一项安全的自动化服务,可保护关键的 BAS 数据。它用基于云的定时存储图形、数据库、报告和用户数据取代了手动备份,从而确保了持续可用性和快速恢复。结果是提高了系统弹性,降低了停机风险,并且可以完全透明地了解备份状态。

数据中心照片

关键优势

保护关键 BAS 数据

自动化的安全备份可保护您的楼宇自动化系统免受硬件故障、电源事件、网络事件或人为错误造成的数据丢失,从而消除了手动备份方法的风险。

尽可能缩短停机时间

基于云的安全备份可在中断后快速恢复系统,减少运营影响并使建筑系统快速恢复在线。

备份可见性和信心

季度报告确认备份完成情况和可用版本,使您可以完全透明地了解数据保护状态,并确信恢复始终是可能的。

屏幕图标-使用模式

加密数据传输到云端

该服务使用安全的加密连接自动将备份文件从BAS服务器传输到西门子受保护的云环境,从而确保数据的机密性和完整性。只有经过授权的 Siemens 专家才能访问安全网络,提供受控和可审计的流程。

蓝绿色的半圆形仪表盘图标

中断后系统快速恢复

当中断发生时,无论是由于硬件故障、电源事件还是网络事件,您的最新备份都可以在云中随时使用,以便快速恢复。这样可以最大限度地减少停机时间,避免昂贵的重新设计,并使您的建筑系统快速恢复全面运行。

显示器的图标

经过验证的备份报告

季度报告确认备份完成情况和可用版本,始终让您清楚地了解数据保护状态。您始终知道上次备份的发生时间,其中包含的内容,并且在需要时可以恢复。