Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
繁星点点的夜空,上面有一个人站在山上,指着一颗星星。
精选全球合作伙伴

Siemens 和 Accenture

通过西门子和Accenture的战略合作实现数字化转型和商业价值。

重塑工程和制造

工程和制造业是下一个数字前沿。西门子和埃森哲团队正在共同开发解决方案,将西门子Xcelerator产品组合中的技术与埃森哲的数据和人工智能能力相结合。通过为各行业提供可扩展的工程、制造和服务解决方案,我们将提高速度和效率,降低成本并增强客户的数字核心。

30% 降低工程成本

25% 提高生产力

20% 更快的上市时间

跨国专业服务公司Accenture的徽标显示在白色背景上。

最新消息:新的Accenture Siemens业务组

由7,000名专业人员组成的专门业务实践,以推动软件定义产品和工厂的开发。

Auto: Scalable Software 定义车辆框架

车辆继续变得越来越复杂,软件支持许多创新。西门子和Accenture共同为汽车制造商提供了可扩展的集成软件定义汽车(SDV)框架。与我们合作,以更低的成本、更快的创新和获得新收入来源的机会,塑造您的业务的未来。

电池:现代电池工程和制造的数据驱动方法

可持续交通和储能解决方案的广泛采用将需要电池制造和性能的重大进步。电池制造商正在采用最新的解决方案和数据驱动的实践来支持强大的创新和优化。Siemens 和 Accenture 可以通过数字双胞胎、自动化、生成式人工智能和工业元宇宙技术,帮助您弥合数字世界与现实世界之间的鸿沟。

A robotic arm in a factory setting is shown, with the arm extended and positioned to pick up an object.

消费品:简化您的 CPG 产品开发

随着消费者需求、市场趋势和技术进步的快速变化,CPG市场不断发展。为了保持竞争力,公司需要在设计、开发和制造过程的每一步中提高敏捷性和灵活性。西门子和Accenture设计了一种新的解决方案,可在整个CPG产品开发过程中提供端到端功能。

女人在杂货店的过道里拿着一盒饼干,看着她的手机。

实现软件定义工厂

超自动化工厂将推动制造业的未来。Siemens 和 Accenture 专家之间的讨论涉及:

  • 制造商准备好迎接这种转型了吗?
  • 我们如何实现软件定义的自动化?

我们提供端到端解决方案,通过无缝数据流、实时优化、模拟、IT/OT 集成和工厂数字双胞胎实现自动化,实现互联制造。

使用 Security Operation Center 服务保护您的运营

我们合作,通过安全平台和托管安全服务,帮助客户缓解和预防运营技术设备以及关键工程和制造系统面临的网络威胁。我们的整体网络安全方法包括:

  • 单一联系点
  • 全天候可用性和有保障的响应时间
  • 预测性维护和监控
  • 端到端服务交付
  • 灵活的定价模式
  • 根据工厂规模和服务范围量身定制